AI主導の自動化の未来を視覚化する

この記事では、特にマシンビジョンに焦点を当てて、AIの最近の開発と機能について説明します。AIが医療、農業、製造、自動車などの業界をどのように変革しているかに焦点を当てています。

変革をもたらすテクノロジーのトレンドに関して言えば、人工知能 (AI) の影響はいくら強調してもし過ぎることはありません。この画期的な進歩により、データ分析、パターン認識、ロボット自動化、人間レベルの分析効率を再現する知覚認識が可能になります。複雑な計算と迅速な意思決定をサポートする高度な学習アルゴリズムとニューラル処理ネットワークを搭載した「スマート」アプリケーションが普及しつつあります。AIは2030年までに2兆ドル規模の市場になると予測されており、業界全体の生産性と適応性に革命をもたらすと予想されています。

インテリジェントで情報主導のAIユースケースが次々と登場する中、その生産性の潜在能力は、その強力な電力需要とほぼ同等になっています。つまり、信頼性の高いコネクタ アセンブリ、高度なセンサー、大幅に向上したデータ センター スループットの必要性が、かつてないほど高まっているということです。最近のAIの発展を、その知覚能力、特に機械視覚の観点から詳しく見てみましょう。

AIの概要: 前例のない洞察の波

1956年にダートマス大学人工知能夏季研究プロジェクトが開催されて以来、AIは革命的なものと考えられてきました。OpenAIの生成型ChatGPTが今や一般的な用語となり、AIの進歩は国防高等研究計画局 (DARPA) によって「波」に分割されています。ルールベースのシステムは第1波で開発され、現在私たちが取り組んでいるのは、データ セットのトレーニング、認識、統計学習の第2波です。

つまり、AIによって現在、電子システムと機械システムで次のことが可能になっています。

  • 発見し、認識する。AIの重要なサブセットである機械学習 (ML) とは、AIベースのシステムがパターンを識別し、論理的な結論を導き出すことを可能にするテクノロジーとデータ トレーニング アルゴリズムのことであり、経験を積み重ねることで理解を加速します。AIとMLを組み合わせることで、自動化された機器は周囲の状況を評価し、入力を認識して状況に応じた迅速な判断を下せるようになりました。
  • 感じて、見て。AIは高度なセンサーの助けを借りて、コンピューターやロボットがインテリジェントな評価をサポートする環境情報を検出できるようにします。マシン ビジョン (コンピューター ビジョンとも呼ばれる) は、機械化されたシステムが観察結果を認識して処理し、妥当なアクションをサポートする機能です。マシン ビジョンは、さまざまな高度なハードウェアおよびソフトウェア コンポーネントを搭載しており、分析、解釈、適応の能力をAIに依存しています。マシンビジョンは、現代の機器に「目」を与える能力であると考えてください。これは、徐々に現実になりつつある未来的な概念です。

AIの効率性を予測する

AI、ML、マシンビジョン機能は、知覚ベースのセンサーとスマートアプリケーションがビジネスと消費者の環境全体で効率を変革するのに役立ちます。有望な業界事例をいくつか以下にまとめます。

屋外でドローンを操作する男性たち今日の急速に進化するヘルスケア分野は、AIの進歩が人々の生活を向上させていることを証明しています。マシンビジョンに関しては、疑わしい皮膚病変を正確に検出できるツールが存在します。視覚スキャンを分析して冠動脈疾患の可能性を予測するのに役立つ他のデバイスも評価されています。

おそらく最も有望な医療開発の1つは、AI支援による術中ガイダンスにより手術中の視覚化と精度を向上させるデータ駆動型外科用ロボットです。人体の内部を移動する際の課題には、狭い空間、複雑な構造、湿気の侵入などがあり、患者の安全と信頼性の高いパフォーマンスを確保するために、これらの高度に操作可能なロボットでは、密閉コネクタ、マイクロエレクトロニクス、小型センサー、カメラ機器、光ファイバーを組み合わせて使用することがよくあります。

これらの要素を組み合わせることで、熟練した人間の医師は、正確に定義された解剖学的領域にアクセスして確認し、AIにサポートされた知覚的判断をリアルタイムで下すことで、低侵襲治療を行うことができます。これにより、切開のサイズが大幅に縮小されることが多く、安全性が向上し、痛みや傷跡が軽減され、患者の回復時間が短縮され、費用が削減されます。外科用ロボットのおかげで、かつては長期の入院を必要とした多くの手術が、今では外来外来施設で行うことができるようになりました。

ロボットアーム技術を使用して手術を行う2人の医師世界の食糧供給は極めて重要な事業であるため、農業業界では以前からスマート テクノロジーの実験が行われています。その結果、AIはすでに主要な農業活動に影響を及ぼす豊富な機能強化をもたらしています。

家畜の管理に関しては、マシンビジョンとセンサーがAI統合デバイスやドローンと組み合わされ、動物福祉の監視、群れの追跡、給餌率の評価、行動パターンの評価が行われています。一例を挙げると、赤外線画像は健康上の症状や生活状況を「見る」のに役立つと評価されており、AIでトレーニングされたモデルは動物の異常な動きを認識することを学習します。

現代の動物追跡システムで使用されているセンサーの多くはウェアラブルであり、低帯域幅通信を介してデータをクラウドに送信します。たとえば、革新的なロボット放牧モニターは、動物に取り付けられたセンサーと相互作用する電子脚バンドを使用して、社会的相互作用や摂食パターンを評価します。同様に、スコットランドなどの地域では、牛の繁殖力を監視するためにバイオセンサーベースのスマート首輪が使用されています。

作物管理に関しては、スマート温室はセンサーをアクチュエーター、HVAC技術、灌漑システム、照明と統合し、植物の成長を視覚化し、自動化し、最適化するのに役立ちます。実際、「精密農業」という用語は、農業の効率を監視するためにAI対応センサー、全地球測位システム (GPS) モニター、無線通信、無人航空機 (UAVS) を総合的に使用することを表すために造られました。たとえば、今日のスマートトラクターは、センサーネットワーク、AI駆動型ビジュアルモニター、オンボードコントローラー、その他の高度なテクノロジーを活用して、特定の運転機能の自動化、種子の事前測定と配置、肥料の散布、収穫量の評価、機器の燃料レベルに関する情報の送信などを行います。

タブレット付き男性手術機第4次産業革命であるインダストリー4.0により、製造業者は、生産性のボトルネックを減らし、材料の取り扱いを改善する方法で情報を収集および分析できるようになります。拡大を続ける産業用IoT (IIoT) により、相互接続されたスマート ファクトリーが生まれ、MLアプリケーションとマシン ビジョンの使用によってますます強化されています。実際には、 グランドビューリサーチ 自動化と品質検査プロセスの改善に対するニーズの高まりにより、産業環境全体でマシンビジョンの採用が引き続き促進され、市場は現在から2030年までの間に7.7% のCAGRで成長すると予想されています。

製造現場では、マシン ビジョンの潜在的なユース ケース シナリオが数多く導入されています。機器の健全性を評価することがその一例です。製造業者はすでにAIを使用して工場の現場のセンサーや機械からのデータを分析し、機器の故障の可能性を予測するのに役立っています。機械が定期的なセルフチェックを実行すると、マシンビジョンは事前定義された学習アルゴリズムを活用して動作上の問題を「認識」し、予防的な修理を迅速化できます。

製品製造の面では、自動化された組立ラインは、情報を分析してリアルタイムで自己調整する高度なMLモジュールによって制御されるローカライズされたマシンツーマシン (M2M) ロジックを適用し始めています。マシンビジョンは、組み立ての各段階で材料を迅速に評価し、不良品が特定されるとすぐに除去するのに役立ちます。同様の利点は、3Dプリンティングとも呼ばれる付加製造にも及び、マシン ビジョンは、複雑な完成品に高額な欠陥が生じる前に、エラーやプロトタイプの問題を早期に発見するのに役立ちます。

マシンビジョンにより産業用ロボットもさらに進化しています。初期の工場ロボットはセンサーを使用して振動や温度などの要素を測定することしかできませんでしたが、マシンビジョンにより知覚学習が可能になり、ロボットが小さな亀裂やその他の欠陥を認識できるようになります。

ドライバーの男性が座り、AIタッチスクリーン今日の自動車はますます電動化が進んでおり、そう遠くない将来には多くの自動車が完全に自動運転になるでしょう。この革命には、迅速な分析のためにデータを確実に送信する多数のセンサー、カメラ、アンテナ、ケーブル、コネクタのシームレスな統合が必要です。

これらの複雑な通信リレーを搭載した自動運転車は、AIを使用して他の車両と対話しながら、道路標識、交通信号、歩行者をリアルタイムで識別します。マシンビジョンがますます普及するにつれ、安全で信頼性の高い自律走行車の運行の鍵を握るようになります。

例えば、運転席内では、マシンビジョンによって運転手が居眠りしているかどうかを判断でき、車両に警報音を鳴らして警告することができます。車両の外部では、マシンビジョンがAI対応のセンサーやカメラを補強し、利用可能な充電ステーションや駐車スペースを示すインフラストラクチャ要素を解釈できます。この同じ技術は、車車間 (V2V) 通信の強化にも役立ち、車が差し迫った車線変更の兆候を「認識」したり、隠れた危険を特定して衝突を回避したりするのに役立ちます。

もちろん、ほとんどの自動車組立ラインではすでにマシンビジョンを利用して、新しい部品の検出、品質検査の支援、ロボットによる部品の配置の支援などを行っています。運輸業界ほど、電子システムをさまざまな過酷な条件にさらしている業界はほとんどありません。そのため、AI主導のスマート ファクトリーの機能強化に関しては、運輸業界が模範を示しています。

結論: AIで進化する産業

AIは、洞察を得るまでの時間を短縮し、効率性を変革することに非常に優れていることが証明されています。マシンビジョンなどの高度な機能が、ますます多様なユースケースのシナリオで採用されるようになると、DARPAが定義するAIの第3の波、つまりマシンが推論を行い、決定を説明する能力が最終的に実現する可能性が高まっています。

ただし、AI主導の生産性を最適化するには、電力とデータ管理機能を飛躍的に拡張し続ける必要があります。これには、データセンターの速度と容量の向上、高度なセンサーとマイクロエレクトロニクス、そして過酷な環境に耐えられるように構築された超信頼性の高いコネクタが必要です。数十年にわたるエンジニアリングの専門知識と、すべての主要産業にわたる世界的に統合された経験を持つ Molex とArrow Electronicsは、今日のテクノロジー企業と設計エンジニアが継続的なイノベーションを推進するのに役立つ最先端の接続ソリューションを提供しています。

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here