高精度電子機器におけるX7S MLCCの利点を探る

X7RとX7Sは、産業市場や自動車市場で一般的に使用されているMLCCです。X7Rがより一般的な選択肢ですが、MLCCを選択する際にはTCCとDCバイアスの両方を考慮することが重要です。

産業および自動車市場で最も一般的に使用されている MLCC (多層セラミック コンデンサ) には、X7Rとして広く知られているTCC (静電容量温度係数) が付いています。ここで、「X」は -55°C、「7」は +125°C、「R」は ±この温度範囲での15% の許容誤差を表します。

TCC 温度範囲 許容範囲
型番 -55〜125℃° ±15%
型番 -55〜125℃° ±22%

静電容量変化許容範囲が ±15% と狭いため、多くの設計エンジニアはX7SよりもX7R製品を選択することになります。ただし、MLCCを選択する際には、TCCだけでなくDCバイアス、つまり印加されたDC電圧での静電容量の変化も考慮することが重要です。Samsung Electro-Mechanics Co (SEMCO) は、TCCとDCバイアス パラメータの両方で強力なパフォーマンスを提供する MLCCソリューション に重点を置いています。一部のX7R製品はX7Sよりも優れたDCバイアスを提供しますが、その逆もまた真なりで、特定のX7S MLCCは明確な利点を提供します。

では、なぜ多くの企業がX7S MLCCを指定しないのでしょうか?どうやら、その答えは単なる認識不足に過ぎないようだ。

現代の自動車および産業用電子機器では、より高い統合性と機能性の向上が一般的な傾向であり、そのどちらもますます大きな静電容量を要求する傾向があります。ここで、X7S特性のTCCを備えたMLCCは、TCCが静電容量に影響を与える1つの要因にすぎないため、X7R属性のTCCを備えたMLCC (同じ公称静電容量定格) よりも高い実効静電容量を提供できる可能性があります。もう一つの大きな影響要因はDCバイアスです。

DCバイアスとは、端子間にDC電圧が印加されたときに生じる静電容量の変化です。MLCCはDC電圧バイアスに対処する必要があるため、この現象の影響を受けやすくなります。DC電圧が上昇すると静電容量値が低下し、多くの種類の回路に悪影響を与える可能性があります。

OEMがより高い静電容量値を持つMLCCを開発する方法はいくつかありますが、そのほとんどはセラミック材料の改良を伴います。たとえば、粒子サイズを小さくすると層を薄くすることができ、粒子処理を追加すると均一性と信頼性が向上します。さらに、材料のドーピングを改善すると、比誘電率 (εr) を高めることができます。これらすべての要因により静電容量値が高くなり、注目すべき結果として1206パッケージ サイズで10µF/50Vが実現します。

コンパクトなケースサイズで高密度、高効率のソリューションを求める設計エンジニアは、このMLCCからメリットを得ることができます。電源バイパス回路、民生用電子機器、通信機器など、高い電気的精度、安定性、信頼性が求められるアプリケーションでメリットが見込まれます。

より深く掘り下げると、相対誘電率(比誘電率とも呼ばれる)は、電界の作用下で特定の体積の材料に蓄えられる、誘導分極の形での電位エネルギーの量の尺度です。ただし、セラミック材料の比誘電率を高めると、特定の副作用が生じます。つまり、ユーザーは、印加DC電圧、TCC、時間などの動作条件の変化に応じて、比誘電率の変化がより大きくなることを予期できます。簡単に言えば、静電容量の安定性を実現するには、これらの使用条件から最高のパフォーマンスを引き出せるMLCC特性の適切なバランスを実現できるかどうかにかかっています。

すべてのクラスII MLCC配合 (X7RおよびX7Sを含む) は、印加されるDC電圧 (DCバイアス)、TCC、および時間 (経年変化) に応じて静電容量値が変化します。たとえば、後者は、主にドメインがエネルギー的により安定した状態を見つける必要性により、セラミック粒子が時間の経過とともに再配向する能力を失うときに発生します。このドメインの安定化により、比誘電率が低下し、それが直接的に静電容量の損失につながります。

もちろん、ほとんどの設計エンジニアは、DCバイアスによってクラスII MLCCの有効静電容量が大幅に低下することをすでに知っています。明確にするために、X7SとX7Rの両方の配合は、EIAクラスII材料に分類される「温度安定性」セラミックです。TCCと老化とともに、これら3つの要因は相互に依存しており、1つの要因を改善すると、他の1つまたは両方の要因に影響が及びます。TCCとDCバイアスの両方を同時に強化できるのは、セラミック粉末システム全体が将来的に改善されたときのみであるという意見が広く一致しています。

しかし、良いニュースもあります。SEMCOは、現在のX7S MLCCはX7R MLCCよりも優れたDCバイアスを提供できる可能性があることを明らかにしました。実証するために、同社はSEMCO X7S MLCCと他社のX7RデバイスのDCバイアス性能特性を示す一連の測定を実行しました。仕様的には、どちらも0402パッケージ/ケース サイズの1µF 10% 6.3V MLCCでした。

測定の結果、SEMCO X7S MLCCは4Vで約 -30.7% の静電容量変化率を示すことがわかりました。比較すると、他のサプライヤーのX7R MLCCは、4Vで約 -50.6% という著しく大きな静電容量変化率を示しました。すでに述べたように、このDCバイアスの改善によりTCCにいくらかの影響があります。4Vおよび85°Cでは、SEMCO X7S MLCCの静電容量変化率は -6% でしたが、他のメーカーのMLCCでは +6% (4V、85°C) でした。

グラフが示すように、SEMCO X7S 1µF MLCCは、4V、85°Cで0.59µFの静電容量を実現しており、X7Rの0.52µFと比較して、総合的に優れた性能を維持しています。

市場ではX7Rの許容範囲 ±15% がよく知られているため、MLCCの詳細を深く調べずにこれを優先技術として置き換えることは困難です。ただし、前述の測定結果が示すように、実際の動作条件を考慮すると、TCCとDCバイアスを比較すると、X7S MLCCの方が高い残存容量を示す可能性があります。この記事で取り上げた要因は、多くの場合、高静電容量値に当てはまります。高静電容量値では、DCバイアスがますます顕著になり、実効静電容量を低下させるように作用します。これは、設計エンジニアが厳密に計算されたマージンで追加のnFごとに苦労することが多い場所でもあります。

前進する

自動車、産業、その他の市場に携わる電子または電子部品のエンジニアであれば、高容量MLCCの要件を満たすためにX7Sを詳しく検討することでメリットが得られます。SEMCOが示した結果は、X7S MLCCが同等のX7R MLCCよりも著しく優れたDCバイアスを提供できる場合があることを示しています。TCCを考慮しても、X7S MLCCは総合的に最も優れたパフォーマンスを発揮することがよくあります。

現代のエレクトロニクス業界のエンジニアのますます高まる要求にサプライヤーが応えようとしており、MLCC設計では多くの開発が進行中です。新しい材料や、TCCやDCバイアスなどのパラメータの影響に関する研究により、適切なMLCCの選択は特定のアプリケーションに大きく左右されるようになりました。X7RおよびX7S MLCCは、プロジェクトの目的に応じて最適なソリューションを提供できます。競合他社に優位性を渡すことを避けたい設計者にとって最も重要なメッセージは、新しいプロジェクトで従来のMLCCの選択をそのまま続けるのではなく、すべてのオプションを検討することです。得られる利益は、嬉しい驚きをもたらすかもしれません。

著者: Benjamin Blume、ヨーロッパ アプリケーション エンジニアリング チーム リーダー (Samsung Electro-Mechanics)
著者: Hank Kang、パッシブ コンポーネント プロダクト マネージャー (Samsung Electro-Mechanics)

 

関連商品を見る

CL31Y106KBKVPNE

Samsung Electro-Mechanics コンデンサー セラミック多層 ビュー

関連商品を見る

CL03Y104KQSVPNC

Samsung Electro-Mechanics コンデンサー セラミック多層 ビュー

関連商品を見る

CL05Y105KP6VPNC

Samsung Electro-Mechanics コンデンサー セラミック多層 ビュー

関連商品を見る

CL32Y226KAVVPJE

Samsung Electro-Mechanics コンデンサー セラミック多層 ビュー

関連商品を見る

CL31Y225KCHVPJE

Samsung Electro-Mechanics コンデンサー セラミック多層 ビュー

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here