このサプライヤーにスポットライトを当てたビデオでは、シカゴを拠点とするサプライヤー Tripp Liteの全国アカウント マネージャー、Marty Golub氏に短いインタビューを行います。彼の回答の簡単な要約とハイライトについては、以下をお読みください。
Tripp Liteとはどのような会社ですか? また、どのような製品を専門に扱っていますか?
Tripp Lite は今年で創業95周年を迎え、サーバーラックなどの製品を製造しています。サーバー本体を除き、サーバーラックに収まるあらゆるものを製造しており、当社が製造しているその他の製品についても説明します。
UPS
Tripp Liteが販売する主な製品の1つはUPS (無停電電源装置) です。これは基本的に、停電時にシステムを稼働させ続けるためのボックス内のバッテリーです。より大きなUPSは3相UPSであり、大規模なサーバー ルームの大規模なアプリケーションに使用されます。当社では、タワー、コンピュータ システム、ワークステーションに使用できる小型のUPSも販売しており、水平または垂直に設置できます。異なるフォームファクターのUPSも取り揃えております。
サージプロテクターと医療グレードの電源タップ/サージプロテクター
Tripp Liteはサージ プロテクターも製造しており、NPDデータによるとサージ プロテクター製品ラインでは第1位です。回転可能なコンセントがありますので、変圧器ブロックをお持ちの場合は、それを回転させて他のコンセントを塞がないようにすることができます。USB充電も可能です。Tripp Liteには、直接プラグイン モジュールを含む、最も多様なサージ プロテクターがあります。当社は米国でナンバーワンのサージプロテクター製品ラインを保有しています。
当社では医療グレードの電源タップやサージプロテクターも販売しています。一部のユニットは、病院で要求される特別なUL認証を取得しています。当社では、照明コンディショナー、絶縁トランス、UPSなどの医療グレード製品も製造しています。
インバーター
当社では、さまざまな用途に使用できるさまざまなインバーターも製造しています。車内で使用でき、カップホルダーにも収まる小型コンバーターもございます。シガーライターに差し込むと、ACコンセント2つとUSBコンセント2つが利用できるようになります。
電力消費量
Trip Liteは、サージ プロテクターの上位製品であるPDU (電力分配ユニット) も販売しています。コンセントがさらに必要な場合は、UPSの背面にこれらを差し込みます。スイッチPDUの優れた機能の1つは、IPアドレスにアクセスして特定のコンセントをオフにできることです。たとえば、再起動が必要なサーバーが遠くにある場合、Web経由で再起動し、個々のコンセントのオン/オフを切り替えることができます。
ウォールラック
Tripp Liteは壁掛けラックも販売しており、他のどのメーカーよりも種類もサイズも豊富で、壁掛けラックのカテゴリーではNPDデータで第1位となっています。
冷却ユニット
Tripp Liteは、サーバー ルーム用のさまざまな冷却ユニットを製造しています。ラックとネットワークが熱くなり始めたら、これらを使用して冷却し、過熱を防ぐことができます。当社はポータブル ユニット、インライン ユニット、ラック内ユニットなどさまざまな製品を製造しており、Tripp Liteがお客様のあらゆる冷却ニーズに対応します。
充電カート
充電カートも製作しております。このユニットは36個収容可能で、赤側と青側が交互に充電されます。iPad本体用のUSB充電ユニットとAC充電ユニットを製作しております。当社では、壁に掛けられるものや転がせるものなど、さまざまなフォームファクターを取り揃えており、充電カートの容量は16から48ユニットまであります。
私の理解するところによると、Tripp Liteのラインナップには4000を超える製品があります。何か見逃したものや、何か新しくて面白い話はありますか?
はい、ケーブルというカテゴリーが1つ抜けていました。これはTripp Liteの製品ラインの約2000 SKUにあたります。NPDデータによると、当社は第2位のケーブル プロバイダーです。現在在庫のある最新の人気商品の一つはUSB-Cです。これは、発売予定の新しいMac Bookや、既存のMicrosoft製品、さらにはAndroidフォンなど、多数の製品に使用されています。Surface Proもこれらを使用するものの1つです。これはUSBハブですが、Cの素晴らしい点は、それが収まる他のすべてのデバイスと同様にエレガントな点です。電力を供給し、非常に高速で、占有スペースが非常に小さいため、Tripp Liteでは現在60種類を超えるUSB-c製品が販売されています。Trip Liteでは、コンピューターやサーバー ルームのニーズに必要なものがすべて揃っています。
Tripp Liteのナショナル アカウント マネージャーであるMarty Golub氏に、Tripp Liteについての詳細とTripp Liteの本質について教えていただいたことに感謝します。サプライヤーのスポットライトの詳細については、Arrow.comを再度ご確認ください。