2018年のトップ10開発ボードの紹介

発行者

当社では毎年、現在市場に出回っている10種類の開発ボードのリストを発表しています。2018年をこれまでで最も革新的な年にするために、2018年のトップ10開発ボードとキットをご紹介します。

 

10.Samsung ARTIK 710開発キット

サムスン 世界中の多くの産業やアプリケーションで名声を博しており、 ARTIKプラットフォーム 彼らの最新の実験場の一つです。  Samsungは、「ハードウェア モジュールとクラウド サービスを統合する」という唯一の目的を掲げ、開発者がモノのインターネットをより迅速に設計できるように支援するツールとパートナーのエコシステムを構築しました。  ARTIK 710開発キット は、いくつかの異なるモジュールキットのうちの1つです。 ARTIKファミリー。の アルティック710 SoM 特に、Wi-Fi、Bluetooth、ZigBeeを内蔵した8コア、64ビット、ARM Cortex A-53プロセッサを搭載しており、ローカル処理と分析、あるいはマルチメディア アプリケーションも必要とするほぼすべての大型ハイエンド ゲートウェイに最適です。  この開発キットには、マルチメディア用のARM MALI GPU、1GBのRAM、4GBのeMMCメモリ、マルチメディア接続を備えたUbuntu Linuxパッケージも搭載されています。何よりも優れているのは、ハードウェア セキュア エレメントを搭載し、エンタープライズ クラスのセキュリティを備えていることです。工場自動化、スマートホーム、マルチメディアアプリケーションを設計している場合

ARTIK 710開発キットは確かに検討する価値があります。

9.SensorTile開発キット

SensorTile開発キット による STマイクロエレクトロニクス おそらく、Arrow.comで100ドル以下で購入できる最も価値のある製品の1つです。  低電力IoTアプリケーション機能を証明することを目的として構築されたこの開発キットは、多数の追加機能を提供します。  真の開発者にとって、このキットは SensorTileの 能力としての STM32ベースのモジュール。 リアルタイムのセンサーフィードバック用の専用モバイル アプリを含む、センサー パフォーマンスの評価用のソフトウェアおよびファームウェア ライブラリとツールが付属しています。キット内のクレードル拡張ボードには、オーディオDAC、USBポート、STM32 Nucleo、Arduino UNO R3、SWD接続機能が搭載されています。また、プロトタイピング アプリケーション ビルダーの場合、このキットを使用すると、箱を開けてから5分以内にモバイル デバイスで実際のライブMEMSおよびモーション データを確認できます。

関連商品を見る

SensorTile Dev Kit | STEVAL-STLKT01V1

STMicroelectronics センサー開発ボードとキット ビュー

 

 

8.アダルム-冥王星

アナログデバイス 開発者と教育者の両方を支援するためにいくつかのアクティブラーニングモジュール(ALM)をリリースしましたが、 アダルム-冥王星 おそらく最も説得力があるでしょう。  PlutoSDRまたはPluto Software Defined Radioとも呼ばれるこの開発キットを使用すると、ユーザーはRF理論とRF実践のギャップを埋め、業界グレードのハードウェアを使用して独自のSDRプラットフォームを学習および開発できます。このアクティブ ラーニング モジュールは、325 MHz ~ 3800 MHzの範囲のアナログ信号を生成または取得できます。RFアプリケーションに関係なく、このPlutoSDRアクティブ ラーニング モジュール (ADALM-PLUTO) は非常に貴重な資産です。

関連商品を見る

ADALM-PLUTO

Analog Devices ビュー

 

 

 

7.AudioSmart 2マイク開発キット

最新の音声認識機能を活用したアプリケーションを設計したい場合は、 AudioSmart 2-Mic 開発キットが最適です。  Amazon AVSと Synapticsの共同開発であるこのキットを使用すると、SynapticsのSC20921音声入力プロセッサとAlexaTM ウェイクワード技術をあらゆる設計に簡単に統合できるため、アプリケーションで音声を検出し、あらゆる方向からの過剰なノイズをキャンセルできます。 このキットは音声検出のシンプルな側面を特徴としており、初心者が開発するのに最適ですが、より堅牢なバージョンをお探しの場合は、 AudioSmart 4-mic も検討してください。AudioSmart 2-Micキットには、評価ボード、2つの全方向性マイクを備えたマイク モジュール、すぐに使用できるように必要なすべての接続機能が付属しています。このキットは、独自のDIY音声検出アプリケーションの構築や真の製品開発に最適です。 

 

 

 

6.ウルトラハプティクス タッチ開発ボード

Ultrahapticsタッチ開発ボード は、おそらくこの種のものとしては初めて、あるいは少なくともそれに近いものでしょう。  Ultrahapticsは、触覚フィードバックのプロトタイプ作成をサポートするように設計された開発キットを提供する業界初の企業の1つです。触覚フィードバックと制御 (Leap Motionカメラ モジュールを使用) により、人間と機械の物理的な接触なしに人間と機械の相互作用が可能になります。  超音波トランスデューサーを使用してユーザーに人工的な触覚「感覚」を与えることで、モーション トラッキングと、ボタン、スイッチ、ノブ、その他の一般的な受動システムの再現が可能になります。このキットには、ほぼすべてのアプリケーションに触覚コントロールを設計することをサポートする完全な環境が付属しています。  この未来的な開発キットは、人間と機械の相互作用の次世代の基盤となる可能性があり、開発コミュニティ以外でもすでに注目を集めています。

 

 

 

5.ラズベリーパイ3モデルB

Raspberry Pi 3モデルB は、Raspberry Pi Foundationがこれまでに販売した全在庫の半分以上を占めており、DIYおよび開発者の世界の柱の1つです。RP3は、熟練した開発者のプロでも、初心者のいじくり屋でも、必須のツールとなり、独自のカスタム エレクトロニクス マジックを作成するための優れた方法です。  AIY Voice Kit やPiCade などの素晴らしいアクセサリにより、Raspberry Pi 3は消費者やいじくり屋の心をつかむようになりましたが、Piはさまざまなアプリケーション向けの優れた開発ツールであり続けています。 Raspberry Pi は  RP3B+ と呼ばれる新しいイテレーションをリリースしましたが、まだ限定リリースで、割り当て不足の可能性があり、今年後半まで入手が困難になる可能性があります。そのため、Raspberry Pi 3 Model Bは再び、2018年のトップ開発ボードの1つ。

 

 

 

4.サンダーボードセンス2

前身製品の成功を考えると、 Silicon LabsThunderboard Sense 2 がこのリストに載ったことは驚くことではありません。  Thunderboard Sense 2の開発者重視の環境により、カスタムのクラウド対応ソリューションを迅速かつ簡単に設計できます。 オンボードのセンサー シリーズは、環境、慣性、音声のデータをリアルタイムで提供し、センサー ノードをクラウドにすばやく接続するのに役立ちます。  Thunderboard Sense 2は、同様のセンサー タイル (このリストの9番目) ほどモジュールに対応していませんが、ボード全体の回路図、モバイル アプリのソース コード、クラウドおよびデータ分析コードはオープン ソースであるため、アプリケーションに合わせてボードをすばやく調整できます。  256 kB RAMと1.024 MBフラッシュを備えたARM Cortex M4コア、オンボード アンテナを備えた2.4 GHz無線構成、および7つの異なるセンサーを搭載したこの開発ボードは、IoTへのアプリケーションの構築を開始するのに最適です。

 

 

3.i.MX8開発キット

NXPのアプリケーション プロセッサのi.MXファミリは、アプリケーションを問わず、これまでで最も成功した32ビットおよび64ビット プロセッサ シリーズの1つです。  さまざまなアプリケーション プロセッサのスタックの中で、最新のサブシリーズはi.MX8です。これは現在入手可能な5シリーズの中で最も強力で、マルチメディア アプリケーション向けに設計されています。  開発者が MX8Mについて 具体的には、NXPは i.MX8M EVK チップダウン設計に多額の投資をする前に、製品とi.MX8プロセッサにすぐに慣れることができます。  i.MX8Mプロセッサ ファミリは、業界をリードするオーディオ、音声、ビデオ処理を実現するARM Cortex-A53およびCortex-M4をベースにしています。  次世代のハイエンド ホーム マルチメディア、産業オートメーション アプリケーション、またはその間の何かを開発している場合、i.MX8M EVKは最適な出発点の1つです。

関連商品を見る

MCIMX8M-EVK NXP Semiconductors Evaluation Kit

NXP Semiconductors 組み込みシステム開発ボードおよびキット ビュー

 

 

 

2.Jetson TX2開発キット

エッジコンピューティング、人工知能、スーパーコンピュータはすべて業界で人気の流行語です。  しかし、この信じられないほどの 開発ボード から NVIDIA これら3つすべてを組み合わせます。  Jetson TX2モジュールのブレイクアウトとして設計されたこの開発ボードは、業界で最も強力なGPUの1つを備えており、ユーザーはさまざまなアプリケーション用のニューラル ネットワークを作成し、低電力エッジ ノードでAI分析を実行できます。  このスーパーコンピュータが価値を発揮できるアプリケーションの数は無限であり、NVIDIAはそれをサポートするJetsonエコシステム全体を構築しました。  開発キットには、モジュール自体に加えて設計ガイドと必要なすべてのハードウェアが付属しており、迅速な実装のためにNVIDIA Jetpack SDKライブラリをサポートしています。  全体として、この開発キットは最先端のテクノロジーに飛び込む素晴らしい機会です。 

 

 

 1. アルドゥイーノ

アルドゥイーノ 一般的にはメーカーや電子機器の教育に関連付けられますが、関連業界のハードウェア開発のほぼ標準にもなっています。  コンポーネントがマイクロコントローラと互換性がある場合、そのコンポーネントは Arduino互換 開発シールド。シンプルなセンシング アプリケーション、次世代のIoTソリューション、データ取得デバイス、さらにはロボットを開発している場合、Arduino Unoから始めるのが最適でしょう。  Arduinoは、少数の問題に対して単一のソリューションを構築するのではなく、ほぼすべての製品と互換性のあるUnoを中心としたエコシステムを構築しました。  確かに、組み込みチップダウン設計の究極のソリューションではないかもしれませんが、出発点としてはArduino Unoは素晴らしいものです。  業界はようやくArduino革命に追いついたようで、現在も市場に出回っているArduino Unoシールドの膨大な量と多様性により、誰もが開発準備が整った数千の個別コンポーネントにすぐにアクセスでき、その理由からArduino Unoが私たちのリストに定着しています。 

関連商品を見る

A000066 | Arduino Uno Rev3

Arduino Corporation 組み込みシステム開発ボードおよびキット ビュー

 

 

最新ビデオ

Sorry, your filter selection returned no results.

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here