Arduinoに最適なシールド

発行者

アルドゥイーノ はエレクトロニクスの世界では主力であり、Arduinoボードに追加できるシールドは数百種類あります(ウノ または メガ) は、さまざまな用途に使用できます。さまざまなシールドを検討した結果、次のプロジェクトやデザインに最適と思われるシールドのリストを作成しました。

加速度計/温度シールド

ADI ADXL362 Arduino Shield

動的加速度 (動きまたは衝撃) と静的加速度 (重力) を測定するには、 Analog Devicesの ADXL362シールドが最適です。このシールドには、100 Hzの出力データ レートで2µA未満の電力を消費する3軸MEMS加速度計が搭載されています。12ビットの出力解像度と3つの動作範囲 (+/-2g、+/-4g、+/-8g) により、優れた精度の出力が得られます。

このシールドには、+/- 0.5度の精度を誇る12ビット温度センサー、モーション トリガー メイクアップ機能、および複数のアクティビティ検出モードなどの追加機能があり、ポータブル低電力機器に最適です。LCD画面は、出力される情報を簡単に確認できるもう1つの利点です。

このシールドの使い方については、必ず ビデオをご覧ください。

iOSおよびArduino向け1Sheeld+

1Sheeld+ for iOS & Arduino

このリストで最もクリエイティブなシールドの1つは、Integreightの 1Sheeld+ for iOS & Arduino です。このシールドにはBluetooth低エネルギー モジュールが内蔵されており、スマートフォンやタブレットのセンサー (最大40個のセンサー) をArduinoスケッチから利用できるため、スマートフォンのすべての機能 (LCD画面、ジャイロスコープ、スイッチ、LED、加速度計、磁力計、GSM、Wi-Fi、GPSなど) にアクセスできるようになります。

1Sheeldアプリ (App StoreおよびGoogle Play Storeで入手可能) を使用すると、スマートフォンやタブレットに簡単に接続して、データを送信してピンを制御することでArduinoを制御したり、逆にArduinoにスマートフォンやタブレットを完全に制御させたりすることができます。つまり、Arduinoでは、さまざまなアプリケーションで簡単に電子メールを送信したり、FacebookやTwitterの通知を受け取ったり、音声認識を使用したり、カメラを制御したりすることができます。

セットアップ手順は簡単で、オンライン リソースも多数用意されているため (特にIntegreightのWebサイト)、このシールドの優れた機能をすぐに試すことができます。すでに作成されているアプリケーションには、携帯電話のジャイロスコープを使用してRCカーを制御する、誰かが部屋に入ったときにツイートを送信する、家電を制御する、顔認識を使用して金庫やドアを開けるなどがあります。このシールドがあれば、可能性は無限大です。

仮想シールド(40個以上)には次のものがあります:

  • 導かれた

  • トグルボタン

  • スライダー

  • 液晶

  • ブザー

  • 音楽プレーヤー

  • ゲームパッド

  • キーパッド

  • ジャイロスコープ

  • SMS

  • ファルシュライト

  • マイク

TFTタッチシールド (2.8インチ、静電容量式タッチ)

Adafruit TFT Touch Shield 

Adafruitの TFTタッチ シールド を使用して、Arduinoプロジェクトにタッチスクリーンを追加します。タッチスクリーンは、画面上に情報を表示するディスプレイ画面を追加できるだけでなく、プロジェクトのナビゲーション メニューも追加できます。これには、GPS位置情報、システム上の情報表示、さらには三目並べゲームの作成を伴うプロジェクトが含まれます。

このシールドは、Arduino用の大型TFT (対角2.8インチ) タッチ ディスプレイを提供します。このディスプレイには、microSDカード接続が組み込まれており、microSDカードから画像をすばやく表示できます。4つの白色LEDバックライトとさまざまな色合いにより、画像の明るさと色彩を鮮やかに表現します。個別のピクセル制御を備えた240 x 320ピクセルの解像度と、デジタルI2Cタッチスクリーンを備えた高速SPIディスプレイを備えています。

ディスプレイには静電容量式タッチスクリーンが搭載されているため、スタイラスで画面を押し下げる必要がなく、透明なガラスディスプレイを備えています (さまざまなタイプのタッチセンサーとその動作の詳細については、 こちらの 記事 をご覧ください。このタッチスクリーンには 抵抗膜式バージョン もあります。

ブルー&ホワイトLCDシールド

Adafruit Blue and White LCD Shield

Arduinoに別のタイプのディスプレイが必要な場合は、16x2文字LCDが最適な代替手段となります。これは、Arduinoの2つのI2Cピンのみを使用して、最大3つのバックライト ピンと5つのキーパッド ピンを制御できる青と白のLCDです。4つの方向ボタンと選択ボタンを備えた独自のユーザー インターフェイスを備えたスタンドアロン プロジェクトを構築し、基本的な制御を行うことができます。

これはシールドを構築するために必要なすべての部品が付属するキットであることに注意してください。これを完了するにははんだ付けツールが必要になりますが、はんだ付けをしたことがない場合でも、完了するまでに約30分しかかかりません。このシールドは、Arduino Mega R3だけでなく、あらゆるArduino「クラシック」(Uno、Duemilanove、Diecimillaなど)にも適合します。

4リレーシールド

Arduino 4 Relay Shield

Arduino のこのシールドは、ArudinoのデジタルIOでは制御できない高電力負荷を駆動しようとする場合 (コントローラーの電流と電圧の制限のため) にソリューションを提供します。つまり、ガレージのドアを開けるなど、可動部分に電流/電圧を必要とするプロジェクトにArduinoを追加できるということです。

シールドには4つのリレーが搭載されており、各リレーは2極の切り替え接点 (自然に閉じた状態と自然に開いた状態) を備えています。また、各リレーのオン/オフ状態を示す4つのLEDも含まれています。各リレーは最大60 W (単極チャージオーバー接点最大電流: @ 30V DC、2A) の負荷をサポートできます。最も優れている点は、このシールドがすべてのArduinoボード、5Vおよび3.3V規格と互換性があることです。 

RFID/NFCシールド

Adafruit RFID/NFC Shield Adafruit

AdafruitのRFID/NFCシールドは、あらゆる13.56 MHz RFIDまたはNFCアプリケーションに最適です。チップセット (PN532) は、現在のArduinoライブラリを使用してタグの読み取りまたは書き込みを実行できるため、RFIDタグでセキュリティを実現できます。RFID/NFCシールドは、I2CまたはSPI通信プロトコルを使用するように設計されており、13.56 MHzテクノロジを使用した場合の最大範囲は4インチです。

ヘッダーピンをはんだ付けする必要があることに注意してください。ただし、初心者でも数分で完了します。

モーターシールドv2

Motor Shield v2

Motor Shield v2は、Arduinoプロジェクトで最大4個のDCモーターまたは2個のステッピング モーターを駆動できます。これには、チャネルあたり1.2Aの電流能力を備えたTB6612 MOSFETが含まれており、一度に約20ミリ秒間、最大3Aのピーク電流を引き出すことができます。モーター全体の電圧降下が大幅に低下するため、バッテリーからより多くのトルクが得られます。また、完全に専用のPWMドライバ チップも搭載されており、I2C経由ですべてのモーターと速度の制御を処理します。

驚くべきは、積み重ね可能なデザインであることです。5つのアドレス選択ピンがあり、最大32個のスタック可能なシールドを備えています。つまり、64個のステッパーまたは128個のDCモーターです。これにより、プロジェクトで使用できるモーターの範囲が広がります。ヘッダーピンははんだ付けが必要です。

関連商品を見る

Motor Shield v2 | 1438

Adafruit Industries 電源管理開発ボードとキット ビュー

XBeeシールド

XBee Shield

最後の(しかし重要な!)シールドはXBeeシールドです。プロジェクトのためにワイヤレスネットワークを構築する必要がある場合は、 シーズ XBee Shieldは、標準化されたスタック可能なシールドにより、Arduinoにソリューションを提供します。  Beeシリーズのモジュール( RFモジュール)をその上に載せます。使用する予定のモジュールを必ず確認し、Shield上でモジュールを構成する方法を確認してください。

次のArduinoプロジェクトに役立つ他の記事をチェックしてください。

互換性のあるお気に入りのセンサーをご覧ください Arduinoボード

Arduino UnoとMegaとMicro: どれがあなたにぴったりでしょうか?

加速度計/温度 シールドの使用方法を確認してください。

 

 

最新ビデオ

Sorry, your filter selection returned no results.

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here