Vishay社の高性能デジタル周囲光センサーVEML6030をご紹介します。この16ビット センサーは人間の目と同じように光に反応し、周囲光検知フォトダイオードやFiltron™ オンチップ コーティングなどの有利な機能を統合しています。VEML6030は独自のクラスのセンサーであり、自動照明制御、キーパッドのバックライト、インジケータ ライトなどのさまざまなアプリケーションに最適です。
Vishay Semiconductorのオプトエレクトロニクス グループは、VEML6030と呼ばれるデジタル周囲光センサーを発表しました。これから数分間、このセンサーの主な機能と用途について説明します。
関連商品を見る
VEML6030は、周囲光検知フォトダイオードと、I2Cインターフェイスを介してマイクロコントローラで読み取るためのすべての信号処理回路を1つのチップに搭載しています。センサーの解像度は16ビットで、1カウントあたり最大0.005ルクスを実現できます。当社の特許取得済みFiltronオンチップ コーティングにより最高のパフォーマンスを発揮し、ユーザーが上限と下限のしきい値をプログラムしてマイクロコントローラによる継続的なポーリングを回避できます。
あらゆる周囲光センサーの目標は、人間と同じように光に反応することです。つまり、センサーは人間の目と同じ感度、つまりV(lamda) グラフを持つ必要があります。ほとんどの個別光検出器と周囲光センサーは、さまざまな光源の下ではv-lambda曲線から外れます。これらは青色領域内でより広い感度を持つか、近赤外線波長でゼロのままにならないかのいずれかです。
グラフからわかるように、VEML6030はv(λ) 曲線に正確に従います。
光源には、CFL、ハロゲン、LEDライト、蛍光灯、通常の日光など、さまざまなものがあります。周囲光センサーの出力は、同じルクス出力を生成している場合、すべての光源でほぼ同じになるはずです。VEML6030は、すべての光源に対して非常に優れたマッチングを示します。ハロゲン ランプのみ、+/- 10% を超える偏差が発生する可能性があります。
周囲光センサーの出力も線形である必要があるため、明るくなっても出力またはカウント数は一定に保たれます。VEML6030は20キロルクス以上でも優れた線形性を備えています。
VEML6030は、テレビ、スマートフォン、ノートパソコン、ATM、サーモスタット、時計など、あらゆるLCDディスプレイのバックライトを調整するために使用できます。
これは、照明のオン/オフだけでなく、明るさを制御するために使用される自動照明制御で重要な役割を果たします。また、窓のブラインドやシェードの制御にも使用されます。
キーパッドのバックライトにはVEML6030を使用します。スイッチの後ろのインジケータライトはVEML6030で最適な明るさになります。
データシートのURLが表示されています。または、当社のWebサイトにアクセスして [光学センサー] をクリックすると、アナログ デジタル センサーの完全なポートフォリオにアクセスできます。サンプルは、当社の販売代理店を通じて今すぐ入手できます。サポートについては、Vishay.comのセンサー技術サポートに電子メールを送信してください。