AFE5851EVM, Evaluation Module is designed for the AFE5851 ultrasound analog front-end (AFE)

Texas Instruments이 부품 AFE5851 을 사용하는 참조 설계

Manufacturer

Texas Instruments
  • 응용 프로그램 카테고리
    Data Conversion
  • 제품 유형
    Analog to Digital Conversion

최종 제품의 경우

  • Medical Imaging
  • Portable
  • Ultrasound Imaging

Description

  • AFE5851EVM, Evaluation Module for AFE5851 includes an 16-channel Voltage-Controlled-Amplifier (VCA) with digital control and an 8-channel 65-MSPS analog-to-digital converter (ADC). The 16 analog input signals will be processed by the analog front-end circuit of AFE5851, the outputs of the analog front-end will then be digitalized by the ADC within the device. There are only eight ADCs within the AFE5851, therefore the odd and even channels are multiplexed into one LVDS output pair. The output of the ADC is streamed out in serial format

최종 제품의 경우

  • ADC Resolution
    12 Bit
  • ADC Sampling Rate
    65M SPS
  • Number of Channels
    8CH

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.