AVX Explores Passive and Active Charge Control Method Comparisons for Supercapacitors

Learn more about the comparisons and control methods used to consider supercapacitor demands in this white paper from AVX.

Careful consideration is required when circuit designs affect the energy storage of a charging supercapacitor. This is because the power handling increases more than the batteries of the device. And while it’s true that supercapacitors can take on larger currents with the help of electrochemical double-layer capacitors (EDLC), it’s also important to note that supercapacitors also have low ESR, which can make an uncharged device appear as a dead short — which in turn will draw maximum current in an effort to charge the device to its rated capacitance. This cause and effect can result in permeant failure or transient upset for the power source or system. Charge-limiting circuits are available to avoid this issue, but a high-level comparison of passive and active control methods can help determine which topology to implement. Learn more about the comparisons and control methods used to consider supercapacitor demands in this white paper from AVX.

 

LEARN MORE

 

 

최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.