AVXのこのホワイト ペーパーで、スーパーキャパシタの需要を考慮するために使用される比較と制御方法について詳しく学んでください。
回路設計が充電スーパーキャパシタのエネルギー貯蔵に影響を与える場合は、慎重な考慮が必要です。これは、デバイスのバッテリーよりも電力処理が増加するためです。スーパーキャパシタは電気化学二重層コンデンサ (EDLC) の助けを借りてより大きな電流を流すことができるのは事実ですが、スーパーキャパシタはESRが低いため、充電されていないデバイスが完全にショートしているように見える可能性があることにも注意することが重要です。その結果、デバイスを定格容量まで充電するために最大電流が消費されます。この原因と結果により、電源またはシステムに永続的な障害や一時的な混乱が生じる可能性があります。この問題を回避するために充電制限回路が利用可能ですが、パッシブ制御方法とアクティブ制御方法の高レベルの比較は、どのトポロジを実装するかを決定するのに役立ちます。AVXのこのホワイト ペーパーで、スーパーキャパシタの需要を考慮するために使用される比較と制御方法について詳しく学んでください。