Wi-Fi 기술(기존 명칭은 WaveLAN임)은 NCR Corporation의 연구원들이 1990년대에 처음 개발하였습니다. 최초의 Wi-Fi 표준인 802.11은 1997년에 출시되었으며, 당시 최고 속도인 2Mbps를 달성했습니다. 이는 유선 전화 인터넷의 매우 개선된 형태였습니다.
Wi-Fi 6E 및 Wi-Fi 7과 같은 최신 Wi-Fi는 기존 Wi-Fi 데이터 교환 속도보다 23,000배 빠른 최대 46Gbps에 도달할 수 있습니다.
Wi-Fi 6E 및 Wi-Fi 7은 주거용, 상업용, 산업용 및 도시용 분야에서 전례 없는 무선 연결 처리량을 지원합니다. 이전 세대의 Wi-Fi 속도, 효율성 및 용량에 비해 크게 향상된 새로운 Wi-Fi 표준은 매우 영향력이 있습니다.
이 문서에서는 최신 Wi-Fi 표준과 이러한 새로운 연결 속도가 사용자에게 어떤 의미인지를 살펴보겠습니다.
Wi-Fi 6E란 무엇인가요?
Wi-Fi 6E는 기존 Wi-Fi 6 표준(802.11ax)의 최신 업데이트입니다. 2021년 5월 출시될 당시 Wi-Fi 6는 법적으로 2.4GHz 및 5Ghz 대역만 포함하도록 제한되었지만, 현재 Wi-Fi 6E는 최근 전 세계의 다양한 RF 규제 기관에서 사용할 수 있게 된 6GHz 주파수 대역(미국의 경우 5.925 ~ 7.124GHz)을 사용합니다. 이러한 새로운 대역은 Wi-Fi 장치에 더 많은 스펙트럼을 제공하여 네트워크 혼잡을 줄이고 고주파 채널을 통해 더 빠른 데이터 처리량을 지원합니다.
또한 Wi-Fi 6E는 효율성 향상을 목표로 하는 OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스) 및 SFR(공간 주파수 재사용)과 같은 Wi-Fi 6 표준에 새로운 기술을 도입하여 네트워크 용량을 늘립니다.
Wi-Fi 6E는 Wi-Fi 5(802.11ac 표준)의 세 배가 넘는 최대 9.6Gbps의 속도인 데이터 정격을 장치에 제공할 수 있습니다. 더 높은 최신 6Ghz 주파수 대역에서만 속도가 이렇게 향상될 수 있으며, 이 덕분에 Wi-Fi 6E는 20년 전인 802.11b 이후 Wi-Fi 표준에 가장 영향력 있는 변화가 되었습니다.
Wi-Fi 7란 무엇인가요?
Wi-Fi 7(802.11be)은 여전히 개발 중인 Wi-Fi 표준이지만, Wi-Fi 6E에 추가 개선 사항을 가져올 것으로 예상됩니다. Wi-Fi 7의 목표는 다중 대역 작동과 MU-MIMO(다중 사용자, 다중 입력, 다중 출력) 기술을 도입하여 속도, 효율성, 용량을 높이는 것입니다. 이러한 새로운 기술은 시스템 지연 시간을 줄이고 Wi-Fi 시스템의 스펙트럼 활용률을 높이는 데도 도움이 될 것입니다.
Wi-Fi 7 표준은 아직 완전히 정착된 것은 아닙니다. Wi-Fi 7 호환 장치가 출시되기 시작했지만 공식 표준은 2023년 말 또는 2024년 초에나 출시될 것으로 보입니다.
다중 대역 작동 Wi-Fi란 무엇인가요?
Wi-Fi 7이 도입하고자 하는 첫 번째 추가 기술은 이름에서 알 수 있듯이 RF 스펙트럼의 여러 대역을 동시에 사용하는 다중 대역 작동입니다. Wi-Fi 7 장치는 2.4GHz, 5GHz, 6GHz Wi-Fi 신호를 동시에 사용할 수 있습니다. 장치의 데이터 정격 수요와 라우터의 광역폭 가용성에 따라 이러한 장치는 실시간으로 사용할 주파수 대역을 선택하여 스펙트럼 간섭을 줄입니다. Wi-Fi 7 장치는 여러 주파수 대역을 통해 다양한 채널을 활용하여, 더 빠른 데이터 정격을 실현하고 스펙트럼 가용성을 더 효율적으로 사용할 수 있게 됩니다.
MU-MIMO Wi-Fi(다중 사용자, 다중 입력, 다중 출력)란 무엇인가요?
Wi-Fi 7에 의해 업데이트된 두 번째 기술인 MU-MIMO Wi-Fi는 한 번에 한 사용자에게 데이터를 전송하는 대신 여러 사용자와 동시에 통신할 수 있도록 합니다. Wi-Fi 5 표준은 MU-MIMO 다운링크 기술을 최초로 도입했습니다. Wi-Fi 6에는 MU-MIMO 업링크 기능이 도입되었습니다.
그러나 Wi-Fi 7은 효율적인 MU-MIMO 공간 스트림을 8개에서 16개로 두 배 정도 늘려 스트림당 최대 광역폭이 2,400Mbps(이전에는 1,200Mbps, Wi-Fi 6E당)입니다.
MLO(다중 링크 작동)란 무엇인가요?
마지막으로, Wi-Fi 7은 MLO(다중 링크 작동) 기능을 도입했는데, 이는 새로운 표준 내에서 가장 영향력 있는 업그레이드일 것입니다. 현재의 Wi-Fi 표준에서는 클라이언트가 데이터를 전송할 대역을 하나 선택하며, 단일 대역의 두 장치 간에 연결이 설정됩니다. MLO를 도입하면 여러 대역의 주파수를 하나의 연결로 결합할 것입니다.
예를 들어, Wi-Fi 6E 라우터는 5Ghz 대역의 채널 3과 같이 단일 대역의 단일 채널을 선택합니다. Wi-Fi 7 MLO는 라우터가 여러 대역과 채널을 통해 동시에 단일 결합 연결로 Wi-Fi 7 클라이언트에 연결될 수 있도록 합니다. MLO는 대기 시간을 줄이고, 가능한 데이터 교환 속도를 크게 향상시키며, 각 대역 내에서 로드 밸런싱을 최적화하고, 네트워크의 전반적인 신뢰성을 높입니다.
최신 Wi-Fi 표준이 사용자에게 미치는 영향
이러한 새 Wi-Fi 표준의 최종 목표는 Wi-Fi 네트워크의 속도, 효율성 및 용량을 향상하여 이전의 Wi-Fi 표준을 크게 개선하는 것입니다. 연결된 장치의 수는 계속해서 증가하고 있으며, Wi-Fi 6E 및 Wi-Fi 7 표준은 수요를 처리하는 것을 목표로 합니다. 최신 Wi-Fi 표준은 6Ghz 대역의 활용도를 높여서 더 많은 RF 스펙트럼 가용성을 제공하고, MU-MIMO 채널 확장 및 MLO를 통해 네트워크 효율성을 향상시키며, 궁극적으로 사용자에게 훨씬 더 높은 데이터 정격을 제공합니다.
상업용, 산업용, 도시용 및 주거용 응용 분야에서 Wi-Fi 6E 및 Wi-Fi 7은 많은 장치가 연결된 환경에서 네트워크 효율성과 신뢰성을 보장합니다. 건물, 공장, 도심 거리 및 스마트 홈은 미래의 VR/AR, 고해상도 스트리밍, AI 및 무선 통신 애플리케이션과 같이 더 많은 고광역폭 및 대기 시간이 짧은 연결을 필요로 하는 새로운 애플리케이션을 지원할 수 있을 것입니다.