인지 건물이란 무엇입니까?
건물은 일반적으로 인간, 활동 및 물체가 차지하는 고정된 '컨테이너'로 간주됩니다. 그러나 건물은 수십 개의 정교한 하위 시스템을 포함하는 매우 복잡하고 동적인 물체입니다.
현대적인 최첨단 건물은 너무 복잡하여 인체 내 시스템을 모방할 수 있습니다. 현대식 건물은 중앙 데이터 센터(즉, "두뇌")를 갖추기 시작했으며, 이를 "인지 건물"이라고 합니다.
이 문서에서는 인지 건물의 정의, 이러한 인지 '두뇌'가 기존 시스템과 함께 작동하는 방식, 미래의 스마트 건물을 형성하는 방식에 대해 설명합니다.
건물과 인체
현대식 건물은 매우 복잡한 배관, 환기, 전기, 폐기물 처리, 구조, 외부 및 유지 관리 시스템을 갖추고 있습니다. 은유적으로는 인체의 순환계, 호흡계, 신경계, 소화계, 골격계, 외피계, 내분비계와 유사합니다.
예를 들어, 인체의 순환계는 심장을 통해 장기 및 온도 조절 시스템에 혈액을 공급합니다. 마찬가지로 건물 배관 시스템은 펌프를 사용하여 싱크대, 화장실 및 식수대와 같은 고정 장치에 물을 공급하는 동시에 온수기, 냉각기 및 가변 풍량(VAV) 장치와 같은 수력(난방/냉각) 시스템에 물을 공급합니다.
뇌가 심장, 폐 및 인간의 감각을 제어하는 방식과 같이 건물 관리 시스템(BMS)은 펌프, 환기 장치, 스마트 건물 IoT 센서와 같은 복잡한 건물 하위 시스템을 제어합니다. 그러나 기존의 BMS는 프로그래밍 방식이었고 인간의 두뇌에 비해 상대적으로 정교함이 떨어졌습니다.
인지 건물의 등장
스마트 건물 IoT 시스템과 결합된 인공 지능(AI) 기술은 이제 표준 건물 관리 시스템을 대체하여 건물 하위 시스템을 규제하고 제어할 뿐만 아니라 이를 이해하고 지능적인 통찰력 및 개선을 위한 권장 조치를 제공하는 것을 목표로 합니다.
기술적으로 획기적인 암스테르담의 스마트 건물인 The Edge는 지구상에서 가장 친환경적이고 지능적인 건물로 널리 알려져 있으며, 건물을 구성하는 신경 시스템과 BMS는 28,000여 개의 센서로 구성되어 있습니다. 이 센서는 건물의 신경망을 학습하여 건물 용도에 따라 하위 시스템을 동적으로 조정하도록 알립니다. 더욱 인상적인 점은 이 AI 네트워크가 건물의 현재 및 미래의 거주자에게 건물을 최대한 효율적으로 운영할 수 있도록 점유 위치를 알려 준다는 것입니다.
The Edge의 각 거주자는 자신의 일일 일정, 알려진 협력자 및 예상되는 작업 습관과 통합된 스마트 장치를 갖추고 있습니다. The Edge는 건물 거주자와 프로세스의 공동 요구 사항에 따라 실시간으로 거주가 가능한 공간과 방을 결정합니다.
결과적으로 The Edge의 인지 네트워크는 복잡한 환기, 난방, 냉방, 조명 및 보안 시스템을 활성화하고 조절하여 점유 공간을 효율적으로 허용합니다. 건물 내의 조명 시스템은 건물 전체에 인터넷을 제공하는 동일한 케이블로 작동됩니다. 이 조명은 우수한 움직임, 빛, 온도, 습도 및 적외선 센서를 갖추고 있습니다. 이 '디지털 실링'은 건물의 BMS AI 네트워크에 연결되면 사람의 피부와 근육의 신경과 같아서 끊임없이 데이터를 수집하고 건물의 요구 사항을 실행합니다.
미래의 인지 건물
The Edge와 같은 스마트 건물은 완전 자동화되고 인지적인 미래의 스마트 건물을 향한 초석입니다. 2022년 5월 아랍에미리트에 문을 연 BEAH 본사와 같은 지능형 건물은 AI 안면 인식 보안, AI 컨시어지, 가상 개인 비서, 예측 유지 관리, 비접촉식 내비게이션, 쾌적 제어 및 기타 인지적인 스마트 건물 기능을 자랑합니다.
The Edge 및 BEAH 본사와 같은 건물이 계속 발전하고 개선됨에 따라 차세대 인지 건물은 최첨단 AI 및 IoT 기술을 지속적으로 활용하여 더 지속 가능하고 효율적이며 최적화된 미래의 스마트 건물이 될 것입니다.