智能家居中的 Matter 协议:物联网的新基础
智能家居设备现在已经非常常见,但它们的连接可能非常复杂。Matter 协议的出现是为了通过连接兼容的设备和系统来解决物联网领域的这一现存挑战。
从根本上说,Matter 旨在让物联网设备安全、可靠、无缝,不受制造商或生态系统的影响。从几个方面来看,Matter 协议是物联网行业长期以来一直渴望的,以打破智能家居技术之间的壁垒。本文研究了 Matter 智能家居协议、其关键特性及其如何革新智能家居设备。
什么是 Matter 协议?
Matter 协议是 2022 年 10 月正式发布的物联网设备开源连接新标准。Matter 的前身是 Project CHIP (Connected Home over IP),是一个行业合作项目,旨在开发一个免版税、安全可靠的连接标准。
这项合作由 Zigbee 联盟发起,现在称为 Connectivity Standards Alliance(连接标准联盟),由全球 500 多家公司组成。物联网设备先驱 Amazon、Apple、Google、Samsung、IKEA、华为和 Schneider 都参与其中。连接标准联盟 (CSA) 维护着一份 Matter 智能家居设备的可搜索列表,这些设备也可以通过 Matter 徽标来识别。
Matter 技术有望得到广泛应用,已经有超过 4000 种产品可供使用,并且很快会有更多的设备可供消费者使用。

Matter 智能家居协议工作原理
Matter 为物联网和智能家居市场提供互操作性、安全性和灵活性。Matter 协议支持两个核心功能:多源管理和多重网络传输。
多源管理
Matter 协议中的多源管理功能可直接支持 Matter 认证设备的互操作性。多源管理可将经过 Matter 认证的设备连接到任何支持 Matter 的生态系统,从单个应用程序到智能家居平台,如 Google Home、Amazon Alexa、Apple HomeKit 和 Samsung SmartThings。
例如,如果一位智能家居用户拥有 Google Nest 门铃、Hue 灯泡和 Amazon Echo 音箱,并且所有设备都通过 Matter 认证,则所有这些设备都可以无缝通信。当有人按下 Nest 门铃时,Hue 灯泡会亮起,Amazon Echo 会宣布有人在门口。如今,如果没有 Matter,这种整合对于标准智能家居用户来说,可能极具挑战性。
Matter 的多源管理功能使用户在智能家居行业的选择变得更加大众化,使设备能够更好地开展竞争,并消除了单一智能家居生态系统的局限性。喜欢 Google Home 软件和 Apple HomeKit 硬件的用户可以利用 Matter 认证的设备,在本地安全地同时最大限度提升他们在多个生态系统中的体验。
多重网络传输
Matter 还结合了 Wi-Fi、Thread 及其通用互联网协议 (IP) 基础的优势,创建一个无缝、可靠的网络,可支持不同生态系统和技术的体验。对于连接到 Wi-Fi 或以太网的物联网和智能家居设备,多重网络传输技术允许其直接连接到云服务并相互连接。
Thread 技术是一种无线网状网络技术,常用于低带宽、远距离智能家居设备,也可与 Matter 协议集成。基于 Thread 的低功耗智能设备,如智能传感器、智能插座、智能灯泡等,可以连接到 Matter 认证的 Thread 路由器,以释放 Matter 的真正价值。
通过 Matter,Thread 路由器可以连接到 Thread 桥和 Wi-Fi 路由器。因此,只要该链中的每台设备都经过 Matter 认证,那么连接到 Wi-Fi 和 Thread 路由器的每台设备现在都可以相互连接。符合 Matter 标准的网桥实际上可以内置到许多设备中,使非 Matter 设备能够连接到这些设备,并被置于 Matter 网络中。
通过 Matter 实现碎片化减少,便于开发人员创建相互协作的智能家居物联网设备,无论品牌或智能家居平台如何,都能创建统一的界面,敏捷地控制大量智能家居 Matter 兼容设备。
Matter 协议在智能家居中的价值
Matter 技术旨在让普通人也能轻松使用智能家居设备。通过在生态系统之间提供通用通信框架,Matter 允许用户混合并匹配来自不同制造商的 Matter 认证设备。同时,通过多个基于 IP 的网络之间的传输,Matter 可以连接各种不同类型的设备,进一步统一智能家居技术,减少技术碎片。以用户为中心的统一 Matter 协议智能家居的发展,打破了智能家居生态系统之间的壁垒,降低了智能家居设备的复杂性。
详细了解 Matter 如何解决物联网和智能家居挑战。