Protocollo di domotica Matter: la nuova base per gli oggetti connessi
I dispositivi di domotica sono entrati nell'uso comune, ma la loro connettività può risultare frustrante e complicata. Il protocollo Matter è nato per risolvere questa sfida esistenziale nello spazio IoT, connettendo dispositivi e sistemi compatibili.
Fondamentalmente, Matter punta a rendere i dispositivi IoT sicuri, affidabili e agili, indipendentemente dal produttore o dall'ecosistema. Sotto molti aspetti, il protocollo Matter è ciò che l'industria IoT attendeva da tempo per abbattere le barriere tra le tecnologie di domotica. Questo articolo illustra il protocollo di domotica Matter, le sue caratteristiche principali e come può rivoluzionare i dispositivi di domotica.
Che cos'è il protocollo Matter?
Il protocollo Matter è un nuovo standard di connettività open source per i dispositivi IoT rilasciato ufficialmente nell'ottobre 2022. Precedentemente noto come Project CHIP (Connected Home over IP), Matter nasce da una collaborazione di settore per lo sviluppo di uno standard di connettività gratuito, sicuro e affidabile.
La collaborazione è stata avviata dalla Zigbee Alliance, ora chiamata Connectivity Standards Alliance, composta da oltre 500 aziende di tutto il mondo. Ne fanno parte tutti i pionieri dei dispositivi IoT: Amazon, Apple, Google, Samsung, IKEA, Huawei e Schneider. La Connectivity Standards Alliance (CSA) gestisce un elenco ricercabile di dispositivi di domotica Matter, identificabili anche dal logo Matter.
Secondo le previsioni, la tecnologia Matter avrà un'ampia diffusione, con oltre 4.000 prodotti già sul mercato e molti altri dispositivi presto a disposizione dei consumatori.

Come funziona il protocollo di domotica Matter
Matter offre interoperabilità, sicurezza e flessibilità all'IoT e al mercato della domotica. Questo protocollo abilita due funzionalità principali: amministrazione multipla e trasporto di rete multiplo.
Amministrazione multipla
La funzionalità di amministrazione multipla nel protocollo Matter è quella che abilita direttamente l'interoperabilità dei dispositivi con certificazione Matter. L'amministrazione multipla permette di connettere i dispositivi con certificazione Matter a qualsiasi ecosistema che supporti tale protocollo, dalla singola app alle piattaforme di domotica come Google Home, Amazon Alexa, Apple HomeKit e Samsung SmartThings.
Se, ad esempio, in una casa intelligente sono presenti un campanello Google Nest, una lampadina Hue e un altoparlante Amazon Echo, tutti con certificazione Matter, i dispositivi possono comunicare facilmente tra loro. Quando un ospite suona il campanello Nest, la lampadina Hue si accende e Amazon Echo annuncia che c'è qualcuno alla porta. Senza Matter, questa integrazione oggi potrebbe essere molto difficile da realizzare per un utente di domotica medio.
La funzionalità di amministrazione multipla di Matter democratizza le scelte dell'utente di domotica, migliorando la concorrenza tra i dispositivi ed eliminando i limiti di un singolo ecosistema di domotica. Gli utenti che preferiscono il software Google Home e l'hardware Apple HomeKit possono utilizzare dispositivi certificati Matter per ottimizzare in sicurezza l'esperienza in più ecosistemi simultaneamente a livello locale.
Trasporto di rete multiplo
Matter unisce inoltre i vantaggi del Wi-Fi, della tecnologia Thread e della loro base IP comune per creare una rete continua e affidabile in grado di supportare esperienze in diversi ecosistemi e tecnologie. La tecnologia di trasporto di rete multiplo consente all'IoT e ai dispositivi di domotica connessi al Wi-Fi o a Ethernet di connettersi direttamente ai servizi cloud e tra loro.
Thread è una tecnologia di rete mesh wireless comunemente utilizzata nei dispositivi di domotica a lunga distanza con larghezza di banda inferiore che si integra anche con il protocollo Matter. Per sfruttare al meglio il valore di Matter, è possibile connettere dispositivi intelligenti e a basso consumo basati su Thread, come sensori, prese, lampadine intelligenti e altro, a router Thread con certificazione Matter.
Il protocollo permette a un router Thread di connettersi a un bridge Thread e a un router Wi-Fi. Se ogni dispositivo della catena è certificato Matter, tutti i dispositivi connessi ai router Wi-Fi e Thread possono essere connessi tra loro. I bridge conformi a Matter possono anche essere integrati in una serie di dispositivi; questo consente la connessione e l'inserimento di dispositivi non Matter nella rete Matter.
La minore frammentazione ottenuta tramite Matter consente agli sviluppatori di creare dispositivi di domotica IoT che interagiscono tra loro, indipendentemente dal brand o dalla piattaforma di domotica, creando interfacce unificate in grado di controllare in modo agnostico una miriade di dispositivi di domotica conformi al protocollo Matter.
Valore del protocollo Matter nella casa intelligente
La tecnologia Matter punta a semplificare l'uso dei dispositivi di domotica anche per gli utenti meno esperti. Grazie a un framework di comunicazione comune tra gli ecosistemi, Matter consente agli utenti di combinare dispositivi con certificazione Matter di diversi produttori. Consentendo il trasporto tra più reti basate su IP, questo protocollo permette di connettere vari tipi di dispositivi, unificando ulteriormente le tecnologie per la domotica e riducendo la frammentazione tecnologica. Lo sviluppo del protocollo Matter, unificato e incentrato sull'utente, per la domotica abbatte le barriere tra gli ecosistemi e riduce la complessità dei dispositivi di domotica.
Scopri di più su come Matter risolve le sfide dell'IoT e della domotica.