Matterプロトコルがスマートホームデバイスを接続する方法

スマートホームにおけるMatterプロトコル: つながるモノのための新たな基盤

スマートホームデバイスは現在では当たり前になっていますが、その接続はイライラするほど複雑になることがあります。Matterプロトコルは、互換性のあるデバイスとシステムを接続することで、IoT空間におけるこの存在的課題を解決するために登場しました。

基本的に、Matterは、メーカーやエコシステムに関係なく、IoTデバイスを安全で信頼性が高く、シームレスなものにすることを目指しています。いくつかの点で、Matterプロトコルは、スマート ホーム テクノロジー間の障壁を打ち破るためにIoT業界が長い間待ち望んでいたものです。この記事では、Matterスマートホーム プロトコル、その主な機能、そしてそれがスマートホーム デバイスにどのような革命をもたらすかについて説明します。

Matterプロトコルとは何ですか?

Matterプロトコルは、2022年10月に正式にリリースされたIoTデバイス向けの新しいオープンソース接続標準です。以前はProject CHIP (Connected Home over IP) として知られていたMatterは、ロイヤリティフリーで安全かつ信頼性の高い接続標準を開発するための業界コラボレーションです。

このコラボレーションは、現在ではジグビーアライアンスと呼ばれるジグビーアライアンスによって開始されました。 コネクティビティ標準アライアンス世界中の500社以上の企業で構成されています。IoTデバイスの先駆者であるAmazon、Apple、Google、Samsung、IKEA、Huaweei、Schneiderが参加します。コネクティビティ・スタンダード・アライアンス(CSA)は、 検索可能なリスト Matterのロゴでも識別できるMatterスマート ホーム デバイス。

Matterテクノロジーは幅広く活用されることが期待されており、すでに4,000を超える製品が販売されており、さらに多くのデバイスがまもなく消費者に提供される予定です。



Connected smart home devices


Matterスマートホームプロトコルの仕組み

Matterは、IoTおよびスマートホーム市場に相互運用性、セキュリティ、柔軟性を提供します。Matterプロトコルは、マルチ管理と複数ネットワーク転送という2つのコア機能を有効にします。

複数管理

Matterプロトコルのマルチ管理機能は、Matter認定デバイスの相互運用性を直接可能にするものです。マルチ管理者 Matter認定デバイスを、単一のアプリからGoogle Home、Amazon Alexa、Apple HomeKit、Samsung SmartThingsなどのスマートホーム プラットフォームに至るまで、あらゆるMatter対応エコシステムに接続できます。

たとえば、スマートホーム ユーザーがGoogle Nestドアベル、Hue電球、Amazon Echoスピーカーを所有しており、すべてのデバイスがMatter認定されている場合、それらのデバイスはシームレスに通信できます。利用者がNestドアベルを鳴らすと、Hue電球が点灯し、Amazon Echoが誰かがドアの前にいることを知らせます。現在、Matterがなければ、標準的なスマート ホーム ユーザーにとってこの統合を実現するのは非常に困難になる可能性があります。

Matterのマルチ管理者機能により、スマートホーム業界におけるユーザーの選択が民主化され、デバイスの競争が促進され、単一のスマートホーム エコシステムの制限が排除されます。Google HomeソフトウェアとApple HomeKitハードウェアを好むユーザーは、Matter認定デバイスを利用して、複数のエコシステムでのエクスペリエンスをローカルで安全に、同時に最大化できます。

複数のネットワークトランスポート

物質はまた、 Wi-Fi、Thread、およびそれらの共通のインターネット プロトコル (IP) 基盤を組み合わせて、さまざまなエコシステムやテクノロジにわたるエクスペリエンスをサポートできるシームレスで信頼性の高いネットワークを構築します。複数のネットワーク トランスポート テクノロジーにより、Wi-Fiまたはイーサネットに接続されたIoTおよびスマート ホーム デバイスは、クラウド サービスや相互に直接接続できるようになります。

低帯域幅の長距離スマートホーム デバイスで一般的に使用されるワイヤレス メッシュ ネットワーク テクノロジーであるThreadテクノロジー もMatterプロトコルと統合されます。スマート センサー、スマートコンセント スマート電球などのThreadベースの低消費電力スマート デバイスをMatter認定のThreadルーターに接続して、Matterの真の価値を引き出すことができます。

Matterを使用すると、 ThreadルーターThreadブリッジ およびWi-Fiルーターに接続できます。そのチェーン内のすべてのデバイスがMatter認定を受けている限り、Wi-FiルーターとThreadルーターに接続されたすべてのデバイスを相互に接続できるようになります。Matter準拠のブリッジは、実際にはさまざまなデバイスに組み込むことができ、非Matterデバイスをそれらのブリッジに接続してMatterネットワーク内に配置できるようになります。

Matterによって断片化が軽減されたことで、開発者はブランドやスマート ホーム プラットフォームに関係なく相互に動作するスマート ホームIoTデバイスを作成できるようになり、多数のMatter準拠のスマート ホーム デバイスを独立して制御できる統合インターフェイスを作成できます。

スマートホームにおけるMatterプロトコルの価値

Matterテクノロジーは、スマートホームデバイスを素人でも簡単に使えるようにすることを目指しています。Matterは、エコシステム間の共通の通信フレームワークを提供することで、ユーザーがさまざまなメーカーのMatter認定デバイスを組み合わせて使用できるようにします。また、複数のIPベースのネットワーク間での転送を可能にすることで、Matterはさまざまな種類のデバイスを接続でき、スマート ホーム テクノロジーをさらに統合し、テクノロジーの断片化を軽減できます。統一されユーザー重視のMatterプロトコル スマート ホームの開発により、スマート ホーム エコシステム間の障壁が取り除かれ、スマート ホーム デバイスの複雑さが軽減されます。

MatterがIoTとスマート ホームの課題をどのように解決するか について詳しくご覧ください

関連製品リンク

関連商品を見る

SLWSTK6006A

Silicon Labs ビュー

関連商品を見る

MIMXRT1060-EVKB

NXP Semiconductors 組み込みシステム開発ボードおよびキット ビュー

関連商品を見る

DF1502S-T

Diodes Incorporated ブリッジ整流器 ビュー

ArrowPerksロイヤルティ プログラム サインアップ バナーEN


最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here