喜迎 2017!如果您认为我们现在要推出飞行汽车和悬滑板,那么您肯定要大失所望了。但如果您是开发板的粉丝,那么 2017 年值得您关注。在这辞旧迎新之际,我们将沿袭一月份的传统…揭晓 2017 年的十大开发板!
10.Raspberry Pi 3
如果您想要证明我们在开发板领域不断稳步向前,来看看 Raspberry Pi 3 再合适不过了。这项小产品内置 1.2Ghz 64 位四核 ARM Cortex-A53 CPU,其性能是 Raspberry Pi 1 的十倍 。不同于其前身产品,它向您的版本中引入了 802.11n 无线局域网 和 蓝牙 4.1 功能。已深入采用 RP1 或 RP2 的项目?别担心。Raspberry Pi 3 具有向后兼容性。最具吸引力的部分是什么呢?它仍然仅需 35 美元。
9.Arduino Uno R3
Arduino 可能提供了最方便用户使用的开发板。它们坚韧如钉、容易设置,但依然强而有力。R3 配备 ATmega16U2(16K 闪速存储器),Uno 上配备的是 8U2(8K 闪速存储器)— 对您而言,这意味着更快的性能和更大的存储器。R3 新增三个接口,并且在 AREF 旁的板侧面重置了 I2C 接口,方便使用,且提供更多功能。它们还将重置按钮移至 USB 连接器旁,使用盾时更容易访问 — 这主要是因为 Arduino 具有巨大的配套盾库和可提供建议的强大支持社区。
参阅相关产品
8.BeagleBone Black
BeagleBone Black 是低成本开发平台领域的另一项出色产品,其提供大量的社区支持。此版本搭载 AM3358 1GHZ ARM Cortex™ A8,具有丰富的处理功能,可满足大多数计算需求,并且提供 512MB 的 DDR3L DRAM 和 4GB 板载闪速存储器,颇为显眼。BeagleBone Black 的扩展接口能力非常突出。借助以太网、USB 主机和 OTG、microSD 卡槽、串行接口、JTAG(非强制),板载微型 HDMI、eMMC、ADC、I2C、SPI、PWM 和 LCD,您可以通过它运行您的扩展产品。
7.Intel Joule 570X
Intel 在过去推出了创新型开发板,但在 2016 年推出了 Joule,这是该公司目前最为强大的开发板。四核 Atom T5700 CPU 具有 1.7GHz 的基时钟,但可增至 2.4GHz。它配备 4GB 的 LPDDR4 存储器和 16GB eMMC NAND,并且支持 4K 视频捕获和显示。Joule 可赋予任何设计性能,因此在开发板市场中拥有一定的地位:供高级开发人员使用的板,以用于更高性能视频和计算机视觉应用。
参阅相关产品
6.DECA 板
DECA 板为提升您的现场可编程门数组设计技能提供了出色的方式。借助 DECA,您可以使用非易失性即时 MAX 10 现场可编程门数组进行设计,并与各种传感器进行交互,包括手势、距离、环境光线、温度、功率和加速传感器。两个仿真数字转换器块和集成硬件可让用户使用 Altera 的 Nios II Gen2 32 位 RISC 软核处理器实施单芯片集成解决方案。如果您曾考虑过在高性能 FPGA 系统中利用双配置选项的优势,那么 DECA 板非常适合您。
5.Thunderboard React
这款小而强大的板提供连接云且支持 Bluetooth Smart 的解决方案,可采集传感器数据,轻松测试和制作 IoT 应用原型。它兼容蓝牙 4.2 并配备 ARM Cortex™ M4 核和 32 kB RAM 与 256 Kb 闪速存储器,以及各种环境和活动传感器,具有出色的数据采集能力。首款产品 Thunderboard 是其配备的一款免费的移动应用程序。一旦您采集了所有的数据,iOS 和 Android 移动应用程序可以对其进行可视化,并控制 Thunderboard React 硬件上的发光二极管状态。如果您准备好向您的应用中添加 BLE 与云的连接功能,那么 Thunderboard React 可以满足您的所有需求。
4.NRF52-DK
Nordic Semi 最终为其 NRF52 系列 SoC 制作了一款开发板,这是该公司新一代超低功耗 Bluetooth Smart 单芯片。这款开发板专门用于 Bluetooth Smart、ANT 和 2.4GHz 无线应用 — 它有一个连接器,用于测量 RF,还有启用 NFC 标记功能的可插拔 NFC 天线。该设计提供通过连接器访问所有 I/O 和接口的便利方式,具有用户可编程的 4 个 LED 和 4 个按钮。NRF52-DK 还与 Arduino Uno R3 在硬件上兼容,这意味着您可以在自己的设计中使用所有兼容的第 3 方 Arduino 盾。
参阅相关产品
3.S7 Synergy 入门包
Renesas Synergy™ 平台是一种嵌入式开发平台,其中详细介绍了 MCU 函数,这是一种全面的基于 RTOS 的集成软件框架,在单个开发系统下可访问所有经过验证的中间件和集成的开发工具,这全都通过 API 实现。这款产品在嵌入式开发方面有所革新,尤其是在彩色图形、音频和电容式触摸接口方面,利用它的最佳方式 — 及其常用 S7 MCU 的功能 — 通过 SK-S7G2 Synergy 入门包实现。
参阅相关产品
2.Adafruit FONA 808 Cellular + GPS Shield for Arduino
FONA 808 Cellular + GPS Shield 是一种一体化的手机 Arduino 盾,您可以用它向自己的项目中添加位置追踪、声音、文本、SMS 和数据。在 Arduino 盾中,它实际上是一款手机。核心是最新的 SIM808 GSM 蜂窝模块 — 您可以连接至使用任何 2G SIM 的任何全球 GSM 网络,并拨打和接听音频电话,发送和接收 GPRS 数据等等。如果您希望去噪,它甚至可以配备振动电机。
参阅相关产品
1.Freedom Board
Freedom Board 是一款供 Kinetis MCU 系列使用的低成本开发板。Freedom Board 因丰富的功能而著称。仅需选择您的首选 Kinetis MCU、选择兼容的软件即可。有各种传感器插件和功率管理套件以及其他 Arduino R3 兼容的其他开源板可供选择。有设计问题?别担心。Kinetis MCU 在线 Freescale 社区可以解答。
参阅相关产品
额外的优势:LinkCharge-CT
如今所有设计都非常重视无线应用开发,您可能纳闷如何在您无法使用电池的情况下为密封设备充电?不用再担心了。LinkCharge-CT 是 Semtech 提供的一款开箱即用的 15V 无线充电设备,可安装在您设计的表面之下,渗入材料中多达 10 毫米,能够在充电器和接收器之间传输电力。而且,它符合 Wireless Power Consortium 和 AirFuel Alliance 规定。
这样就可以了!我们在 2017 年推出的十大开发板。有很多出色的开发板,可帮助您设计新一代技术解决方案并制作其原型。如有任何问题,我们都能为您解答。欢迎随时与我们的专家级工程师探讨您的设计问题。基于这些板为工程师提供的所有功能,我们已经迫不及待一睹您提供的产品了。