Bienvenue en 2017 ! Si vous pensiez que vous aurions des voitures volantes et des hoverboards maintenant, vous allez être déçus. Mais si vous êtes fan de cartes de développement, 2017 sera votre année. Joignez-vous à nous pendant que nous disons au revoir aux anciennes et présentons les nouvelles lors de notre présentation officielle traditionnelle de janvier des dix meilleures cartes de développement pour 2017 !
10. Raspberry Pi 3
Si vous voulez vérifier que nous progressons dans l'arène des cartes de développement, ne cherchez pas plus loin que la Raspberry Pi 3. Cette petite merveille dispose d'un processeur quadricœur ARM Cortex-A53 1,2 GHz 64 bits qui offre des performances environ dix fois supérieures à celles de la Raspberry Pi 1. Et au contraire des ses prédécesseurs, elle amène un LAN sans fil 802.11n intégré et une fonction Bluetooth 4.1 dans votre installation. Un projet est toujours en cours avec la RP1 ou la RP2 ? Pas d'inquiétudes. La Raspberry Pi 3 est rétrocompatible. Et mieux encore ? Elle ne coûte que 35 $.
Voir les produits connexes
Raspberry Pi 3 Model B
Raspberry Pi Foundation Cartes et kits de développement de systèmes intégrés Afficher9. Arduino Uno R3
Arduino offre peut-être les cartes de développement les plus conviviales au monde. Elles sont robustes et faciles à installer, mais cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas performantes. La R3 est équipée d'un ATmega16U2 (mémoire flash 16K) au lieu de la 8U2 (mémoire flash 8K) sur l'Uno, ce qui signifie des performances plus rapides et plus de mémoire pour vous. La R3 apporte trois nouvelles broches et a réorganisé les broches I2C sur le côté de la carte à proximité de l'AREF afin de faciliter l'utilisation et d'augmenter les capacités. Le bouton de réinitialisation a également été déplacé à côté du port USB, le rendant plus accessible lorsqu'un blindage est utilisé, ce qui est souvent le cas, car Arduino dispose d'une large gamme de blindages et d'une communauté de support importante pour obtenir des conseils.
Voir les produits connexes
8. BeagleBone Black
La BeagleBone Black est une autre entrée spectaculaire dans l'arène de la plate-forme de développement à faibles coûts avec un grand support communautaire. Cette version est accompagnée d'un AM3358 1 GHz ARM Cortex™ A8 qui fournit une grande puissance de traitement pour les besoins informatiques les plus exigeants, ainsi que de 512 Mo de DDR3L DRAM et de 4 Go de mémoire flash intégrés, ce qui la distingue des autres. La BeagleBone Black brille lorsqu'il s'agit d'interfaçage d'expansion. Avec l'Ethernet, un hôte USB et OTG, un emplacement de carte microSD, un micro HDMI intégré de série, JTAG (en option), un eMMC, un ADC, un I2C, un SPI, un PWM et un LCD, vous pouvez choisir votre expansion et en tirer parti.
7. Intel Joule 570X
Intel a proposé des cartes de développement innovantes par le passé, mais en 2016, il a enfoncé la porte avec la Joule, sa carte de développement la plus puissante à ce jour. Le processeur quadricœur Atom T5700 dispose d'une horloge de base de 1,7 GHz mais pouvant atteindre 2,4 GHz. Elle est appariée avec une mémoire LPDDR4 de 4 Go et 16 Go d'eMMC NAND et elle prend en charge la capture et l'affichage vidéo 4K. Bien que la Joule puisse accroître les performances de n'importe quelle conception, elle est conçue pour répondre à un besoin spécifique du marché : une carte pour les développeurs avancés d'applications vidéo à performances plus élevées et de vision machine.
Voir les produits connexes
6. Carte DECA
La carte DECA est une méthode parfaite pour accéder ou accroître vos compétences de conception FPGA. Avec la DECA, vous pouvez concevoir avec des FPGA MAX 10 non volatiles et instantanés et interagir avec une large gamme de capteurs, y compris des capteurs de gestes, proximité, lumière ambiante, température, alimentation et accélération. Deux blocs ADC et un matériel intégré permettent aux utilisateurs de mettre en œuvre une solution intégrée dans une seule puce à l'aide du processeur cœur souple RISC 32 bits Nios II Gen2 d'Altera. Si vous avez toujours voulu optimiser les avantages des options de configuration double dans un système FPGA haute performance, la DECA est la carte qu'il vous faut.
Voir les produits connexes
5. Thunderboard React
Cette petite carte puissante offre une solution connectée au cloud, avec fonction Bluetooth Smart pour la collecte des données des capteurs pour des tests faciles et le prototypage d'applications IoT. Elle est compatible Bluetooth 4.2 et dotée d'un cœur M4 ARM Cortex™ avec 32 Ko de RAM et 256 Ko de mémoire flash ainsi que de divers capteurs d'environnement et de mouvement pour une collecte rigoureuse des données. L'atout de la Thunderboard est l'application mobile gratuite qui est fournie avec. Une fois les données collectées, l'application mobile iOS et Android peut les visualiser et commander les états des LED sur le matériel Thunderboard React. Si vous êtes prêt à ajouter la connectivité BLE sur cloud à votre application, Thunderboard React vous aide.
4. NRF52-DK
Nordic Semi a finalement fabriqué une carte de développement pour sa SoC de série NRF52 populaire, qui est sa puce unique Bluetooth Smart ultra-puissante de prochaine génération. La carte de développement est destinée aux applications sans fil Bluetooth Smart, ANT et 2,4 GHz : elle dispose d'un connecteur pour les mesures RF et d'une antenne NFC enfichable pour permettre la fonctionnalité de balisage NFC. La conception permet un accès aisé à toutes les E/S et interfaces via des connecteurs. Elle dispose en outre de 4 LED et de 4 boutons qui sont programmables par l'utilisateur. La NRF52-DK est également compatible sur le plan matériel avec l'Arduino Uno R3, ce qui signifie que vous pouvez utiliser tous les blindages Arduino de tierce partie dans votre conception.
Voir les produits connexes
3. Kit de démarrage S7 Synergy
La plate-forme Renesas Synergy™ est une plate-forme de développement intégrée dans laquelle des fonctions MCU détaillées, tout un cadre logiciel intégré basé sur RTOS, un middleware validé et des outils de développement intégrés sont accessibles sous une unique étiquette de développement et totalement par l'intermédiaire de l'API. C'est un second souffle pour le développement intégré, surtout dans les graphiques de couleur, l'audio et l'interfaçage de toucher capacitif et la meilleure manière d'en tirer parti, ainsi que des fonctionnalités de son S7 MCU populaire, consiste à utiliser le kit de démarrage Synergy SK-S7G2.
Voir les produits connexes
YSSKS7G2E30 Renesas Microcontroller
Renesas Electronics Cartes et kits de développement de systèmes intégrés Afficher2. Cellulaire Adafruit FONA 808 + blindage GPS pour Arduino
Le cellulaire FONA 808 + blindage GPS est un blindage Arduino de téléphone cellulaire tout-en-un qui vous permet d'ajouter un suivi d'emplacement, de la voix, du texte, des SMS et des données à votre projet. C'est surtout un téléphone cellulaire dans un blindage Arduino. Le tout dernier module cellulaire GSM SIM808 en est le cœur : vous pouvez vous connecter à un réseau GSM mondial avec une SIM 2G, passer et recevoir des appels vocaux, envoyer et recevoir des données GPRS, etc. Il est même fourni avec un moteur vibratoire si vous voulez être silencieux.
Voir les produits connexes
1. Carte Freedom
La carte Freedom est une carte de développement peu coûteuse pour la famille MCU Kinetis. La polyvalence est la règle du jeu avec la carte Freedom. Il vous suffit de choisir votre MCU Kinetis préféré, de sélectionner un logiciel compatible, et c'est parti. Vous pouvez choisir parmi un grand nombre de capteurs à ajouter et de kits d'expansion de gestion de la puissance et d'autres cartes open source compatibles avec l'Arduino R3. Vous avez une question de conception ? Pas d'inquiétudes. La communauté Freescale en ligne MCU Kinetis a les réponses.
Voir les produits connexes
Bonus : LinkCharge-CT
Avec l'accent mis sur la conception de nos jours dans le développement des applications sans fil, vous pouvez vous demander comment charger des appareils scellés lorsque la batterie est inaccessible. Ne vous posez plus de questions. Le LinkCharge-CT est un kit de chargement sans fil 15 V prêt à l'emploi de Semtech qui peut être monté sous la surface de votre conception et pénétrer jusqu'à 10 mm dans le matériau afin de transmettre de la puissance entre le chargeur et le récepteur. Par ailleurs, il est compatible avec Wireless Power Consortium et AirFuel Alliance.
Et voilà ! Nos 10 meilleures cartes de développement pour 2017. Il y a un grand nombre de cartes de développement exceptionnelles pour vous aider à concevoir et à prototyper la prochaine grande solution technique. Pour toute question, nous avons les réponses. N'hésitez pas à discuter avec nos ingénieurs experts de votre conception. Avec toutes les fonctionnalités que ces cartes offrent aux ingénieurs, nous sommes impatients de voir ce que vous allez inventer.