2017年の幕開けにあたり、当社は新年のイノベーションを促進するために設計されたトップ開発プラットフォームをリリースしました。
2018年のトップ開発ボードの最新リストをご覧ください。
10.ラズベリーパイ3
開発ボード分野で私たちが着実に前進している証拠がほしいなら、 Raspberry Pi 3 をぜひご覧ください。この小さな驚異には、1.2Ghz 64ビット クアッドコアARM Cortex-A53 CPUが内蔵されており、Raspberry Pi 1の約10倍のパフォーマンスを発揮します。また、以前のモデルとは異なり、このシングル ボード コンピューターは、802.11nワイヤレスLANとBluetooth 4.1機能を統合してビルドに提供します。 RP1または RP2 を使用したプロジェクトにすでに取り組んでいますか?心配ない。Raspberry Pi 3は下位互換性があります。そして一番良いところは?まだたったの35ドルです。
9.アルドゥイーノR3
Arduino は、おそらく最もユーザーフレンドリーな開発ボードを提供します。これらは非常に頑丈でセットアップも簡単ですが、威力がないわけではありません。R3 には、Unoの8U2 (8Kフラッシュ) の代わりにATmega16U2 (16Kフラッシュ) が搭載されており、パフォーマンスが高速化し、メモリが増えます。R3では、使いやすさと機能の向上のために、3つの新しいピンが追加され、I2CピンがAREF近くのボードの側面に再配置されました。また、リセット ボタンを USBコネクタ の隣に移動したため、シールドを使用するときにアクセスしやすくなりました。Arduinoには、使用できる巨大なシールド ライブラリと、アドバイスを求めるための大規模なサポート コミュニティがあるため、シールドを使用する頻度は高くなります。
関連商品を見る
8.ビーグルボーンブラック
BeagleBone Black は、多くのコミュニティのサポートを受けている低コスト開発プラットフォームの分野におけるもう1つの優れた製品です。このバージョンには、ほとんどのコンピューティング ニーズに十分な処理能力を提供するAM3358 1GHZ ARM Cortex™ A8が搭載されているほか、512MBのDDR3L DRAM と4GBのオンボード フラッシュ が搭載されており、他とは一線を画しています。BeagleBone Blackは、拡張インターフェイスに関しては優れています。イーサネット、USBホストおよびOTG、 microSDカード スロット、シリアル、JTAG (オプション)、オンボード マイクロHDMI、eMMC、ADC、I2C、SPI、PWM、LCDを備えており、拡張機能を選択して実行できます。
7.インテル ジュール570X
インテル 過去に革新的な開発ボードを提供してきたが、2016年に彼らは ジュール、これまでで最も強力な開発ボードです。クアッドコアAtom T5700 CPUのベースクロックは1.7GHzですが、2.4GHzまでターボアップできます。4GBのLPDDR4メモリと16GB eMMC NANDを搭載し、4Kビデオのキャプチャと表示をサポートします。Jouleはあらゆる設計にパフォーマンスをもたらすことができますが、開発ボード市場における特定のポジション、つまり高性能ビデオおよびマシン ビジョン アプリケーションの上級開発者向けのボードを埋めることを目的としています。
関連商品を見る
6.DECA理事会
の DECAボード あなたの プログラマブルロジック デザインスキル。DECAを使用すると、不揮発性で瞬時に起動するMAX 10 FPGAを使用して設計し、ジェスチャー、 近接、 周囲光、 温度、電力、 加速度 など、さまざまな センサーとやり取りできます。2つのADCブロックと統合ハードウェアにより、ユーザーはAlteraのNios II Gen2 32ビットRISCソフト コア プロセッサを使用してシングル チップ統合ソリューションを実装できます。高性能FPGAシステムでデュアル構成オプションの利点を活用したい場合、DECAは最適なボードです。
5.サンダーボードリアクト
この小型で強力なボードは、クラウド接続されたBluetooth Smart対応ソリューションを提供し、センサー データを収集して、 IoT アプリケーションを簡単にテストおよびプロトタイプ化できます。Bluetooth 4.2に準拠しており、32 kB RAMと256 Kbフラッシュを備えたARM Cortex™ M4コアと、堅牢なデータ収集のためのさまざまな環境センサーおよびモーション センサーが搭載されています。Thunderboard の最大の魅力は、付属の無料モバイル アプリです。すべてのデータを収集したら、iOSおよびAndroidモバイル アプリでデータを視覚化できるほか、Thunderboard Reactハードウェアの LED の状態を制御できます。アプリケーションにBLEからクラウドへの接続を追加する準備ができている場合は、Thunderboard Reactが役立ちます。
4.NRF52-DK
Nordic Semi はついに、同社の次世代超低消費電力Bluetooth低エネルギー シングル チップである人気のnRF52シリーズSoC用の開発ボードを作成しました。開発ボード は、Bluetooth Low Energy、ANT、2.4GHzワイヤレス アプリケーション用で、RF測定用の コネクタ と、NFCタグ機能を有効にするプラグイン可能なNFCアンテナを備えています。この設計により、コネクタを介してすべてのI/Oおよびインターフェイスに簡単にアクセスでき、ユーザーがプログラム可能な4つのLEDと4つのボタンが備わっています。NRF52-DKはArduino Uno R3とハードウェア互換性があるため、互換性のあるすべてのサードパーティ製Arduinoシールドを設計に使用できます。
3.S7シナジー スターター キット
Renesas Synergy™ プラットフォームは 組み込み開発プラットフォーム であり、詳細なMCU機能、完全なRTOSベースの統合ソフトウェア フレームワーク、検証済みのミドルウェア、統合開発ツールのすべてに、単一の開発傘下で、完全にAPIを通じてアクセスできます。これは組み込み開発、特に カラー グラフィックス、オーディオ、静電容量式タッチ インターフェイスの分野では画期的な製品であり、そのメリットと人気のS7 MCUの機能を活用する最良の方法は、SK-S7G2 Synergyスターター キットを使用することです。
関連商品を見る
2.Adafruit FONA 808セルラー + GPSシールド (Arduino用)
FONA 808 Cellular + GPSシールド は、位置追跡、音声、テキスト、SMS、データをプロジェクトに追加できるオールインワンの携帯電話Arduinoシールドです。本質的には、Arduinoシールド内の携帯電話です。中核となるのは最新のSIM808 GSM セルラー モジュールです。あらゆる2G SIMを使用してあらゆるグローバルGSMネットワークに接続し、音声通話の発信と受信、GPRSデータの送受信などを行うことができます。静音化を図りたい場合には、振動モーターも付いています。
関連商品を見る
1.フリーダムボード
Freedom Board は、 Kinetis MCUファミリ用の低コストの開発ボードです。Freedom Boardの特長は、その汎用性です。お好みのKinetis MCUを選択し、互換性のあるソフトウェアを選択するだけで、すぐに使用できます。さまざまなセンサー アドオン、 電源管理 拡張キット、およびArduino R3と互換性のある追加のオープン ソース ボードから選択できます。デザインに関する質問がありますか?心配ない。Kinetis MCUオンライン Freescale コミュニティに回答があります。
ボーナス: LinkCharge-CT
最近ではワイヤレス アプリケーション開発の設計に重点が置かれているため、バッテリーにアクセスできない密閉されたデバイスをどのように充電すればよいのか疑問に思うかもしれません。もう不思議に思わないで。LinkCharge-CT は、 Semtech 製のすぐに使える15Vワイヤレス充電キットで、設計の表面の下に取り付けることができ、最大10mmの素材を貫通して充電器と受信機の間で電力を伝送できます。さらに、これはWireless Power ConsortiumとAirFuel Allianceからの苦情です。
以上が、2017年の開発ボードのトップ10です。次世代の優れた技術ソリューションの設計とプロトタイプ作成に役立つ、優れた開発ボードが数多くあります。ご質問があれば、お答えいたします。あなたのデザインについて、弊社の 専門エンジニア とお気軽にチャットしてください。これらのボードがエンジニアに提供するすべての機能を使って、皆さんがどのような成果を生み出すのか、楽しみにしています。