互联医疗设备如何改变医疗保健
在过去二十年中,互联医疗设备通过为患者提供实时监测和个性化护理,彻底改变了医疗保健的提供方式。Grand View Research 在 2023 年发布的一份报告预计,这一增长趋势将持续下去,预计从 2023 年到 2030 年,医疗物联网 (IoMT) 市场将增长 16.8%。
本文解释了互联医疗设备,确定了这些设备的优势和风险,并探讨了医疗设备的未来。
什么是互联医疗设备?
互联医疗设备也称为智能医疗设备或医疗物联网设备,可对患者的生命体征、互动和医疗状况进行实时监测。这些设备包括医疗可穿戴设备、植入式设备、健康应用程序、诊断监护仪和治疗设备。
互联医疗设备的优势
智能医疗设备的总体优势包括改善患者疗效、避免人为错误、降低医疗保健成本、增强患者参与度以及高分辨率病历。这一切都源于对患者生命体征进行实时监测的能力。借助这种能力,可及早发现医疗问题。例如,连接的心率监测仪可以检测到心跳异常情况,并提供更多严重心脏状况的早期指示。这些警告可以使心血管疾病或病症患者减少住院次数,改善生活质量。
智能医疗设备的另一个优势是能够提高患者对其医疗保健计划的参与度。这些设备通过为患者提供个性化信息和可操作的见解,使他们能够控制自己的健康。例如,数字健康应用程序可以跟踪患者的用药依从性,发送提醒,并向家庭成员提供警报,以确保患者永远不会错过剂量。这也可以改善患者的治疗效果,降低医疗成本。
互联医疗设备及其风险
互联医疗设备也存在风险。Cynerio 的一份 2022 年报告发现,53% 的互联医疗设备可能包含严重的网络漏洞,可能导致数据泄露和隐私问题。由于互联医疗设备会收集和传输敏感信息,因此采取适当的 IoMT 安全措施来保护患者数据至关重要。幸运的是,这些物联网医疗设备的网络安全正在显著改善。诸如 TPM(如 NXP 的 EdgeLock SE050)和安全处理器等设备,用于为物联网尤其是医疗领域带来重大改进。

物联网医疗设备的未来(和挑战)
如今,互联医疗设备主要包括血糖监测仪、心率监测仪、脉搏血氧仪、血压监测仪、呼吸分析仪和胰岛素泵。同时也有利用加速度计的跌倒检测监控器,类似于 ADI 公司的 ADXL365。
小型化、低功耗传感器、无线通信、电池技术和增强的安全性等未来进步将让互联医疗设备发挥更大价值。例如,Silicon Labs 最近发布一款新的蓝牙 SoC 和 MCU,类似于 EFR32,非常适合小型设备,如“互联医疗设备、可穿戴设备、资产监控标签、智能传感器和[通用]消费电子产品”。xG27 SoC 只有橡皮擦大小,可实现紧凑的互联医疗设备,如医用贴片、连续血糖监测仪和可穿戴式心电图仪 (ECG)。
Silicon Labs xG27 系列等小型化和通信领域的进步将推动互联医疗设备行业的产品扩展、成本降低和产品多样化。然而,仍然有多项技术挑战需要解决。设备的互操作性(或设备到设备的通信能力)必须可靠而安全。智能医疗设备必须无缝共享数据和行动,不能有任何差错;否则,患者的生命和健康可能会受到设备故障的影响。随着标准化协议和法规的建立及遵守,这些设备的安全性和有效性将会不断提高,但目前互联医疗设备的安全性相对来说还不够。
智能医疗设备和医疗物联网有可能通过提供个性化护理、实时监测患者和提高医疗准确性来彻底改变现代医疗保健。尽管目前这些设备存在相关风险,但随着安全性和有效性的技术挑战得到解决和克服,互联医疗设备必将蓬勃发展。