SEN-15441, SparkFun Lightning Detector Development Kit based on AS3935

Diseño de referencia usando la pieza AS3935 de SparkFun Electronics

Fabricante

SparkFun Electronics
  • Categoría de aplicaciones
    Sensores y transductores
  • Tipo de producto
    Light Sensor

Documentos asociados

Para productos finales

  • Weather Stations

Descripción

  • SEN-15441, SparkFun Lightning Detector adds lightning detection to your next weather station to make sure you are aware of any potential hazardous weather heading your way. The AS3935 is capable of detecting lightning up to 40km away with an accuracy of 1km to the storm front with a sensitive antenna tuned to pick up lightning events in the 500kHz band. There are a number of sources that can cause false positives but the lightning detector itself can reliably filter these out by default. If not, we've made sure to include settings you can configure using the lightning detector library to increase the chip's robustness to noise and false positives. The lightning detector library also gives you access to settings such as storm sensing sensitivity when detecting indoors vs outdoors, or the number of lightning strikes needed to trigger an interrupt

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió