Easy Embedded Programming: Capacitive Touch Sensor

Publicado por

JJ decided to take the easy embedded programming video series further and dive into new combinations; this time he changes the speed of a motor with a capacitive touch sensor.

Hello Everybody, my name is Jean Jacques Meneu and I am an application engineer at Arrow Electronics.

In the first five lessons, we learnt how to spin a motor when an object approaches a proximity sensor. once this is done, it is easy to move forward and learn new combinations. For instance, today, we change the spin of the motor based on the position of our finger on the touch sensor designed on the evalboard provided by Cypress.

We copy the schematic of lesson 5, and we add a component CapSense CSD. We name it CapSense, use the auto tuning method. On the evalboard, it is a linear slider with 5 sensors elements that is designed so we need to enter this configuration. The minimum value of 0 and the maximum value will be 100. When no finger is touching the sensing the element, the return value is 0xFFFF.

As usual, to get all the information about the component, we read the datasheet. In the API section, we find the CapSense_GetCenteroidPos function that gives the position of the finger on the slider. In this paragraph, we can read the function returns 0xFFFF is no sensor is active.

Then the pin out must be configured: the sensing elements are on port 2 from pin1 through pin5 and a last pin called Cmod is on port 4 pin 0. It is time to build the project in order to generate the APIs.

The code is fairly simple. The three CapSense functions are to start the CapSense widget, initialize the sensing elements and enable the scan. We continue to use the interrupt designed in lesson 5 and that triggers an interrupt every 250 ms. The touch sensor has the priority on the proximity sensor. So, we read the value of the touch sensor, if different of 0xFFFF, we modify the speed of the motor by changing the PWM value that drive the motor. If equal to 0xFFFF, we program the speed of the motor based on the proximity sensor value.

Últimos vidéos

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió