ADI Industrial Networks
Etiquetas similares
Cómo una MAC-PHY 10BASE-T1L simplifica la conectividad de Ethernet del procesador de bajo consumo
Este artículo explica cómo conectarse a un mayor número de dispositivos de campo o periféricos de bajo consumo con una MAC-PHY 10BASE-T1L. También detalla cuándo elegir una MAC-PHY 10BASE-T1L frente a una MAC-PHY.
Nueva Ethernet de un solo par: datos de alta calidad sobre el estado de los activos y la alimentación a través de dos cables para las aplicaciones de monitoreo de condiciones
Dado que el tiempo de inactividad no programado puede alcanzar casi una cuarta parte de los costos totales de fabricación, el mantenimiento predictivo tiene el potencial de generar importantes ahorros y productividad.
Enabling Robust Wired Condition Based Monitoring for Industry 4.0
In this article, Analog Devices’ Experts discuss why targeting predictive maintenance early in the machine life cycle reduces the risk of production downtime resulting in increased reliability, significant cost savings, and increased productivity on the factory floor.
Ethernet determinista para aplicaciones industriales 4.0
Mire este video de Analog Devices para conocer cómo la Ethernet determinista para la Industria 4.0 ofrece determinismo en el nodo para los dispositivos industriales, de modo que usted no tenga que preocuparse por los efectos del tráfico de red.
Digital Isolators Can Be Used in Intrinsic Safety Applications
This insightful article from Analog Devices explores the challenging design world of the instrinsic safety zone, where the IEC60079-11 standard rightly places stringent guidelines on potentially explosive environments like chemical plants or areas that have combustible dust. While by default, the octocoupler has long been the mainstay in IS, the smaller, faster, ultra low power, multiple directional channel digital isolators are beginning to make serious inroads.