Raspberry Pi Foundation
何か特定のものをお探しですか、それともRaspberry Piを使い始めたいだけですか?
当社のPi製品には、Raspberry Pi 3開発ボードから、さまざまなハット、カメラ モジュール、キットなど、あらゆるものが含まれています。
Arrow.comは、シングルボード コンピューター、キット、アクセサリを含むRaspberry Pi Foundation製品の正規販売代理店です。2009年に設立されたRaspberry Pi財団は、シングルボード コンピューター (SBC) のRaspberry Piシリーズの作成者です。Raspberry Pi Foundationは、手頃な価格で利用できるテクノロジーの作成を通じて、コンピューターとコンピューター サイエンスの分野での教育を推進するという目標を掲げて設立されました。Raspberry Pi SBCは発売以来、ゲーム、教育、IoT、ロボット工学など、さまざまなアプリケーションで使用されてきました。同社の人気のRaspberry Pi 3モデルBは、ワイヤレス開発用のワイヤレスLANおよびBluetooth接続を備えた同社のRaspberry Piシングルボード コンピューターの最新バージョンです。また、ディスプレイ、電源、カメラ モジュール、ケースなどのRaspberry Piアクセサリも見つかります。
Raspberry Pi Foundation 製品カテゴリ すべての製品を見る
人気のRaspberry Piキットを購入する
これらの必須の キットを使用して、Raspberry Pi 3を次のレベルに引き上げましょう。
その他のRaspberry Piリソース
エンジニアや愛好家に広く利用されているRaspberry Pi 3は、現在市場で最も優れたシングル ボード コンピューターの1つです。ロボット工学からビデオゲームのエミュレーターまで、Raspberry Pi Foundationのこの多用途ボードは、想像できるほぼすべてのことを行うことができます。
Raspberry Pi 3でPythonを使用してGPIOにアクセスする
Raspberry Pi 3でPhythonを使用してGPIOにアクセスする方法を学びます。 効果的なヘッドレス セットアップを行うには、OSをインストールして接続を確立するという2つのことを行う必要があります。やり方は次のとおりです。Raspberry Pi Zero W: Wi-Fiを内蔵した最小のPi
Raspberry Pi Zero Wは、Raspberry Pi Foundationの最新リリースであり、Wi-FiとBluetooth接続が組み込まれています。この手頃な価格のシングルボードコンピュータの機能について詳しくご覧ください。 Raspberry Pi 3の概要。箱を開ける前に知っておくべきこと。 人気のRaspberry Pi 3とRaspberry Pi Zeroの違いをご覧ください。