設計上の考慮事項、今日の最先端技術、Voyagerプラットフォームとその機能の詳細な紹介: この記事では、ノイズ、帯域幅、g範囲、およびあまり参照されていないデータシートの仕様など、適切なMEMSの選択に関係するすべての要素について、広範囲かつ詳細な検討を行います。
MEMS加速度計の性能は最近、圧電振動センサーと競合できるレベルにまで向上し、低消費電力、小型化、高レベルの統合と広い帯域幅、極めて低いノイズ レベルなどの主要な利点を実現しています。この開発により、まったく新しい市場の可能性が開かれ、特に過酷な環境でのアプリケーションに関しては、最適なMEMSコンポーネントの問題がこれまで以上に緊急性を増しています。
新しいVoyagerプラットフォームにより、設計者は堅牢で低消費電力のワイヤレス メッシュ振動監視プラットフォームのメリットを活用して、機械やテスト セットアップにワイヤレス ソリューションを迅速に導入できるようになります。アンバランス、ミスアライメント、ベアリング不良など、さまざまな機械の故障を早期に検出できるため、同期監視および制御に最適なソリューションです。