プログラマブル ゲイン計装アンプ (PGIA) は、最大の効率が得られるように設定するのが難しい場合があります。この記事では、高精度のPGIAシステムを開発するための新しく開発された方法論について説明します。
特定のアンプ アーキテクチャとピン設定によっては、現在設計されているPGIAに欠点が生じる可能性があります。これらには以下が含まれます:
● スイッチオン抵抗 (RON) の公称値とその変動による大きなゲイン誤差。
● 必要なスイッチRON値が低いため、高いゲイン値を達成できない場合があります。
● スイッチの非線形性による信号の歪み。これは、信号電流がRONを直接流れるため、電圧の関数としてのその値の変化が歪みを引き起こすためです。
これらの懸念は、RG,FピンとRG,Sピンが個別にピンアウトされているAnalog Devices LT6372などの多用途の計装アンプを使用することで軽減できます。これにより、4つのゲイン値が可能になり、設計の汎用性が向上します。記事をクリックして、このセットアップの詳細と、PGIA設計におけるその他の考慮事項についてさらに詳しく学んでください。たとえば、
● 任意のゲインに対する外部抵抗を計算する設計手順
● PGIAの値を決定する手順
● 測定されたパフォーマンス プロット
● 最新のPGIA設計のニーズを満たすアナログ デバイス製品