スマートウォッチに関して言えば、インターネットに接続したり、テキストを送信したり、電話をかけたりするためには、スマートフォンまたはWi-Fi接続の近くに置かなければならないという点が最大の制約の1つでした。Apple Watchのような製品では、時計のすべての機能を活用するために、iPhoneとのBluetooth接続またはWiFi接続が必要です。
いずれにしても携帯電話をポケットに入れて持ち歩く必要があるのであれば、手首に「何でもできる」時計をつける意味があるのかと疑問視する人もいる。
Android WearがデバイスにLTEセルラー サポートを追加できるようになったという最近の発表により、すべてが変わろうとしています。これはスマートウォッチの接続性の世界における大きな前進です。
LTEセルラー サポートを備えた最初のAndroid WearウォッチはLG Urbane 2nd Editionで、LTE無線を驚くほど小さなフォーム ファクター (480 x 480の円形画面を含む) に詰め込むことができます。つまり、携帯電話を置いて行っても、両方のデバイスがネットワークに接続されている限り、誰かがあなたの番号に電話をかけると、時計が鳴ります(その場で電話に出ることができます)。
LG Urbane 2の心臓部には、重い処理を担う1.2GHz Qualcomm Snapdragonプロセッサ ( Qualcomm DragonBoard のプロセッサと同じファミリー) が搭載されており、さらに Bluetooth 4.1、WiFi接続、9軸 ジャイロスコープ/加速度計/コンパス センサー、気圧計、心拍数センサーも組み込まれています。480x480 OLEDディスプレイは348ppiの解像度を提供します。この時計は今週、AT&TとVerizonの両方で発売される予定です。
これはスマートウォッチ愛好家にとって大きなアップグレードであり、消費者は近い将来、他のスマートウォッチメーカーもこれに追随することを期待できます。