人口がテクノロジーに前向きになるにつれて、世界中で電力需要は増加し続けています。この結果、特に発電による排出量の増加にどう対処するかという新たな問題が生じています。しかし、DC電源への切り替えが近づいているかもしれません。新しいテクノロジーがこの移行をどのように容易にできるかをご覧ください。
より効率的で環境に優しい電力の必要性はかつてないほど高まっています。直流 (DC) 電力は、この需要の一部を満たすのに役立ちます。ただし、DC電源への移行を大規模に行う前に、DCエネルギー計測を近代化する必要があります。有望な進歩が遂げられているアプリケーションをいくつか紹介します。
DC電気自動車充電ステーション
EVの導入は、少なくとも2024年まで年平均成長率25%で拡大すると予測されている。「航続距離不安」を軽減し、EVが内燃機関車に取って代わるよう促すためには、急速充電器のネットワークが必要である。車の充電に必要な時間を短縮し、効率を高めるには、充電スタンド1台あたり最大500 kWの電力を備えた超高速DC充電器を開発する必要があります。EV用に電力網からのAC電力をDC電力に変換する必要がなくなることで、より正確な課金も保証されます。
DC配電 - マイクログリッド
屋上のソーラーパネルや小規模な風力タービンなど、自家発電設備を備えた建物が増えるにつれ、建物自体が事実上マイクログリッドになります。建物の電気負荷(電化製品、照明など)の50% はすでにDC電源で動作しており、建物内の電源で使用するには、グリッドからのAC電源をDCに変換する必要があります。この変換により、プロセス中に20% のエネルギー損失が発生しますが、この損失はDC電源に完全に切り替えることで回避できます。
DCデータセンター
データ処理センターは、電力消費の観点から見ると、非常に多くのリソースを消費します。DC電源に切り替えると、最大25% のエネルギー節約、信頼性の2倍、床面積の最大33% の削減が実現します。
DC電力技術がより広く受け入れられるためには、DC計測技術を開発する必要があります。Analog Devicesは、幅広い専門知識、サポート、およびそれをサポートする製品を備え、この分野の最先端に立っています。詳細については記事をクリックしてください。