圧力センサー機能の適切な組み合わせを見つける方法については、Bournsのこの有益なホワイトペーパーをご覧ください。®。
スイッチ機能の向上、システム効率の向上、機械アプリケーションに対するよりスマートで高感度な操作制御の需要が高まるにつれ、開発者はより高度なコンポーネント ソリューションを求めています。BournsモデルBPS130圧力センサー ファミリーに搭載されている高度なセンサー技術は、これらの要求に応えるソリューションを提供します。
適切な圧力センサーを選択するには、ほこり、化学物質、衝撃、振動、厳しい温度などの条件によってセンサーの性能、信頼性、寿命がどのように影響を受けるかを考慮してください。適切なセンサーを選択するには、まずアプリケーションの要件を決定します。リアルタイム データの重要なポイントとして、自己診断、ネットワーク互換性、小型設計、統合信号チャネリングを実現するセンサーの能力に注目することが重要です。より複雑なアプリケーションでは、過酷な媒体との互換性と、広い動作温度範囲、高圧範囲を適切に組み合わせた圧力センサーを、すべて単一の小型フォームファクター内に収める必要もあります。もう一つの重要な考慮事項はセンサーの構造です。接着剤不要のダイアタッチマウントを備えたセンサーは、高圧、高温の範囲内で動作することができます。測定媒体のみが測定要素の背面に接触する背面圧力測定と組み合わせることもできます。
Bournsの有益なホワイト ペーパーでは、圧力センサー機能の適切な組み合わせを見つける方法の詳細と、BournsモデルBPS130圧力センサー ファミリについて詳しく説明しています。