Arrow Electronicsは、すぐに使用できるモノのインターネット (IoT) ハードウェアおよびソフトウェア ソリューションであるARIS Boardの導入を発表しました。ARISは、 Arrow Renesas IoT Synergyの頭字語であり、Arrow ElectronicsとRenesasおよびそのRenesas Synergy™ 開発プラットフォームとの緊密な協力関係を示しています。
ダウンロード:
データシート
評価ボード ライセンス契約
ラボ1: ARISの使用開始
ラボ2: 30分以内にRTOSベースのアプリケーションを開発
ラボ3: WIFIソリューションを開発し、Arisをアクセス ポイントとして設定
ラボ4: Arisボードを使用してUSBホスト マス ストレージ (HMS) を開発
ラボ5: Arisボードでグラフィカル インターフェイス ソリューションを開発
ラボ6: Arisボードを使用してhttpサーバーを開発
ラボ7: BLEとセンサーを使用してアプリケーションを開発
ARISデモIoTバイナリ - 完全なソース コードを入手するには、Arrow FAEにお問い合わせください。
関連商品を見る
新たに発表されたIoTボードにより、ユーザーはアプリケーションを迅速かつ簡単に開発し、可能な限り短い時間で市場に投入できるようになります。ARISボードは、組み込み設計とIoTアプリケーションの垂直統合に重点を置くイタリアの企業RELOCによって開発されました。RELOCは、ボードの開発と製造に加えて、ドライバーの実装と周辺機器を管理するためのミドルウェアの生成も手掛け、すぐに使用できるIoT開発環境を確立しました。
Renesas Synergy™ 開発プラットフォームをベースとし、イノベーションと製品の差別化を促進する、完全に認定された最適なハードウェアおよびソフトウェア ソリューションを使用して開発プロセスをより迅速かつ容易に開始できるようにすることで、IoT設計の生成をスピードアップします。
図1 – ARISボードのブロック図
このシステムは、図1に示すように、ルネサスS7G2高性能MCUを中心に構築されています。マイクロコントローラ ユニットは、4 MBのフラッシュ メモリと640 KBのSRAMを備えた240 MHz ARM Cortex-M4組み込みプロセッサで構成されています。さらに、512 MBのシリアル フラッシュ、256 MBのSDRAMメモリ、追加のmicroSDカード スロットが搭載されています。3軸加速度センサーと2軸ジャイロスコープは、ボードの位置と動きに関する情報を提供します。これらのセンサーはSPI接続を介してアクティブ化できます。Arrow ARISボードに搭載されているその他のセンサーには、温度センサーと湿度センサーがあり、I²Cインターフェイスを介してアクティブ化して、さらに周囲データを提供できます。センサーによって収集されたデータを最適に処理するために、デバイスの通信と接続性に重点が置かれました。これにより、ARISボードは、イーサネット10/100またはUSB接続による通信手段に加えて、Wi-Fi、Bluetooth Low Energy (BLE 4.1/4.2)、NFCを介してワイヤレスで環境と通信できるようになりました。ユーザーがボードと対話できるようにするために、さまざまなユーザー インターフェイスが実装されています。GPIOインターフェースを介して、LED、プッシュボタン、TFT画面にアクセスできます。さらに、I²C経由で抵抗型タッチスクリーンがサポートされます。ボードを多目的ツールにするために、拡張シールドの使用も可能にするArduinoレイアウトで設計されており、考えられるあらゆるアプリケーションを実装できます。オンボードJ-Linkデバッガー、暗号ブートローダーのサポート、無線 (OTA) ファームウェア アップデートなどの追加機能により、開発プロセスがより簡単、迅速、かつ信頼性が高まります。
Arrow ARISボードとRenesas Synergy™ ソフトウェア開発環境を組み合わせることで、開発者は市場投入までの時間を大幅に短縮できます。これにより、製品の耐用年数全体にわたって総運用コストが大幅に削減されます。
Renesas Synergy™ プラットフォームのユニークな点は何ですか?
他の開発環境とは異なり、Renesas Synergy™ プラットフォームのすべての要素はゼロから新たに開発され、組み込み設計アプリケーションに合わせて特別に調整されています。これにより、これまでにないスケーラビリティと互換性が実現され、ユーザー コードの再利用性が最大限に高まり、開発時間が大幅に節約されます。将来的には、プラットフォームが拡張され、新しいテクノロジが採用され、新しい機能が永続的に実装され、組み込み設計アプリケーションをより迅速かつ効率的に市場に投入できるようになります。このプラットフォームに実装されている統合開発環境 (IDE) は、e² Studioとして知られるRenesas Eclipse Embedded Studioです。このソリューションは、オープンソースIDE Eclipseをベースにしており、高い柔軟性と創造性を提供します。完全なRenesas Synergy™ プラットフォームは、Renesas Synergyギャラリーから無料でダウンロードしてインストールできます。このサイトでは、必要なソフトウェアに加えて、ARISボードに簡単に適応できるアプリケーション サンプルも提供しています。
3部構成の実践的なトレーニングコースは、Arrow ARISボードとRenesas Synergyを使用した個別のソリューションの開発を完璧に開始するのに役立ちます。™ プラットフォーム。ユーザーは、組み込みシステムやIoTシステムの分野で個々のアプリケーションを開発するために必要なすべてのツールをすぐに活用できるようになります。まず最初に、開発環境がどのように使用されるかを説明し、示します。ステップバイステップのプログラムでは、トレーニング コースに新しいプロジェクトの作成、適切なボード サポート パッケージ (BSP) の選択、必要なモジュールとユーザー コードの両方の実装が含まれます。提供されるBSPは、Renesas Synergy™ プラットフォームでサポートされているボードに合わせて特別に調整されています。このサービスを使用することで、レジスタエントリやピン構成における複雑なプログラミングが不要になります。代わりに、すでに事前定義されているシンボリック リンクが使用されるため、ユーザー コードの生成が大幅に容易になります。実践的なトレーニング プログラムには、Arrow ARIS Board用に特別に設計されたBSPを使用して実装された例が含まれており、ARISの簡単かつ迅速な利用方法が実証されます。オンボードLEDを制御するためのGPIOピンの使用に加えて、USB通信を確立する方法と、Arrow ARISボードをWi-Fiアクセス ポイントとして確立する方法も示します。
Arrow Electronicsは、ルネサス エレクトロニクスとそのSynergy™ プラットフォームと連携して、IoTの世界を探索し、習得するための完璧なソリューションを提供します。
www.reloc.it/
www.renesas.com/products/embedded_systems_platform/synergy/
https://synergygallery.renesas.com/
ダウンロード:
ARISデータシート
ARIS電気回路図
ARISHardwareユーザー ガイド
ARIS BOM
01 Aris Lab1入門
02 Aris Lab2 RTOS入門
ダウンロード:
ARISデータシート
ARIS電気回路図
ARISHardwareユーザー ガイド
ARIS BOM
01 Aris Lab1入門
02 Aris Lab2 RTOS入門