Arrow Electronics ha annunciato l'introduzione della scheda ARIS, una parte hardware Internet of Things (IoT) pronto all'uso e una soluzione software. ARIS è l'acronimo diArrow Renesas IoT Synergy, quindi mostra la stretta collaborazione tra Arrow Electronics e Renesas e la loro piattaforma di sviluppo Renesas Synergy™.
Downloads:
Datasheet
Evaluation Board License Agreement
LAB1: Getting started with ARIS
LAB2: Develop an RTOS Based Application in Less Than 30 Minutes
LAB3: Develop a WIFI solution and set up Aris as an Access Point
LAB4: Develop a USB Host Mass Storage (HMS) with Aris Board
LAB5: Develop a Graphical Interface solution on Aris Board
LAB6: Develop an http server with Aris Board
LAB7: Develop an Application using BLE and Sensors
ARIS DEMO IOT BINARY - To get the full source code please contact Arrow FAE
La scheda IoT recentemente annunciata consente agli utenti di sviluppare le loro applicazioni rapidamente e facilmente, per immetterle sul mercato nel più breve tempo possibile. La scheda ARIS è stata sviluppata dalla società italiana RELOC che si concentra sui progetti integrati e sull'integrazione verticale delle applicazioni IoT. Oltre allo sviluppo e alla produzione della scheda, RELOC si occupa anche dell'implementazione dei driver e della generazione di middleware per la gestione dei dispositivi periferici e ha quindi definito un ambiente di sviluppo IoT pronto all'uso.
Sulla base della piattaforma di sviluppo Renesas Synergy™, aiuta a velocizzare la generazione dei progetti IoT offrendo un lancio più rapido e semplice nel processo di sviluppo con un eccellente hardware pienamente qualificato e una soluzione software che promuove l'innovazione e la differenziazione dei prodotti.
Fig. 1: Diagramma a blocchi della scheda ARIS
Il sistema è costruito intorno a una MCU Renesas S7G2 ad alte prestazioni, come viene mostrato in Fig. 1. Il microcontroller consiste in un processore integrato ARM Cortex-M4 a 240 MHz con una memoria flash da 4 MB e una SRAM da 640 KB. Inoltre, è dotato di una flash seriale da 512 MB, una memoria SDRAM da 256 MB e uno slot di scheda microSD aggiuntivo. Il sensore di accelerazione a tre assi e il giroscopio a due assi forniscono informazioni sulla posizione e il movimento della scheda. Questi sensori possono essere attivati attraverso una connessione SPI. Ulteriori sensori montati sulla scheda ARIS di Arrow sono un sensore termico e un sensore di umidità che possono essere attivati mediante l'interfaccia I²C per fornire ulteriori dati sull'ambiente. Per elaborare in modo ottimale i dati raccolti dai sensori è stata rivolta una forte attenzione alla comunicazione e alla connettività del dispositivo. Ciò ha permesso ora alla scheda ARIS di comunicare anche con il suo ambiente in modalità wireless via Wi-Fi, Bluetooth a bassa energia (BLE 4.1/4.2) e NFC, oltre ai suoi mezzi di comunicazione tramite connessione Ethernet 10/100 o connessione USB. Per rendere anche possibile per l'utente interagire con la scheda, sono state implementate varie interfacce utente. Mediante l'interfaccia GPIO, si può accedere a LED, pulsanti e uno schermo TFT. Inoltre, uno touchscreen resistivo è supportato via I²C. Per trasformare la scheda in uno strumento versatile, essa è stata progettata nel layout Arduino che consente anche l'uso di schermi di estensione, rendendo quindi possibile implementare qualsiasi applicazione concepibile. Funzioni aggiuntive come il debugger J-Link integrato supportano i bootloader crittografici integrati e aggiornamenti firmware via etere (OTA) semplificano, velocizzano il processo di sviluppo, rendendolo più affidabile.
La combinazione della scheda ARIS di Arrow e l'ambiente di sviluppo software Renesas Synergy™ rendono possibile per lo sviluppatore ridurre in modo significativo il time-to-market. Ciò garantisce anche una riduzione significativa nei costi operativi totali per tutta l'intera durata di servizio del prodotto.
Cosa rende tanto unica la piattaforma Renesas Synergy™?
Al contrario di altri ambienti di sviluppo, tutti gli elementi della piattaforma Renesas Synergy™ sono stati da poco sviluppati da zero e specificamente personalizzati per andare bene con le applicazioni di progetti integrati. Ciò prevede scalabilità e compatibilità senza precedenti, con conseguente reimpiego massimo di codici utente e quindi risparmiando molto tempo di sviluppo. In futuro, la piattaforma sarà estesa; verranno sfruttate nuove tecnologie e nuove funzioni saranno implementate in permanenza, al fine di lanciare sul mercato le applicazioni di progettazione integrata più rapidamente e in modo più efficiente. L'ambiente di sviluppo integrato (IDE) implementato in questa piattaforma è Renesas Eclipse Embedded Studio, noto come e² Studio. Sulla base dell'Open Source IDE Eclipse, questa soluzione offre un elevato livello di flessibilità e creatività. È possibile scaricare e installare la piattaforma Renesas Synergy™ completa gratuitamente dalla galleria Renesas Synergy. Oltre al software necessario, questo sito fornisce campioni di applicazioni che possono essere facilmente adattati alla scheda ARIS.
Un corso di formazione pratica in tre parti permette un inizio perfetto sullo sviluppo di soluzioni individuali con la scheda ARIS di Arrow e la piattaforma Renesas Synergy™. In breve, gli utenti imparano a utilizzare tutti gli strumenti necessari per sviluppare le applicazioni individuali nel campo dei sistemi integrati e IoT. In primo luogo si spiega e si mostra come viene utilizzato l'ambiente di sviluppo. In un programma passo-passo, il corso di formazione include la creazione di un nuovo progetto, la selezione del corretto pacchetto di supporto di schede (BSP) e l'implementazione dei moduli necessari e del codice utente. I BSP forniti sono specificamente personalizzati per le schede che sono supportate sulla piattaforma Renesas Synergy™. L'uso di questo servizio complica la programmazione nelle voci immesse nel registro e rende superflue le configurazioni pin. Link simbolici che sono già predefiniti sono utilizzati al loro posto, semplificando in modo considerevole la generazione del codice utente. Il programma di formazione pratica include esempi che vengono implementati mediante un BSP progettato in modo specifico per la scheda ARIS di Arrow, quindi dimostrando l'utilizzo facile e rapido di ARIS. Oltre all'uso del pin GPIO per il controllo dei LED integrati è inoltre mostrato come può essere instaurata la comunicazione USB e come la scheda ARIS di Arrow può essere considerata come punto di accesso Wi-Fi.
Guarda Un Video: The ARIS Board Overview
Insieme a Renesas Electronics e alla sua piattaforma Synergy™, Arrow Electronics offre quindi una soluzione perfetta per l'esplorazione e la conoscenza perfetta del mondo IoT.
www.reloc.it/
www.renesas.com/products/embedded_systems_platform/synergy/
https://synergygallery.renesas.com/
Per il download:
Scheda dati ARIS
Schemi elettrici ARIS
Guida utente hardware ARIS
BOM ARIS
01 Operazioni preliminari con Aris Lab1
02 Operazioni preliminari con Aris Lab2 RTOS
Per il download:
Scheda dati ARIS
Schemi elettrici ARIS
Guida utente hardware ARIS
BOM ARIS
01 Operazioni preliminari con Aris Lab1
02 Operazioni preliminari con Aris Lab2 RTOS