私は最近 開封 を披露する インテル ジュール そしてその機能について少し話しました。Jouleは、開発ボードを備えた素晴らしい小型システムオンモジュールで、 シングルボードコンピュータ。JouleはクアッドコアIntel Atomプロセッサを搭載しており、私が使用している570xバージョンは4GBのRAMと16GBのeMMCフラッシュを搭載し、1.7GHzで動作します。これらの仕様により、Jouleはさまざまなことが可能になりますが、4Kビデオをエンコードおよびデコードできる機能により、ロボット工学のビデオおよびマシン ビジョンに特に適しています。次に、ニーズに最適なオペレーティング システムを使用して、希望どおりに起動して実行する方法を検討します。
まず、オペレーティング システムを選択します。いくつかの異なるオプションが用意されており、フル機能のデスクトップから組み込みIoTアプリケーション用の最小限のセットアップまで、さまざまなアプリケーションに適しています。使い慣れたUbuntuデスクトップを使用すれば、Jouleは通常のコンピュータのように動作します。あまり知られていないOstro/Yoctoを詳しく見てみましょう。これはIoTアプリケーションに適しており、オーバーヘッドが少なく、特定の用途に合わせてJouleを最大限に活用できます。アプリケーションのコンテナ化を試してみたい場合は、Ubuntu Snappyが最適です。また、Windows 10 IoT Coreも利用可能で、これによりユニバーサルWindowsプラットフォームを操作し、Visual Studioで開発できるようになります。
私は、Ubuntu Desktopに落ち着きました。これは私にとって馴染み深いものであり、Ubuntuをサポートできることがわかっている他の小型ボードと比較してベンチマークを行いたかったからです。
問題に遭遇
Jouleは本質的には小さなモジュールにフル機能を搭載したコンピュータなので、指示に従うとデスクトップ システムにインストールするのと同じようなものになるだろうと考えました。新しいオペレーティング システムをインストールするには、 USBフラッシュ ドライブ または microSDカードから起動する方法があります。両方作成し、通常のデスクトップと同じようにスプラッシュ画面が表示されたらF2を使用してBIOSを起動しました。必要に応じて、ブートデバイスを選択したり、ブート順序全体を変更したりできます。OSをオンボードメモリにインストールする予定だったので、ブート順序はそのままにしました。
関連商品を見る
ブートデバイスを選択すると、灰色のカーソルが表示された黒い画面が表示されました。単にファイルを読み込んでいるだけかもしれないと思い、そのまま放置しましたが、しばらくすると何も起こらないことが明らかになりました。USBフラッシュ ドライブとmicroSDブート メディアで結果は同じだったので、手順に戻りました。ドキュメントには、少なくともBIOS/ファームウェア131が必要と書かれていましたが、私は141を使用していたので、最初は問題ないと思っていましたが、問題が発生したため、入手できる最新のファームウェアに移行することにしました。
BIOSのアップデート (基本的な手順)
● Intelからキットをダウンロードする
● Jouleからすべてのプラグを抜く
● DNXブート ボタンを押し続ける
● ボードに電源を差し込む
● ボードにUSB Cケーブルを差し込む
● DNXボタンを放す
● 開発用コンピューターにUSB Cケーブルを差し込む
● IntelキットからDNXに必要なドライバーをインストールする
● 最新のBIOSファイルでアップデート スクリプトを使用して、アップデート
● ボードを再起動してBIOSに入ります
BIOSが更新された後、microSDカード イメージから起動し、予想どおりUbuntuインストール セッションが開始されました。インストール元のCDイメージを検出する際に問題が発生するまで、すべて順調に進んでいました。現時点では理由が特定できませんでしたが、インストール イメージを検出できなかったため、さらに調査が必要になります。ボードを再起動し、代わりにUSBフラッシュ ドライブから起動すると、すべてがスムーズに進みました。数分と再起動を要しましたが、Ubuntuデスクトップが稼働しました。
関連商品を見る
したがって、重要なポイントは、BIOSがIntelが提供する最新バージョンであることを確認することです。これにより、さまざまなオペレーティング システムにアクセスして実験できるようになります。開発キットを入手して、どのような素晴らしいものが作れるか試してみてください。