コンデンサ コード: コンデンサのマーキングと許容差コード表

コンデンサのさまざまなマーキングと、これらのコードが表す特性について学びます。

回路を扱うときは、各コンポーネントの仕様を知って理解することが重要です。残念ながら、 コンデンサなどの多くの部品は小さすぎるため、関連するすべての情報を完全に書き出すことができません。その結果、多くのメーカーは、コンデンサに重要なデータを簡潔に記したり、スペースをあまり取らない視覚的なマーキングを使用したりしています。書き込めるマーキングやデータはコンデンサのサイズによって異なります。

マーキング自体を見る前に、コンデンサの読み方を学ぶのに役立つ重要な用語をいくつか確認しましょう。

  • 静電容量: コンデンサが蓄えることができる電荷の量。
  • 破壊電圧: コンデンサが短絡し、電荷を保持できなくなるポイント。
  • 許容範囲: 指定された静電容量の周囲の予想される変動、つまり、実際の静電容量が指定された静電容量にどれだけ近いか。
  • 極性: 設計上、一部のコンデンサは1つの極性の電圧しか受け入れることができません (そうでない場合、デバイスが破損するリスクがあります)。したがって、有極性コンデンサでは、どのリードがプラスで、どのリードがマイナスであるかを知ることが重要です。

一般的なコンデンサの数字表示

静電容量はコンデンサ上で最も重要な表示であるため、デバイス上で確認できる唯一の表示である場合もあります。大型のコンデンサには通常、少なくとも2つの値がコンポーネントに直接書き込まれます。
  • キャパシタンス
  • 破壊電圧
メーカーは、静電容量を「150μF」のように数字の後に「μF」を付けて表すことがあります (μF記号はマイクロファラッドを表します)。また、3桁の数字を使用する場合もあります。これらの数字は、ピコファラッド定格の値 (先頭の桁) と電力 (最後の桁) を示します。
 
たとえば、下の画像では、「224」は22 x 104、つまり220,000ピコファラッドを示します。
 
0918_Capacitor_marking_200

この採点式では、最後の数字がいくつかの異なる意味を示す可能性があることに注意することが重要です。 

  • 1~6は10の累乗を表す
  • 7は使用されません
  • 8と9という数字は、8と9の指数を表すのではなく、それぞれ0.01(x 10-2)と0.1(x 10-1)の乗数を表します。

1000μF未満の小さなコンデンサでは、静電容量がピコファラッド単位で直接示されることに注意してください。1から999までの数字が直接書かれている場合があります。数字の読み方を理解するには、静電容量の一般的な範囲を知ることが重要です。134μFを直接記述した場合と、指数コーディングで記述した場合の130,000μFの違いを知っておく必要があります。

静電容量の次に重要な仕様は破壊電圧です。コンデンサに2番目の値がある場合、それは通常、ブレークダウン電圧であり、「25V」や「100V」のように、数字の後にVが続く形式で表されます。

最後に、極性リード付きのコンデンサの場合、通常、マイナス側に色付きのストライプが表示されます。通常、線は白ですが、下には負極を示す黒い縞模様のコンデンサがあります。破壊電圧と動作温度の表示にも注意してください。

0918_Capacitor_markings_1 

コンデンサのカラーコード

現代のコンデンサでは、上で概説した数字のマーキングが使用されていますが、古いコンデンサでは (現在は廃止されている) 色分けシステムが採用されていました。これらのコンデンサに遭遇した場合は、ここにあるようなコンデンサのカラー コード ガイドを調べて、静電容量、破壊電圧、その他の値のコード解読を試みてください。

その他のコンデンサ値

その他のオプション データには次のような値が含まれる場合があります。

  • 動作温度
  • 温度係数
  • 製造年月日
  • 許容範囲

コンポーネントメーカーは、+/- 0.5pF (Aで表示) から -20/+80% (Zで表示) までの差異を示す文字コードで許容範囲を示します。以下のコンデンサ許容差チャートには、一般的な許容差の文字コードがいくつか示されています。

コンデンサコード

コンデンサ許容差

B

± 0.1%

± 0.25%

± 0.5%

± 1%

± 2%

J

± 5%

± 10%

± 20%

これらのガイドラインを使用すると、使用しているコンデンサの仕様をすぐに確認できるはずです。通常とは異なるマーキングの意味が不明な場合、コンデンサに重要な情報 (ブレークダウン電圧など) が記載されていない場合、または新しいプロジェクトを設計してコンデンサを指定する場合は、データシート全体をチェックして、安全に進めるために必要な情報が揃っていることを確認してください。

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here