Raspberry Pi 財団は今年、懸命に活動し、まず 優れた高品質カメラを発表し、そして今度は8GBのRAMを搭載したPi 4モデルを発表しました。これは以前の1、2、4GBのオプションから大幅に進歩したもので、基本モデルでは1GBが削除され、2GBになりました。このパフォーマンスの向上に伴い、定価が75ドルに跳ね上がり、これまでで最も高価なPiになりました。 Pi Zero のように半使い捨てというわけではありません。
当然、私はそれを手に入れたいと思っていました。箱から取り出して、比較のために2GBおよび4GBのデバイスの横に置いても、どちらがどちらかすぐには分かりません。シルクスクリーンには「8GB」などの表記はありません。使用しているメモリのバージョンを確認するには、Broadcom DBM2711 SoCの横にあるRAMチップを確認します。2行目の文字がD9ZCLの場合、Pi 8GBです。
参考までに、1GBは「4HBMGCJ」、2GBは「D9WHZ」、4GBは「D9WHV」と読みます。アルファベットの最後の文字が利用可能なRAMの最大容量とうまく対応しているので、8GBには真ん中に「Z」があることを覚えておくのが最も簡単です (2GBの場合は最後に「Z」があります)。
Raspberry PiのRAMの変更
RAMチップ以外にも、USB-C電源入力の隣にある スイッチ モード電源 など、いくつかの小さな変更点があります。新しい8GBバージョンと古いバージョンの間のこの点とその他のいくつかの違いは、ここの画像で赤で示されています。これらはユーザーにとってほとんど透過的であり、他のPi 4モデル用のHATおよびエンクロージャも問題なく適合するはずです。最初のPi 4に影響を与えた USB-C の問題は、このイテレーションがリリースされる前に修正されたことは注目に値します。したがって、8GBのPi 4を購入すれば、ケーブルが機能することを確信できます。
Raspberry Pi 4 8GBを起動する
考えられるすべてのプログラムを同時に実行してみませんか?
Raspberry Piをセットアップしたことがあるなら、Pi 4 8GBの起動もほぼ同じです。SDカードに書き込み、キーボード/マウスまたはリモートでログオンすれば、準備完了です。さあ、 htop コマンドを実行して、空きRAMを確認してください。システムがSDカードのスワップ メモリを使用することなく、多数のプログラムやブラウザー タブを同時に実行できます。
なぜ今なのか?今後も追加予定はありますか?
2019年にPi 4がデビューしたとき、マニュアルには存在しない8GB Pi 4に関する興味深い記述がありました。当然、8GBバージョンが間もなく登場するという噂が広まり、PiのBCM2711チップは最大16GBまで対応できるため、RAMが増えてもまったく驚きではありません。Raspberry Pi財団は、適切な形式で入手できることを必要としていましたが、 Micron は今年、その生産を開始しました。
これにより、16GBバージョンが検討されるかどうか、またはPiハードウェアの次の完全なイテレーションまで待たなければならないかどうかという疑問が生じます。8GB (またはそれ以上) が必要かどうかについては、 この投稿 を参照してください。ここではさまざまな構成をテストしています。