5Gホームインターネットが現在のWiFiに取って代わる可能性

ほとんどの消費者と企業は、Webにアクセスするための主な手段として有線接続を利用しています。これは通常、Comcast、Century Link、AT&Tなどの少数のインターネット サービス プロバイダー (ISP) によって提供されます。

歴史的に、ISPは次の3種類の有線インターネット配信方法を利用してきました。 DS-L1000ケーブル、そして ファイバ。それぞれ異なる技術インフラストラクチャを採用しており、さまざまな通信速度を実現します。

しかし、携帯電話会社が推進する最近の5Gインフラの開発により、4番目の配信方法が加わりました。5Gホーム インターネットは、現在のISPに取って代わり、これまで以上に高速な速度を提供し、家庭内IoT製品に革命をもたらし、Webへのアクセス方法を変える可能性があります。

5Gとは何ですか?

5Gは、これまでの技術である3Gや4Gと同様に、携帯電話ネットワークの第5世代ブロードバンド技術標準です。2019年以降、世界中の携帯電話ネットワーク企業によって5Gが段階的に導入されてきました。消費者は現在、iPhone 13、Google Pixel 6、Samsung Galaxy S22などの5G対応携帯電話の発売を通じて恩恵を受けています。

ほとんどの商用5Gセルラー ネットワークは3.3 - 3.8 GHzの周波数を利用しますが、一部のセルラー プロバイダーは最大39 GHzのmmWaveスペクトル帯域を利用できます。4G LTEで使用される最高周波数帯域は2.5 GHzでした。つまり、5Gは現在、最速形式の4G LTEよりも15倍高速です。

4Gと5Gテクノロジーの詳細な分析については、 詳細な比較記事をご覧ください。また、5Gテクノロジーの帯域幅と周波数を考慮すると、速度を低下させることなく、さらに多くのデバイスをこれらの帯域に同時に接続できます。

この画期的な技術により、数千台のデバイスが同時に接続されていてもサービスを維持できるようになります。これは、何千人もの人が集まる混雑したスタジアムで携帯電話を使おうとしてイライラしたことがある人にとっては素晴らしいニュースです。

2022年初頭、私たちはVerizon 5G UWネットワークを使用して、5,000人を超える参加者がいるスポーツ イベント中に個人のインターネット速度をテストしました。驚くべきことに、このネットワークは1300Mbpsのワイヤレス ダウンロード速度を提供しました。これは、光ファイバー ケーブルを使用するホーム オフィスで利用できる最大速度よりも高速です。

家庭用インターネットに5Gが従来のDSL、ケーブル、または光ファイバー接続よりも優れている理由は簡単にわかります。

詳細については、 「5Gとは何ですか?」 の記事をお読みください。

5Gホームインターネットとは何ですか?

5Gホーム インターネットは、5Gセルラー ネットワークを利用して、家全体とすべてのデバイスにインターネットを提供します。従来の有線インターネット接続とは異なり、5GホームISPは、最も近い5Gセルラー タワーにワイヤレスで接続する家庭用5G受信機を利用します。つまり、5G受信機に必要なのは電源のみ(有線インターネット接続は不要)であり、必要な携帯電話信号を受信できる家庭内のどこにでも設置できます。

これらの5G受信機は、 有線インターネット モデム/ルーターと同様に、5Gインターネット信号をWiFi信号に変換し、すべてのWiFi対応デバイスが接続できるようにします。

興味深いことに、高周波数の5G帯域で可能な接続速度は、最終的には最速のWiFi信号で可能な最大速度を上回る可能性があります。5G対応デバイスは、速度と遅延の利点を考慮すると、WiFi接続の代替手段となる可能性があります。

家庭における5Gの未来

5Gホーム インターネットの驚異的な速度、受信機の携帯性、複数デバイスのサポートといった利点により、有線ISPユーザーはすぐに新しい5Gテクノロジーに移行するかもしれません。5Gインターネットはインフラストラクチャがサポートしている地域に限定されていますが、5Gがさらに広く採用されるようになると、有線インターネット接続が時代遅れになる可能性があります。


最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here