最新世代の携帯電話接続は、2019年の5G導入により市場に爆発的に普及しました。これにより、スマートフォン メーカーは、これまで以上に高速なインターネット アクセスと最先端の機能を提供する新しい端末を発売しました。
実際、何百万人もの人々がリモートワークを余儀なくされている現在、5Gはあらゆるモバイル ネットワークの中で最も急速に導入されています。5Gが提供する高速無線通信は、まさに絶好のタイミングで登場しました。
しかし、5G無線通信の導入により消費者は最新世代の携帯電話を利用できるようになる一方で、5G技術の真の影響から多くの人が気をそらされる可能性があります。5Gは消費者にとって強力なツールであると同時に、これまでのどのネットワークよりも産業界に大きな影響を与えると期待されています。 5Gワイヤレス通信が提供するデータ速度は、初めて従来の有線技術に匹敵し、デバイスを物理的に有線ネットワークの束縛から突然解放します。
工場における5G
過去10年間で最も興味深い進展の1つは、モノのインターネット (IoT) の台頭です。 IoTの中心にあるのはマシン間通信であり、これにより電子機器は人間の介入なしに情報を共有できます。5Gテクノロジーの導入と同様に、このテクノロジーの明らかな例は最初に家庭で見られました。エネルギー計測から食料品の買い物まで、機械は日常生活において大きな役割を果たすようになりました。
しかし、将来の家庭におけるIoTの使用は、IoTが設計者に提供する機能のほんの一例にすぎません。製造業界では、産業用IoT (IIoT) によりスマート ファクトリーの構築が可能になりました。従来の工場では、機械は隣接する機械から分離されて独自のタスクを実行します。IIoT、またはインダストリー4.0とも呼ばれるこの技術は、これらのマシンを単一のエンティティとして機能するネットワークに接続します。機械はデータを共有し、生産だけでなく、サプライ チェーン、メンテナンス、運用のロジスティクス面の管理も可能になります。
5G通信を産業環境に導入することで、スマート ファクトリー ネットワークへのデバイスのさらなる統合が可能になります。製造業者は、施設全体をカバーするプライベート5Gセルを設置でき、最小のセンサーから最大の機械まで、操作のあらゆる部分から高速データ転送が可能になります。ワイヤレス ネットワークの使用により、これまでにないレベルの柔軟性が提供され、メーカーは新しい市場の需要に応じて生産ラインを簡単に再構成できるようになります。
自動車技術と医療機器
工場環境以外では、他の業界でも5G通信を活用できるようになります。自動車業界は大きな革命の真っ只中にあります。電気自動車の需要が高まり、自律走行車や自動運転車が今や日常的に見られるようになりつつあります。これにより、自動車が他の道路利用者と通信する方法を表す新しい頭字語「V2X(Vehicle-to-X)」が生まれました。安全にとってほんの一瞬の差が重要な環境において、5Gネットワークが提供する高速かつ低遅延の通信は、将来の道路や街中での車両のスムーズな運行に不可欠なものとなるでしょう。
より個人的なレベルでは、5Gは医療の提供において重要な役割を果たし始めています。医療機器が小型化し、ウェアラブル技術の開発が可能になるにつれ、5Gネットワークによって遠隔医療の提供が可能になります。最新世代のMedTechデバイスは、5Gを介して患者の医療提供者に遠隔接続します。患者は遠隔でモニタリングや治療を受けられるため、医師の診察を受けるために病院に行く必要がなくなり、日常生活を続けることができるようになります。
さらに大きな可能性
現時点でも、5G革命の潜在能力は十分には発揮されていません。産業、医療、輸送の分野での応用により、真の高速ワイヤレス通信が日常生活に与える影響はすでに明らかになっています。今後数年間で、さらにエキサイティングな可能性が開発されることになるでしょう。設計者は、この要求の厳しい新しい分野に高速性と高い信頼性を提供する最新のコンポーネント テクノロジにアクセスする必要があります。
Molexは、5Gの需要に応える包括的な高性能接続ソリューションを提供します。アンテナは、デバイスが5Gネットワークの一部となるために不可欠であり、Molexは小型デバイスに最適な薄型アンテナ製品を幅広く提供しています。Molexは、5Gネットワーク内のデバイスとインフラストラクチャの両方に必要な高速コネクタの製造でも市場をリードしています。これらには、最大56 Gbpsのデータ レートが可能なMirror Mezz Connectorシリーズなどの薄型プリント回路基板 (PCB) に取り付けられたコネクタが含まれます。また、最新世代の携帯電話基地局向けの最新の高速無線周波数 (RF) コネクタも含まれています。
5Gテクノロジーは私たちの日常生活の多くの側面に革命をもたらすでしょう。この新しいテクノロジーの設計では、その潜在能力を最大限に引き出すために適切なコンポーネントが必要になります。
モレックスがどのようにしてつながる世界を実現しているのかをご覧ください
アンテナソリューション
関連商品を見る
関連商品を見る
関連商品を見る
RFソリューション
関連商品を見る
関連商品を見る
関連商品を見る
I/Oコネクタ