ArrowPlusにプロジェクトを投稿する方法

あなたはプロジェクトを思い描いており、適切なエンジニアを探し始める準備ができています。この記事では、オンライン ArrowPlus オンデマンド エンジニアリング プラットフォームにジョブまたはタスクを送信する手順を段階的に説明します。


求人広告を準備する

1.タイトル: プロジェクトにわかりやすいタイトルを付けて、エンジニアがあなたが達成しようとしていることを簡単に理解できるようにします。

2.プロジェクトについて詳しく教えてください: プロジェクトと要件について説明してください。エンジニアに必要な経験レベルとプロジェクトの最終目標を考慮してください。プロジェクトの要件をより明確に説明するのに役立つファイル (オプション) をアップロードします。


Body Image 1-ArrowPlus-How-to-Post-a-Project


3.非公開の説明: このセクションで提供される詳細は、秘密保持契約 (NDA) に署名したエンジニアのみが閲覧できます。プロジェクトと要件に関する追加情報を含める場合は、できるだけ詳細に記述してください。このセクションでは、エンジニアがプロジェクトを理解し、入札の精度を向上させるために、エンジニアに詳細情報を提供します。


Body Image 2-ArrowPlus-How-to-Post-a-Project


4.どのようなスキルが必要ですか?プロジェクトを完了するために必要な 最大5つの スキルを追加します。スキルを追加すると、採用担当者が適切なエンジニアを招待しやすくなります。入力したスキルがドロップダウン リストにない場合は、プロジェクトの説明に追加できます。


Body Image 3-ArrowPlus-How-to-Post-a-Project


5.あなたのプロジェクトには期限がありますか?これはオプションです。期限が厳しい場合や、特定の日付までに成果物が必要な場合は、ここでその旨を示すことができます。

6.プロジェクト タイプを選択します: 固定価格または時間単位を選択します。固定価格は、1回限りのプロジェクトまたは1回限りのタスクに推奨されます。時間単位のプロジェクトは、継続的な作業(特定の期限なし)に最適です。


Body Image 4-ArrowPlus-How-to-Post-a-Project


7.予算はいくらですか?ここでは、例が示されている予算範囲のリストから選択するか、ドロップダウンから「カスタマイズ」を選択してより具体的な予算を入力することができます。

8.誰に入札したいですか?「ArrowPlus + Freelancer Marketplace」を選択すると、ArrowPlus の優先エンジニアリング パートナーとFreelancer.comの厳選されたフリーランサーの両方からの入札を受け取ることができます (推奨)。または、「ArrowPlus Marketplace」を選択して、ArrowPlus の優先エンジニアリング パートナーからの入札のみを受け取ることもできます。

 

Body Image 5-ArrowPlus-How-to-Post-a-Project

9.あなたのプロジェクトには、以下の内容が無料で含まれることが保証されています。

  • - 専任のリクルーター がプロジェクトに適したエンジニアを見つけて推薦し、時間を節約します。
  •  
  • - プロジェクトの作業を開始する前に、エンジニアが署名した秘密保持契約 (NDA)。 エンジニアは、プライベートメッセージやファイルを通じて話し合われた詳細を機密として保持することに同意します。あなたの知的財産(IP)は保護されます。
  •  
  • - プロジェクトやアイデアのプライバシー。プロジェクトの詳細は機密情報であり、検索エンジンには表示されません。
  •  
  • - 密封入札。エンジニアは他の人の入札内容を見ることができないため、より正確で高品質な提案が可能になります。

Body Image 6-ArrowPlus-How-to-Post-a-Project

 

 

求人投稿を送信

次に、プロジェクトの詳細が正しいことを確認するよう求められます。そうであれば、 「はい、プロジェクトを投稿します」をクリックします。情報を送信した後は、プロジェクトの特定の詳細を変更することはできませんのでご了承ください。 

まだアカウントを作成していない場合は、ArrowPlus でアカウントを作成するように求められます。名前、メールアドレスを入力し、パスワードを選択するだけです。すでにArrow.comのユーザーである場合は、ログイン資格情報がここでも使用できます。ユーザー名を選択し、アカウントの設定が完了すると、ダッシュボードにリダイレクトされます。プロジェクトに関するすべての情報はここからアクセスできます。

Body Image 7-ArrowPlus-How-to-Post-a-Project

 

入札受付開始

次に、チャット ボックスがポップアップ表示され、採用担当者が自己紹介をして追加のサポートを提供したり、質問に答えたりします。

また、入札者が表示され始め、評価や過去の仕事の例を含むプロフィールを見ることもできます。彼らの作品が気に入ったら、気軽に「チャット」を押して彼らと話してみてください。


Body Image 8-ADI-IGG-Reference-Designs-for-Life-Science-new


エンジニアを選択したら、次のステップはプロジェクトの受注です。詳細については、 FAQページをご覧ください。


今すぐArrowPlusにプロジェクトを投稿しましょう エンジニアリング専門家のグローバル ネットワークに接続できます。

 

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here