デジタル変革で垂直農法が成功する理由

モバイル アプリケーションとクラウド ダッシュボードを備えたワイヤレス ゲートウェイ センシングおよび制御モジュール。デジタル変革のニーズを判断するための簡単なセットアップとインストール。

LED、センサー、制御の専門知識により、信頼性の高い垂直農業ソリューションの構築がスピードアップします。

垂直農法や屋内園芸事業が拡大するにつれ、収穫量と一貫性の向上に役立つ製品やソリューションの需要も高まります。製品メーカーは、照明器具やセンサー システムなどの革新的な既製品やカスタマイズされた製品でこの需要に応えています。

設計をできるだけスムーズに製造または統合できるようにするには、いくつかの点に留意する必要があります。屋内農業用照明とセンサーには、人間向けに設計された商業用および産業用の照明以外の専門知識を必要とする特定の要件があります。Arrow社の技術スペシャリストは、LED、電源、センサーなど、同社の豊富なコンポーネントの品揃えを通じて、園芸機器の設計と仕様に関する専門知識を提供します。

Arrowのグローハウス評価キットは、デジタル変革ソリューションの柔軟な導入と拡張性を実現します。

センサーと接続技術の進歩とクラウド インフラストラクチャへの参入障壁の低下により、垂直農法の運営においてデジタル変革ソリューションをコスト効率よく活用できるようになりました。これらのソリューションは、単純なタイマー制御のポンプ、ファン、照明をはるかに超える利点を提供します。この変革を実現するために、Arrowはデジタル栽培ハウスを感知および制御するためのGrowhouseキットを開発しています。以下の図は、評価に使用できる垂直農法デジタル ソリューションのコンポーネントを示しています。

Arrow栽培ハウス評価キット 世界トップクラスの半導体企業との提携により得られたコンポーネント技術を使用しています。Analog Devicesソリューションは、土壌ノード内のアナログ センサー データを感知、測定、解釈します。Arrowは、Analog Devicesの技術を活用してライト エンジンを制御します。このライト エンジンは、最新のOsram Oslon SquareおよびSSL LEDを利用して、業界をリードするパフォーマンスと効率を提供すると同時に、きめ細かな色制御を可能にし、栽培者がほぼあらゆる希望のスペクトルを生成できるようにします。この技術により、栽培者は植物の生育環境を非常に正確かつ高感度に測定できるとともに、光エンジンを信頼性高く安定して制御できるようになります。これは、垂直農法の監視と制御を担うシステムの重要な特性です。

一部の操作の規模とスケールを考慮すると、信頼性が高くスケーラブルな接続が重要です。これらのシステムを接続するために、評価キットにはSilicon Labs Zigbee Bluetoothモジュールが統合されています。これにより、運用内でソリューションを柔軟に展開できるようになり、ソリューションを簡単に拡張できるようになります。クラウドに公開するためのデータ収集を集約するためのゲートウェイが提供されます。

システムを構成、監視、操作するために、評価キットには、Arrow Connectを使用したモバイル デバイス アプリケーションとクラウド ダッシュボードへのアクセスが含まれています。ユーザーは比較的短時間で、キット、センサー、ライト エンジン コントロール、およびシステムを監視するためのクラウド エンドポイントを構成できます。このシステムを動作させるためにファームウェアやアプリケーションの開発は必要ありません。

デジタル変革の旅は恐ろしいものになることがあります。しかし、これを活用した垂直農法は、より効率的に運営でき、時間と費用を節約し、より高品質の生産物を生み出すことができます。Arrow栽培ハウス評価キットを使用すると、ユーザーは、シンプルな照明エンジン制御からダッシュボード レポートとアラームによるデータ集約まで、ニーズに最適なデジタル変革の取り組みを作成できます。また、顧客が高度な設計エンジニアリング サービスを必要とする場合、Arrowのエンジニアがインテグレーターや栽培業者が特定の業務に合わせてソリューションをカスタマイズできるよう支援します。

アローとの提携により設計、製造、テスト、物流が強化される

自動化が適切に機能することを保証するには、Arrowが提供できる包括的な統合およびテスト機能が必要です。Arrowのエンジニアは、さまざまな園芸分野での業務経験を持っています。当社の能力には、エンジニアリング コンサルティング、カスタム熱設計、カスタム スペクトル設計、カスタム ケーブル アセンブリ、ターンキー機械設計、カスタム プロトタイピングが含まれます。

屋内農業環境にテクノロジーを統合すると、時間の節約と収穫量の最大化という大きなメリットが得られますが、学習曲線が急峻で、複数回の設計修正と製造の遅延が必要になるなど、時間がかかることもあります。

サードパーティの契約製造パートナーとの既存の確立された関係により、Arrowはコンポーネントとターンキー製品を迅速に提供できます。Arrowチームは、OEMやテクノロジー インテグレーターと連携して専門知識を構築し続け、集中通信によるセンサーや制御だけでなく、適切に設計されたLED照明器具やパネルの可能性を最大限に引き出すカスタマイズされた園芸ソリューションを提供します。

もっと詳しく知る

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here