Molexの既製ケーブルアセンブリを使用して設計する4つの利点

Molexの既製(OTS)ケーブルアセンブリ 数十年にわたる専門知識の恩恵を受けながら、エンジニアにケーブルアセンブリを直接購入する機会を提供します。設計の時間とコストを節約するメリットをご覧ください Molex OTSケーブルアセンブリ コンセプトからプロトタイプ、そしてその先へ。

コネクタは、エンジニアが新しい機器を開発する際に考慮しなければならない最も複雑なコンポーネントの1つです。あらゆるタイプの環境やあらゆるタイプのタスクに使用できる可能性があります。つまり、コネクタは定義上はデバイスを接続するだけですが、選択肢が多すぎて困惑してしまう可能性があります。

あらゆるアプリケーションに適切なコネクタを選択することは十分に難しいことですが、エンジニアは、このコネクタを機器にインストールする方法も知っておく必要があります。コネクタが正しく終端されているかどうかが、設計の成功と製品の失敗の違いを生む可能性があります。

新しい設計用のケーブル アセンブリを作成するには、単にコネクタとワイヤを指定するだけでは不十分です。ケーブルアセンブリを適切に実行するには、専用のツール、経験豊富な人員、および校正されたテスト機器が必要です。これは、新しい設計を採用する場合にかなりの投資となる可能性がありますが、ケーブルが適切に構築されるようにするには、手抜きをしないことが重要です。

どのような設計でも、生産段階ではこうした投資は相当な額になる可能性がありますが、開発および試作段階ではどうでしょうか?どの設計エンジニアも、新製品の作成中に再設計が必要になる可能性が常にあることを知っています。開発中にコネクタの要件が変更された場合、プロトタイプのケーブル アセンブリを作成するために必要な追加投資が高額になる可能性があります。

しかし、生産ケーブルやプロトタイプケーブルに関してエンジニアをサポートできるのは誰でしょうか?コネクタの全範囲の技術について深く綿密に理解している人は誰でしょうか?最も包括的な組み立てツールとテスト機器のセットにアクセスできるのは誰でしょうか?

1.コネクタメーカーより優れた企業はあるでしょうか?

モレックスの既製品(OTS) ケーブル アセンブリは、コネクタ製造における数十年にわたる専門知識を活用しながら、エンジニアがケーブル アセンブリを直接購入する機会を提供するために開発されました。提供するサービスが拡大するにつれて モレックス さまざまなコネクタとさまざまなケーブル長が用意されているため、エンジニアは特定の設計要件に基づいてケーブル アセンブリを選択できます。

2.ツールコストを削減

エンジニアは、開発のほぼすべての段階で既製のケーブル アセンブリを使用して設計することでメリットを得ることができます。Molex OTSケーブル プロトタイプ作成および開発段階でシステムをテストする際に通常発生するコストを削減します。エンジニアはツールに投資することなく既製のケーブルを購入することもできるため、将来の設計変更にかかるコストを削減できます。エンジニアは、 モレックス オファー。

3.ワンソースソリューションを提供

OTSケーブルの利点は、開発から本格的なサービスに移行するときも継続します。社内で組み立てるためにコンポーネントのリストを注文するのではなく、単一の部品番号を注文できるため、サプライ チェーンを合理化できます。モレックス アセンブリを構築するために複数のベンダーや設計要件を必要としないワンソース ソリューションを提供します。さらに、アセンブリはすでにテストおよび認証された状態で提供されるため、ケーブル アセンブリ作業で発生する可能性のある無駄を考慮する必要がありません。

4.高速かつコスト効率の高い生産

コネクタの選択は難しい場合があり、ケーブルへの取り付けはさらに困難です。Molexの既製ケーブルアセンブリ コスト効率の高いプロトタイプをより速く構築するための完全なケーブル ソリューションを提供します。仕様に合わせてケーブルを注文するだけで、完全にテストされ、すぐに使用できる状態で納品されます。

設計に適した既製のケーブルが見つからない場合は、独自のカスタマイズされたケーブルを設計することもできます。 モレックスの カスタムケーブルクリエーター。Molexのケーブルクリエーターは、ケーブル、コネクタ、アクセサリを含むカスタムケーブルソリューションを開発しています。 すべて1か所に。幅広い選択肢からお選びいただけます モレックス コネクタ ファミリ、回路サイズ、ワイヤ ゲージ、ULスタイル、ケーブルの長さなど。

独自のカスタマイズされたケーブルを設計する方法をご覧ください

ウェビナーを見る

既製のケーブルアセンブリの詳細を見る

関連商品を見る

0797581011

Molex ケーブルアセンブリその他 ビュー

関連商品を見る

0451320403

Molex ケーブルアセンブリその他 ビュー

関連商品を見る

2451360405

Molex ケーブルアセンブリAC電源 ビュー

関連商品を見る

369200301

Molex ケーブルアセンブリその他 ビュー

 

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here