Gli assemblaggi cavo pronti all’uso (OTS) Molex offrono agli ingegneri l'opportunità di acquistare assemblaggi cavo direttamente, beneficiando di un’esperienza ultradecennale. Scopri i vantaggi in termini di risparmio di tempo e costi di progettazione con gli assemblaggi cavo OTS Molex, dal concetto al prototipo e oltre.
I connettori sono tra i componenti più complessi che un ingegnere deve prendere in considerazione per ogni nuova apparecchiatura. Possono essere utilizzati in tutti gli ambienti e attività di ogni tipo. Anche se i connettori, per definizione, si limitano a connettere i dispositivi, la loro vasta scelta può spaventare.
Selezionare il connettore più adatto per un’applicazione è già di per sé insidioso, ma l’ingegnere deve anche conoscere il modo di installarlo nelle apparecchiature. Un connettore con la terminazione corretta può fare la differenza tra un progetto vincente e un prodotto difettoso.
Creare assemblaggi cavo per nuovi progetti non consiste semplicemente nello specificare il connettore e qualche filo. Un assemblaggio cavo ben eseguito richiede una strumentazione dedicata, personale esperto e apparecchiature di collaudo calibrate. Tutto questo può comportare un notevole investimento se si adotta un nuovo design, ma per garantire un cavo ben congegnato è fondamentale evitare di fare economia.
Nella fase di produzione di un progetto l’investimento può essere considerevole, per non parlare delle fasi di sviluppo e prototipazione. Ogni progettista sono sempre possibili correzioni del progetto durante la creazione di un nuovo prodotto. Se i requisiti del connettore cambiano durante lo sviluppo, l'ulteriore investimento necessario per creare assemblaggi cavo che fungano da prototipo può essere proibitivo.
Chi può supportare l’ingegnere durante la produzione e la prototipazione dei cavi? Chi possiede una conoscenza vasta e approfondita della tecnologia alla base dell’intera gamma di connettori? Chi dispone del set più completo di strumenti per l’assemblaggio e apparecchiature di prova?
1. Chi più del produttore dei connettori?
Gli assemblaggi cavo pronti all’uso (OTS) Molex sono stati sviluppati per offrire agli ingegneri l'opportunità di acquistare assemblaggi cavo direttamente, beneficiando di un’esperienza ultradecennale nella produzione di connettori. Grazie alla crescente offerta di connettori Molex e alla disponibilità di varie lunghezze cavo, gli ingegneri possono selezionare l’assemblaggio cavo in base alle loro specifiche esigenze di progetto.
2. Elimina i costi della strumentazione
Gli ingegneri possono beneficiare della progettazione di assemblaggi cavo pronti all’uso per quasi tutte le fasi dello sviluppo. I cavi OTS Molex eliminano i costi tipici del collaudo dei sistemi durante le fasi di prototipazione e sviluppo. Gli ingegneri possono acquistare cavi pronti senza investire in strumentazione, riducendo così i costi di future modifiche al progetto. Possono inoltre beneficiare della vasta competenza ed esperienza di Molex.
3. Offre una soluzione monoproduttore
I cavi OTS presentano ulteriori vantaggi quando si passa dalla fase di sviluppo all’esercizio pieno. La catena di approvvigionamento può essere semplificata ordinando un unico numero parte anziché tutti i componenti necessari per realizzare assemblaggi in sede. Molex offre una soluzione monoproduttore che elimina la necessità di più fornitori e requisiti di progettazione per creare un assemblaggio. Inoltre, poiché gli assemblaggi sono già collaudati e certificati, si elimina lo spreco che può verificarsi durante le attività di assemblaggio cavo.
4. Produzione veloce e a costi contenuti
Selezionare i connettori può essere insidioso, ma installarli può essere ancora più complicato. Gli assemblaggi cavo pronti all'uso offrono una soluzione di cablaggio completa per creare prototipi a costi contenuti in tempi più rapidi. È sufficiente ordinare i cavi in base alle proprie specifiche per riceverli completamente collaudati e pronti all'uso.
Se non riesci a trovare un cavo idoneo pronto all’uso per il tuo progetto, puoi anche progettare cavi personalizzati con Custom Cable Creator di Molex. L’utilità di creazione di Molex permette di sviluppare soluzioni personalizzate che includono cavi, connettori e accessori: tutto da un solo punto. Potrai scegliere tra numerose famiglie di connettori Molex e molteplici dimensioni circuito, calibri, tipi di UL, lunghezze cavo e altre caratteristiche.
Progetta i tuoi cavi personalizzati
SCOPRI DI PIÙ SUGLI ASSEMBLAGGI CAVO PRONTI ALL'USO
Visualizza prodotti correlati
Visualizza prodotti correlati
Visualizza prodotti correlati
Visualizza prodotti correlati