当社のエンジニアは、エンジニアや起業家にIoTエコシステムに関する情報を提供し、教育するために、幅広いIoTの概要とチュートリアルを作成しました。役立つ製品のハイライトを見つけ、IoTアプリケーションに含まれる特定の製品が互いにどのように比較されるかを確認し、革新的なIoTアプリケーションについて学びます。
MEMSの概要: IoTにおけるMEMSデバイスと用途
マイクロ電気機械システム (MEMS) 技術は、半導体製造プロセスを使用して、サイズが1マイクロメートル未満から数ミリメートルに及ぶ小型の機械要素と電気機械要素を製造します。MEMSデバイスは、可動要素のない比較的単純な構造から、複数の可動要素を備えた複雑な電気機械システムまで多岐にわたります。
IoTオペレーティング システム
モノのインターネット (IoT) は、今日のテクノロジー界における次なる革命と考えられています。センサー、デバイス、クラウド インフラストラクチャがつながる世界がもたらす価値に対する期待が非常に高いことから、デバイス メーカーは、デバイスを接続してデータを活用して洞察を導き出す、これまでにない斬新な方法の提供を急いでいます。
IoTスマートデバイスに十分な電力を供給する
モノのインターネット (IoT) は、現在最も注目されている技術アプリケーションの1つです。しかし、多くのIoTスマート デバイスでは、電力消費が速すぎてスマート デバイスがシャットダウンし、バッテリーを交換しなければならないという問題に直面することがよくあります。この記事では、モノのインターネット向けスマート デバイスに十分な電力を供給し、より多くのオプションを提供できる2つのソリューションを紹介します。
IoT心臓発作検出とがん予防技術
モノのインターネット (IoT) が医療の環境を変えていると言うのは、控えめな表現ではありません。早期かつ正確な診断ができれば、命が救われます。スマートフォンと小型センサーベースのウェアラブル技術を使用することで、ユーザーの症状を簡単かつ迅速に監視、分析、診断することができます。心臓血管疾患と乳がんという2つの健康状態を見ると、ウェアラブルが診断を急速に変えていることが簡単にわかります。
IoT実践バーチャルブートキャンプ
Microsoftの第3回IoT In Action仮想ブートキャンプに参加しましょう。エンジニア、アーキテクト、プラクティス マネージャーは、この2日間の無料トレーニングに参加することで、既存の考え方に挑戦し、最も包括的なIoTエコシステムに備える方法を学びます。IoT全体にわたって簡素化された共通言語で提供されるガイダンスとサポートを受けることで、デジタル変革を迅速に開始し、IoTソリューションのイノベーションとビジネス価値に集中できるようになります。
IoTの実践 - eInfochipsのAIカメラ™ ウェビナー
このウェビナーでは、Azure Machine Learningサービスと連携してAIモデルを構築、トレーニングし、インテリジェント エッジに展開できるようにするMicrosoft Azure IoTスターター キットであるeInfochipsのAIカメラ™ について説明します。このプロジェクトは、MicrosoftとQualcommの共同作業であり、Arrow社の子会社であるeInfochipsによってサポートされています。
IoTセキュリティの課題とエッジの強化方法
IoTの世界では、セキュリティが急速に重要な懸念事項となっています。デジタル変革により組織はデータの価値を明確に認識するようになりましたが、データの誤用の可能性に伴う大きなリスクも存在します。この悪用は、強力なサイバーセキュリティが絶対に必要であることを浮き彫りにしています。IoTテクノロジーは、ハッカーがデータを盗んだり、その他のエクスプロイトを実行したりするために悪用できる多数の攻撃対象領域を生み出します。今後、影響を受ける企業はますます増えるでしょう。ガートナーは、2020年までに主要な新しいビジネス プロセスとシステムの半数以上にIoTの要素が組み込まれると予測しています。
アナログ・デバイセズのトップ6 IoT製品
IoTは10年以上にわたってほぼすべての業界で注目されてきましたが、それには十分な理由があります。モノのインターネットは、私たちの日常生活のあり方を変えるのと同じくらい、新しい業界と従来の業界のビジネスのやり方を根本的に変えています。IoTは、その言葉のほぼすべての定義において、今後も確実に存在し続け、成長と進化を続けるでしょう。Analog Devicesは、IoTソリューションを設計するための業界をリードするコンポーネントを製造しています。この記事では、Analog DevicesのIoT製品に焦点を当てたいくつかの独特な技術分野を取り上げ、関連する製品も推奨します。
エネルギーハーベスティングIoTアプリケーションの未来
エネルギーハーベスティングは、モノのインターネットの開発と改善に大きな利点をもたらします。これは、バッテリーの充電を必要とせずに、より長時間動作できる、強化されたクラスの自律型およびモバイル アプリケーションを作成するための重要なコンポーネントです。また、バッテリー自体よりもコストがかかることが多いバッテリーの交換を大幅に遅らせることで、コスト削減にもつながります。そして、エネルギーハーベスティングは、エッジにインテリジェンスをもたらし、IoTを新しい場所やアプリケーションの世界にもたらすための重要な要素です。Analog Devicesは、Arrow認定プログラムを通じて、エネルギー収集ソリューションで起業家を支援します。
Bluetooth® Low Energy (BLE) 技術の開発動向
メッシュとビーコンのアプリケーション技術の統合により、BLE技術の応用が期待されます。MurataのMBN52832 Bluetooth® 低エネルギー モジュールがIoT製品にエネルギー効率の高いオプションを提供する仕組みについて詳しくご覧ください。
人気のIoT記事と動画
Renesas Synergy S7G2 IoTイネーブラ キット: IoT開発を簡単に
アンテナ設計はIoTデバイスシステムのパフォーマンスを成功させる上で重要
LoRaテクノロジーがLPWANのIoTアプリケーションに新たなブレークスルーをもたらす
CryptoAuthentication™ デバイスATECC608Aを使用したCloud IoT Core認証ユースケース
MAX1000: ダイナミックIoTソリューション向けの機能豊富なメーカーボード
Particle Boron IoT開発キットを使用してメッシュ ネットワークを設定する方法
産業オートメーションとIoTの組み合わせがインダストリー4.0を実現します
村田製作所の強力なWi-FiモジュールがQuicksilver IoT開発ボードに電力を供給する仕組み
PSoC® 6 BLEパイオニア キットでIoTアプリケーションを開発する
Particle IoT開発による変数と関数のプリミティブの理解
モノのインターネット (IoT) 向けワイヤレス接続オプションのガイド
STM32とIoTセキュリティ: サイバーと生体認証セミナー
インフィニオン新製品紹介 – 2019年3月 – XMC4800 IoT Amazon FreeRTOS接続キットWiFi EtherCAT付き® キット
Microsoft IoT仮想ブートキャンプ デバイスからアクションまでの短い旅
Quicksilver IoT開発キット: 接続されたプロジェクトを実現する
OPTIGA™ IoTデバイスのためのTrust Xプレミアムセキュリティ
ARM TrustZone SoCテクノロジーによるIoTセキュリティの強化
Cypress搭載のArrow Quadro IoT Wi-Fiキット