PocketBeagle® はポケットサイズのLinuxコンピュータであり、初心者にもプロにも最適な 開発ボード です。Linuxのコマンドラインとテキスト エディターはすべてWebブラウザーで利用できるため、プログラミングと電子機器のプロトタイピングが簡単になります。PocketBeagle® は低コストで拡張性が非常に高く、その成長をサポートするために利用できるプログラマー、開発者、教育者、エンジニアが多数います。仕組みは以下のとおりです。
PocketBeagle® はLinuxコンピュータです
サイズについて話しましょう。BeagleBoard® の代表作は、BeagleBone Black®です。これは、55mm x 86mmの、さまざまなアプリケーションで使用されている、十分な機能を備えたクレジットカード サイズのコンピュータです。ただし、PocketBeagle® はBlackの半分のサイズで、35mm x 55mmになります。ほとんどのコンピュータと同様に、BeagleBone Black® はスタンドアロンで動作するように設計されており、通常はモニター、キーボード、マウスに接続します。PocketBeagleはまったく異なる目的のために設計されました。
PocketBeagle® はプロジェクト内で動作するように設計されました
PocketBeagle® は、特にサイズが問題となるプロジェクト内で使用できるように設計されています。PocketBeagle® は、高性能TI AM3358プロセッサ、512MBのDDR3、電源管理、不揮発性シリアル メモリ、および140を超える受動部品を1つのパッケージに統合したOctavo SystemsのSystem-In-Packageをベースに構築されています。PocketBeagle® のすべてのプログラミングとインターフェイスは、接続されたコンピュータのブラウザ内で行われるため、デスクトップを分解することなく、PocketBeagle® を簡単にプログラミングできます。
PocketBeagleは組み込み開発を次のレベルに引き上げます
用途の点では、PocketBeagle® は、そのサイズから、BeagleBone Black®よりもさらに多様な用途に適していると言えます。キューブサテライトのコンピューター、ドローンのフライトコントローラー、ロボットドライブ、クラウド対応IoTデバイス、さらにはポータブルゲームコンソールとしても使用できます。PocketBeagle用のライブラリとチュートリアルはすでに利用可能です®そのため、この非常に小さなシングルボードコンピュータを持ち運ぶのと同じくらい簡単に使い始めることができます。