リニアポテンショメータと回転ポテンショメータ

ポテンショメータ 3端子抵抗器と可動接点で構成され、これらすべてが調整可能な電圧分割器を形成します。これらのデバイスは、(通常は)アナログ電子機器の1つのコンポーネントを形成し、その名前は、電位を変化させる電圧分割器として機能することに由来しています。

デジタルポテンショメータは存在しますが、それらは「真の」ポテンショメータではありません。代わりに、これらのデバイスはデジタル信号処理を使用してアナログポテンショメータの効果を模倣します。

実際には、ポテンショメータ (略して「ポット」と呼ばれることが多い) は、ユーザーが電子信号を簡単に操作できるため、電子機器のコントロールとして機能します。その結果、ポットは周波数減衰、音量コントロール、または他のオーディオ信号特性を微調整するためのフィルター ネットワークの補完として最適です。

ポテンショメータの使用

ポテンショメータは、オーディオ機器、電子楽器、ライブサウンドの音量を制御するために使用されています。ポットは、グラフィック イコライザーの一部として、絶対出力または周波数による音量を制御することができます。

過去には、アナログテレビにもポットがあり、色、コントラスト、ディスプレイの明るさなど、ほとんどのディスプレイ設定を制御していました。アナログコンピュータでは、ポットによって計算の条件を設定できます。現代の電子機器ではこれらのアプリケーションは見られませんが、ポテンショメータ技術がどのように発展してきたかを知ることは役に立ちます。

ポテンショメータの種類

ポットはいくつかの変数に従って分類できますが、最も明白なのはフォームファクター(スライド式か回転式か)です。

回転式ポテンショメータとスライド式ポテンショメータ

- 回転式ポテンショメータ: 回転式ポテンショメータは、ワイパーとほぼ円形の抵抗器との接触点を調整する回転ノブを使用して制御を提供します。回転は1回転に制限されており、抵抗器は小さな切り欠きが削除されたほぼ完全な円です。

- スライド ポテンショメータ: スライド ポットは、照明やサウンドボードによく見られます。これらのデバイスには、設置状況に応じて水平または垂直にスライドしてワイパーと抵抗器の接触点を制御できる小さなハンドルが付いています。

線形ポテンショメータと対数ポテンショメータ

ポテンショメータを分類するもう1つの重要な方法は、線形減衰を提供するか、対数減衰を提供するかです。

- リニアポテンショメータ: これらのポテンショメータは、ワイパー端子と抵抗器の一端に接続された端子間の抵抗を使用して信号を決定します。その抵抗はそれらの間の距離に比例します。

- 対数ポテンショメータ: 対数ポテンショメータは、抵抗器を物理的に先細りにするか、抵抗値が異なる複数の異なる材料で抵抗器を構成することにより、抵抗器に非対称プロファイルを使用します。いずれにしても、ログポットは指数曲線に従って減衰します。

人間の耳は音量を対数的に知覚するため、オーディオやアンプの音量コントロールには、ほとんどの場合、対数ポテンショメータが含まれています。ログポットを使用した場合のみ、10段階のうち5に設定すると、 10段階のうち10の半分の音量になります。

リニアポテンショメータの長所と短所

- 利点: 直感的な視覚的なフィードバック。スライドポットを並べて配置すると、視覚的にレベルを比較しやすくなります。この特性により、サウンドボードやグラフィック イコライザーではリニア ポットが一般的に使用されています。スライダーの配列の視覚的な外観は、作成された音色効果の実用的なアイデアに簡単に変換されます。

-欠点: 脆弱性。これらのポットには、スライダーの全長にわたるオープンスロットが備わっているため、比較的汚染されやすく、清潔に保つのが難しく、結果として寿命が短くなることがよくあります。

回転ポテンショメータの長所と短所

- 利点: 省スペース。これらのポットは所定の位置で回転するため、小型のアプリケーションやデバイスに適している可能性があります。

-利点: 簡単に密封できます。これらのポットは、2つの理由で密閉性が高い。ノブが自然にキャップのような形になり、汚染の侵入口はノブとそれが回転するハウジングの間の小さな空間だけである。

-欠点: 読みにくい。これらのデバイスは、位置に関する視覚的な表示がほとんどないため、読み取りや比較が困難です。回転ポットには小さなインジケーター マークが付いている場合がありますが、絶対レベルを比較したり読み取ったりするのにあまり直感的ではない場合があります。

ポテンショメータは、オーディオ デバイス、特に電子楽器やライブ サウンドで広く使用され、絶対出力またはグラフィック イコライザーの一部として周波数による音量を制御します。

結論

リニアポテンショメータと回転ポテンショメータはどちらもさまざまなアプリケーションで一般的ですが、最も頻繁に使用されるのはオーディオ信号処理です。ワイパーと抵抗器の接触位置を調整することで、接触点に比例して信号が変化し、音量やその他のサウンド特性を手動で調整できます。各構成タイプにはそれぞれ異なる利点と欠点があり、さまざまなアプリケーションに適しています。

関連ニュース記事

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here