電源コネクタ は、電気部品を電源に接続することで回路を完成させます。民生用電子機器の場合、コネクタとは通常、製品がバッテリー、またはより一般的には壁の電源に「差し込まれる」接続部を指します。一部のタイプの電気コネクタは電力とデータの両方を伝送しますが、電源コネクタはより特殊な目的、つまり電子機器の動作を可能にする目的を持っています。
電源コネクタの種類の説明
市場に出回っている電源コネクタの多様性は、構造、方向、目的のさまざまな違いを反映しています。一部のコネクタは、水、衝撃、振動による物理的な損傷に耐えることができますが、一部のコネクタは、限られた回数の接続と切断しか許容できず、それを超えると故障する可能性があります。
当社は電源コネクタを次のように区別しています。
- 接続期間(一時的または永続的)
- 導電性インターフェースの位置(オスまたはメス)
- 電流の種類(交流か直流か)
- 組み立てと取り外し方法
電源コネクタのピン配置と配線
電源コネクタが正しく機能するには、正しいピン配置が必要です。ピン配列とは、各コネクタが回路内で行うことができる接続の配置です。各ワイヤは、接続コンポーネント内の対応する接点またはピンに接続されます。ワイヤにはさまざまな用途と特性があるため、各ピンが正しい接点に一致することがコネクタと回路全体の機能にとって不可欠です。
メーカーは、次のようなさまざまな方法を使用してこれらのワイヤ接続を行います。
- はんだ付け
- 接点周囲の絶縁材を突き刺したり、移動させたりすること
- ワイヤーラッピング
適切な接続方法の選択は、コネクタの終端によって異なります。終端により、回路を完成するのに十分なだけピンが露出しますが、危険な接続、通常の使用による損傷を受けやすい接続、または誤って切断される可能性のある接続を作成するほどではありません。
キー付き極性コネクタ
ピンを誤って接続すると、電気部品が損傷する恐れがあります。誤った接続を防ぐために、一部のコネクタには、ピン配列の正しい一致、角度、および方向にのみコネクタを接続できる特別な機械的適応機能が備わっています。これらのコネクタは、「キー付き」または「極性付き」コネクタと呼ばれます。
電源コネクタの重要なハードウェア コンポーネントをいくつか紹介します。
- ジャック: ピンまたはブレードを受け入れて回路を完成させるメスコネクタ。
- ブレード: ブレードレセプタクル内に収まり回路を完成させる平らな導電性金属片。
- ピン: 接続の一部としてジャックに収まるオスの導電性シリンダー。
- ソケット: 通常はコネクタの中で最も可動範囲の狭い部分であるジャックまたは接続レセプタクル。
- プラグ: 複数のジャック、ピン、またはブレードを含む可能性のある終端。プラグはソケットに収まります。