表面実装技術 (SMT) が普及し、使用されるようになったのは1980年代になってからでした。それまでは、スルーホール技術が30年以上にわたって主流の選択肢でした。SMTが利用可能になると、より小さなボードが可能になりましたが、SMTが常に答えであるとは限りません。SMTを利用するデバイスはブレッドボードで直接使用することはできません。また、大規模、高電力、高電圧のアプリケーションには適しておらず、機械的なストレスがある場合にも適していません。このような場合やその他の場合においても、スルーホール技術は依然として有効です。
スルーホール実装では、PCBに開けられた穴に挿入されたリード線を使用し、自動挿入機または手作業でボードの反対側のパッドに半田付けします。使用される抵抗器は、長くて柔軟なリード線を備えたメッキスルーホール (PTH) であり、ボード上に手作業で半田付けされるか、ブレッドボードに挿入されます。リードは配置された後、トリミングされます。
スルーホール抵抗器には巻線型とアキシャル パッケージの2種類があり、アキシャル パッケージが最も一般的に使用されています。この抵抗器のサイズは、その定格電力に基づいています。軸方向リードは、円筒形または箱形のコンポーネントの両端にあります。これらは短距離に使用され、ボード上で低いまたは平らなプロファイルを備えています。巻き線抵抗器は通常、より高い定格電力または固有の最大温度範囲に基づいて使用される、より高価なハイエンド部品です。これらの抵抗器は、炭素、金属、または金属酸化物フィルムで作られています。導電性材料の薄いフィルムがらせん状に包まれ、絶縁材料で覆われています。ほとんどが炭素膜または金属膜の構成です。
巻線抵抗器は、セラミック、プラスチック、またはグラスファイバーのコアの周りに金属線が巻かれています。ワイヤの端はコアの端にあるキャップにはんだ付けまたは溶接されており、抵抗器アセンブリは保護のためにエナメルまたはペイントの層で覆われています。
Vishay巻線RWR78N13R7FPB12は、軍事用の固定シングルスルーホール抵抗器です。高い信頼性を実証するRWR78N13R7FPB12は、MIL-PRF-39007認定を受けています。RWR78N13R7FPB12の特徴としては、高温シリコンコーティング、完全溶接構造、反応性コンポーネントが最も低いAyrton-Perry巻線を備えた非誘導スタイル (タイプN) が利用できることなどが挙げられます。
TE ConnectivityのCCR218RKBは、突入電流が高い場合に高エネルギーパルスを吸収するための従来の媒体である固体セラミック組成物を使用して構築された固定シングルスルーホール抵抗器です。これらの抵抗器は優れたパルス耐性を備えており、非常に安定しています。このシリーズは、高電圧電源、R-Cスナバ回路、突入電流リミッタの回路関連性能に最適です。
図1: TE ConnectivityのCCR218RKBの寸法。(出典: TE Connectivity)
これらの抵抗器は、低コストで高性能、幅広い抵抗値を特徴とし、2つのサイズ オプションでテープで提供されます。
YageoのCFR1WSJT-52-10K固定シングルスルーホール炭素皮膜抵抗器シリーズは、高品質のセラミックロッド上に純粋炭素の均質皮膜を使用して製造されています。抵抗層にらせん状の溝を切った後、電解銅の錫メッキ接続リード線をエンドキャップに溶接します。
表1: CFRシリーズ炭素皮膜抵抗器の温度係数。(出典: Yageo)
スルーホール実装は強力な機械的結合を実現しますが、必要な穴あけによりボードの製造コストが高くなります。多層基板を使用する場合、穴がすべての層を通過する必要があるため、最上層の下の信号トレースに使用可能なルーティング領域も制限されます。そのため、スルーホール実装は通常、よりかさばる、または重いコンポーネント、またはプラグコネクタなどのサポートに大きな強度を必要とするコンポーネントに使用されます。