Boundary DevicesのNitrogen8M_Miniシングル ボード コンピューターとSOMを使用すると、電力の削減ではなく製品の革新に集中できます。
Boundary Devices のNitrogen8M_Miniシングルボードコンピュータ とSOMが、設計者が電力消費ではなくパフォーマンスと製品のイノベーションに集中できるようにする方法について詳細をご覧ください。i.MX8M Mini SOCをベースにした唯一の市販システムであるNitrogen8M_Miniは、2GBのLPDDR4 RAMを搭載し、4GB、8GB、128GBのeMMCにアップグレードできます。このシステム オン モジュール (SOM)、つまりシングル ボード コンピュータは、カスタム コネクタ、電源回路、および機械部品用の大型PCBに接続できるモジュール上にコンピュータ システム全体が搭載されています。Boundary Devicesのこの記事で、Nitrogen8M_MiniのIoT機能、リモート ハードウェア、アプリケーション (産業用アプリケーションを含む) の詳細を確認してください。特別オファーとして、Arrowからの次回のご注文が20% オフになるチャンスをお見逃しなく。
Nitrogen8M_Mini SBCとSOM: プログラミング、プロトタイピング、市場投入のための最新ソリューション
デザイナーが直面している最大の問題の1つは、IoTが世界中のあらゆる場所に広がり、AIがエッジ コンピューティングの形でより多くのデバイスに導入され始めていることによる、テクノロジーに対する需要の増加です。この問題は、バッテリーや再生可能資源で駆動できるように電力消費を最小限に抑えながら十分な計算能力を提供するリモート デバイスやポータブル デバイスの必要性によってさらに複雑になっています。
現在市販されているシングルボードコンピュータはこれらの要件を満たすように設計されていませんが、Boundary Devicesには、Nitrogen8M_Miniシングルボードコンピュータとシステムオンモジュールというソリューションがあります。
Nitrogen8M_Miniのご紹介
Nitrogen8M_Miniは、i.MX8M Mini SoCをベースにした唯一の市販システムです。i.MX8M Mini SoCの中核となるのはARM A53 64ビット クアッド コア プロセッサで、各コアには32KB L1 Iキャッシュと32KB L1 Dキャッシュおよび浮動小数点ユニットが搭載されています。i.MX8MMiniには、メイン プロセッサが低電力モードの場合でもメイン プロセッサから独立して動作できるリアルタイム アプリケーション用に設計されたセカンダリCortex-M4も含まれています。
Nitrogen8M_Miniには、4GBまでアップグレード可能な2GBのLPDDR4 RAMと、128GBまでアップグレード可能なストレージ用の8GBのeMMCが含まれています。システム上の3DグラフィックスはGCNanoUltraによって処理され、2DグラフィックスはGC320によって処理されます。
ギガビット イーサネット ポートとオプションのWi-FiアドオンであるBD-SDMAC (QCA9377に基づく完全に認定されたWi-Fi 802.11acおよびBluetooth 4.1モジュール) のおかげで、Nitrogen8M_Miniをネットワークに接続することは問題ありません。
SBCとSOM
Nitrogen8M_Miniのユニークな特徴の1つは、シングル ボード コンピュータまたは「システム オン モジュール」として注文できることです。発売時に両方のフォームファクターを提供しているメーカーは他にありません。「システム オン モジュール」または「SOM」は、カスタム コネクタ、電源回路、およびSOMの統合を大幅に容易にする機械的フィッティングを収容するために使用される大型のPCBに簡単に差し込むことができるモジュールに取り付けられたコンピュータ システム全体です。
接続性
I/O接続に関しては、Nitrogen8M_Miniは幅広いバスを備え、他のシングルボード コンピュータよりも優れています。Nitrogen8M_Miniには、USB 2.0、I2C、SPI、UHS SDカード サポート、RTC、PCIeが含まれています。オプションのPoEモジュールがあります。システムをイーサネット ネットワークに接続し、イーサネット ケーブルから電力を供給し、SPIディスプレイを制御しながら複数のUSBデバイスと通信したり、高速SDカードから読み取ったりする必要がある場合は、Nitrogen8M_Miniがソリューションとなります。Nitrogen8M_Miniには、MIPI DSI経由の専用ビデオ出力と4レーンMIPI-CSI経由の入力も備わっています。Boundary Devicesからは、Nitrogen8M_Miniにネイティブに接続する、事前構成済みの5MP MIPIカメラ モジュールも入手できます。
低消費電力
Nitrogen8M_Miniの主な利点の1つは、複数の低電力テクノロジーが使用されていることです。i.MX8M Mini SoCのおかげで、Cortex-M4はメイン プロセッサから独立して動作でき、メイン プロセッサが低電力状態にある場合でも動作を継続できます。つまり、システムはGPIOを継続的に監視し、リアルタイムでコードを実行できるため、ユーザーが指定したイベントが発生するたびにメイン プロセッサを起動することができます。14LPC FinFETテクノロジー、高速LPDDR、NXPのPF8121電源管理集積回路の採用により、消費電力も最小限に抑えられます。
開発時間の短縮
大工の腕は道具の腕で決まると言われますが、これは電子機器の世界でも当てはまります。強力で機能豊富な組み込みコンピューターは、多くのプロジェクトに適用できますが、エンジニアがそれらを使用して迅速かつ効果的にプログラミングおよびプロトタイプを作成できる場合に限られます。繰り返しになりますが、Nitrogen8M_Miniには、タッチスクリーン ディスプレイ、カメラ モジュール、PoEモジュール、SOM用の完全実装ドーターボードなど、さまざまなプロトタイピング ハードウェアが用意されています。開発における大きな障害の一つはOSです。Boundary Devicesは、i.MXに特化したソフトウェア デザイナーの社内スタッフを雇用しています。これにより、すべてのボードに人気のある組み込みオペレーティング システムの最新バージョンを提供できるようになります。Nitrogen8M_Miniも例外ではなく、Android、Linux (Yocto、Debian、Ubuntu、Buildroot)、FreeRTOS (M4コア用) をサポートしています。すべてのOSイメージとチュートリアルは、ソフトウェアWikiで無料で入手できます。
アプリケーション
強力なプロセッサ、十分な高速RAM、優れた接続性を備えたNitrogen8M_Miniは、幅広い組み込みアプリケーションに適用できます。
IoT
つい最近まで、IoTデバイスはWi-Fiモジュールと通信し、温度やスイッチの状態などの基本的なセンサーの読み取り値のみを送信するシンプルなマイクロコントローラーで構成されていました。現在、ホームオートメーション、AI、パーソナルアシスタントの台頭により、これらのデバイスは、視覚処理、音声処理、ディスプレイ出力機能、さらにはニューラルネットを実行する機能も必要とする、より複雑な役割を担い始めています。ARMクアッドコア プロセッサ、強力なGPU、複数の接続オプションのおかげで、これらのタスクはNitrogen8M_Miniで簡単に実行できます。
リモートハードウェア
あらゆるデバイスにとって理想的な場所は、電源ソケットとWi-Fiルーターの隣ですが、これが常に可能であるとは限りません。遠隔地(監視ステーションなど)では、限られたエネルギー源からデバイスに電力を供給できる必要があります。ここで、Nitrogen8M_Miniが役立ちます。システムを使用する遠隔地では、低電力モードに移行し、負荷の高い処理が必要になるまでCortex-M4で環境を監視できます。第二に、高品質のコンポーネントと製造により、Nitrogen8M_Miniは耐久性と信頼性の高いソリューションとなります。これにより、リモート ハードウェア アプリケーションをサービスする必要性を最小限に抑えることができます。
産業用途
Nitrogen8M_Miniは工業用温度範囲で利用可能で、高品質の設計と相まって工業デザインに最適です。タッチスクリーンとディスプレイ機能により、Nitrogen8M_Miniは端末やインターフェース ディスプレイで特に役立ちますが、視覚機能により、自動光学検査の形でAIを実装することもできます。
デジタルサイネージ
建物上の広告から州間高速道路沿いのデジタル看板まで、デジタルサイネージはいたるところにあり、広告主はコンテンツが滑らかで鮮明に見えるために常にプレミアムを支払います。Nitrogen8M_Miniはフル1080p HDビデオ出力が可能なので、大型の看板にHD映像を表示したいと考えている最新の広告主にとって、Nitrogen8M_Miniが不可欠なものとなることは間違いありません。ネットワーク接続によりシステムへのリモート アクセスが可能になり、システムが高層ビルやアクセスが困難な場所に設置されている場合にオペレーターが物理的にアクセスする必要がなくなります。
Nitrogen8M_Miniがi.MX8M Miniへの道を開く理由
開発に利用できるハードウェアとソフトウェアが多数あり、SOMとSBCが利用できるため、Nitrogen8M_Miniはi.MX8M Miniアプリケーション プロセッサをエレクトロニクスの実用的な世界に導入します。設計者は、事前認定されたモジュールと完全に機能するOSを使用することで、設計のプロトタイプをより迅速に作成し、市場投入までの時間を短縮できると同時に、あらゆるIoTの問題に対処できる非常に強力なコアにアクセスできます。
Nitrogen8M_Miniの消費電力が低いため、エンジニアは電力を削減する方法を探すのではなく、製品の機能設計に多くの時間を費やすことができます。さらに、次世代のi.MX8M Miniプロセッサと継続的に更新されるOSイメージ ライブラリの使用により、Nitrogen8M_Miniは将来も使用できます。
Nitrogen8M_Mini SBCおよびSOMの詳細 を確認し、この次世代SoCの割引を受けるためにサインアップしてください。