Rimani concentrato sull'innovazione del tuo prodotto, non sulla riduzione della potenza, con il computer a scheda singola e SOM Nitrogen8M_Mini di Boundary Devices.
Scopri di più sul computer a scheda singola e SOM Nitrogen8M_Mini di Boundary Devices che può aiutare i progettisti a rimanere concentrati sulle prestazioni e sull'innovazione di prodotto, e non sul consumo energetico. Essendo l'unico sistema disponibile in commercio basato sul SOC i.MX8M Mini, Nitrogen8M_Mini offre 2 GB di RAM LPDDR4 con aggiornamenti disponibili da 4 GB, 8 GB e 128 GB di eMMC. Questo sistema su modulo (SOM, System on Module), o computer a scheda singola, offre un intero sistema informatico montato su un modulo che può essere inserito in una scheda PCB più grande per connettori personalizzati, circuiti di alimentazione e accessori meccanici. In questo articolo di Boundary Devices troverai i dettagli sulla capacità dell'IoT, l'hardware remoto e le applicazioni, comprese quelle industriali, per Nitrogen8M_Mini. Inoltre, approfitta dell'offerta speciale, che ti consente di ottenere il 20% di sconto sul tuo prossimo ordine da Arrow
SBC e SOM Nitrogen8M_Mini: una soluzione moderna per la programmazione, la prototipazione e l'immissione sul mercato
Uno dei maggiori problemi che i progettisti devono affrontare è la crescente domanda di tecnologia, con l'IoT che raggiunge ogni parte del mondo e l'intelligenza artificiale che comincia a farsi strada su più dispositivi sotto forma di edge-computing. A questo problema si aggiunge la necessità di dispositivi remoti e portatili, necessari per fornire grandi quantità di potenza di calcolo riducendo al minimo il consumo di energia, in modo che possano essere alimentati da batterie e fonti rinnovabili.
Gli attuali computer a scheda singola sul mercato non sono progettati per soddisfare questi requisiti, tuttavia Boundary Devices ha la soluzione: il computer a scheda singola e SoM Nitrogen8M_Mini.
Presentazione di Nitrogen8M_Mini
Nitrogen8M_Mini è l'unico sistema disponibile in commercio basato sul SoC i.MX8M Mini. L'elemento centrale del SoC i.MX8M Mini è un processore quad core ARM A53 a 64 bit, con ogni core contenente una cache L1 I da 32 KB e una cache L1 D da 32 KB e unità di calcolo a virgola mobile. i.MX8MMini include anche un secondario Cortex-M4 progettato per applicazioni in tempo reale che può funzionare indipendentemente dal processore principale, anche quando il processore principale è in modalità a basso consumo.
Nitrogen8M_Mini include 2 GB di RAM LPDDR4 che possono essere aggiornati a 4 GB e 8 GB di eMMC per lo storage che può anche essere aggiornato a 128 GB. La grafica 3D del sistema è gestita da GCNanoUltra e GC320 per la grafica 2D.
Il collegamento di Nitrogen8M_Mini alle reti non è un problema grazie alla porta Gigabit Ethernet e a un addon Wi-Fi opzionale, il BD-SDMAC, che è un modulo Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.1 completamente certificato basato su QCA9377.
SBC e SOM
Una delle caratteristiche uniche di Nitrogen8M_Mini è che può essere ordinato come computer a scheda singola o come "System-On-Module". Nessun altro produttore offre entrambi i fattori di forma al momento del lancio. Un "System-On-Module", altrimenti noto come "SOM", è un intero sistema informatico montato su un modulo che può essere facilmente inserito in una scheda PCB più grande utilizzata per ospitare connettori personalizzati, circuiti di alimentazione e accessori meccanici che rendono l'integrazione del SOM molto più semplice.
Connettività
Quando si tratta di connettività I/O, Nitrogen8M_Mini si distingue dagli altri computer a scheda singola con la sua ampia gamma di bus. Su Nitrogen8M_Mini sono inclusi USB 2.0, I2C, SPI, UHS SD Card Support, RTC e PCIe. È disponibile un modulo PoE opzionale. Se il sistema deve essere collegato a una rete Ethernet, attingere energia dal cavo Ethernet, comunicare con più dispositivi USB controllando un display SPI o eseguire la lettura da una scheda SD ad alta velocità, Nitrogen8M_Mini è la soluzione perfetta. Nitrogen8M_Mini include anche un'uscita video dedicata tramite un DSI MIPI e un ingresso tramite un MIPI-CSI a 4 canali. Boundary Devices offre anche un modulo per fotocamera MIPI 5MP pre-configurato che si collega nativamente con Nitrogen8M_Mini.
Consumi ridotti
Uno dei principali vantaggi di Nitrogen8M_Mini è rappresentato dalle molteplici tecnologie a basso consumo energetico utilizzate. Grazie al SoC i.MX8M Mini, il Cortex-M4 può funzionare indipendentemente dal processore principale e continuare a funzionare anche quando il processore principale è in uno stato di basso consumo. Ciò significa che il sistema può continuare a monitorare il GPIO ed eseguire il codice in tempo reale, che può essere utilizzato per riattivare il processore principale ogni volta che si verifica un evento specificato dall'utente. Il consumo viene inoltre mantenuto al minimo con l'utilizzo della tecnologia 14LPC FinFET, la memoria LPDDR ad alta velocità e l'incorporazione del circuito integrato di gestione della potenza PF8121 di NXP.
Riduzione dei tempi di sviluppo
Si dice che la bravura di un falegname dipenda dai suoi attrezzi; lo stesso vale nel mondo dell'elettronica. Un computer embedded potente e ricco di funzionalità può essere utilizzato in molti progetti, ma solo se gli ingegneri sono in grado di sfruttarlo per programmare e prototipare in modo rapido ed efficace. Anche in questo caso, Nitrogen8M_Mini è la soluzione ideale con una serie di prototipi hardware disponibili, inclusi display touchscreen, moduli per fotocamera, moduli PoE e schede figlia completamente popolate per il SOM. Uno dei principali ostacoli allo sviluppo è il sistema operativo. Boundary Devices impiega uno staff interno di progettisti di software focalizzati su i.MX. Questo gli permette di offrire le ultime versioni dei più diffusi sistemi operativi embedded per tutte le proprie schede. Nitrogen8M_Mini non fa eccezione con il supporto per Android, Linux (Yocto, Debian, Ubuntu, Buildroot) e FreeRTOS (per il core M4). Tutte le immagini del sistema operativo di Boundary Devices e i tutorial sono disponibili gratuitamente sul relativo Wiki software.
Applicazioni
Con un potente processore, ampie quantità di RAM ad alta velocità e connettività superiore, Nitrogen8M_Mini può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni embedded:
IoT
Non molto tempo fa i dispositivi IoT erano costituiti da un semplice microcontroller comunicante con un modulo Wi-Fi, che inviava solo le letture di base dei sensori, come gli stati di temperatura e di commutazione. Ora, con l'avvento della domotica, dell'intelligenza artificiale e degli assistenti personali, questi dispositivi stanno iniziando ad assumere un ruolo più complesso con la necessità di elaborazione visiva, elaborazione audio, funzionalità di visualizzazione in uscita e persino la capacità di gestire reti neurali. Grazie al processore ARM quad-core, alla potente GPU e alle molteplici opzioni di connessione, queste attività possono essere eseguite facilmente su Nitrogen8M_Mini.
Hardware remoto
Anche se la posizione ideale per qualsiasi dispositivo è vicino a una presa di corrente e a un router Wi-Fi, ciò non è sempre possibile. Le postazioni remote (come le stazioni di monitoraggio) devono essere in grado di alimentare i dispositivi da fonti di energia limitate ed è qui che entra in gioco Nitrogen8M_Mini. È possibile creare posizioni remote che utilizzano il sistema per attivare la modalità a basso consumo e fare sì che Cortex-M4 monitori l'ambiente fino a quando non è richiesta un'elaborazione pesante. In secondo luogo, i componenti e la produzione di alta qualità fanno sì che Nitrogen8M_Mini sia una soluzione durevole e affidabile. Ciò contribuisce a ridurre al minimo la necessità di manutenzione delle applicazioni hardware remote.
Applicazioni industriali
Nitrogen8M_Mini è disponibile in una vasta gamma di temperature industriali e ciò, insieme alla struttura di alta qualità, lo rende ideale per la progettazione industriale. Le funzionalità touchscreen e display rendono Nitrogen8M_Mini particolarmente utile nei terminali e nei display di interfaccia, tuttavia la sua capacità visiva lo rende adatto anche per l'implementazione con l'IA sotto forma di ispezione ottica automatica (AOI).
Segnaletica digitale
Tra la pubblicità sugli edifici e i cartelloni pubblicitari digitali lungo l'interstatale, la segnaletica digitale è ovunque e gli inserzionisti saranno sempre disposti a pagare un prezzo aggiuntivo affinché i propri contenuti abbiano un aspetto ricco e nitido. Poiché Nitrogen8M_Mini è in grado di produrre video HD a 1080p, non c'è dubbio che può essere essenziale per i nuovi inserzionisti che desiderano visualizzare filmati HD su grandi cartelloni pubblicitari. La connettività di rete consente l'accesso remoto del sistema, eliminando la necessità per gli operatori di ottenere accesso fisico quando il sistema è installato su un edificio alto o difficile da raggiungere.
Perché Nitrogen8M_Mini apre la strada a i.MX8M Mini
Con la moltitudine di hardware e software disponibili per lo sviluppo e la disponibilità di SOM e SBC, Nitrogen8M_Mini porta il processore di applicazioni i.MX8M Mini nel mondo pratico dell'elettronica. I progettisti possono progettare prototipi più velocemente, riducendo il tempo di commercializzazione con i moduli pre-certificati e il sistema operativo pienamente funzionante, il tutto con l'accesso a un core incredibilmente potente in grado di affrontare qualsiasi problema dell'IoT.
Il basso consumo energetico di Nitrogen8M_Mini significa che gli ingegneri possono dedicare più tempo alla progettazione della funzionalità del proprio prodotto anziché cercare di trovare metodi per ridurre il consumo energetico. Inoltre, l'uso del processore i.MX8M Mini di nuova generazione e della libreria delle immagini del sistema operativo costantemente aggiornata rendono Nitrogen8M_Mini a prova di futuro.
Scopri di più sulle offerte di SBC e SOM Nitrogen8M_Mini e iscriviti per ricevere uno sconto su questo SoC di nuova generazione.