「PSoC 101ビデオ シリーズをご覧ください。この一連のビデオ チュートリアルでは、 Cypress PSoC® 6ファミリ および関連する開発キットの使用方法を説明します。各レッスンでは、デバイスの特定の機能の使用方法を学びます。ビデオは基本的なスキルから始まり、その後、より複雑な概念を掘り下げていきます。」
a. レッスン1-1: 概要 - PSoC 6は、高価で電力を大量に消費するアプリケーション プロセッサと低パフォーマンスのマイクロコントローラ (MCU) の間のギャップを埋めます。超低消費電力のPSoC 6 MCUアーキテクチャは、IoTデバイスに必要な処理パフォーマンスを提供し、電力とパフォーマンスのトレードオフを排除します。PSoC 6 MCUにはデュアル コア アーキテクチャが採用されており、両方のコアが1つのチップ上に搭載されています。高性能タスク用のArm® Cortex® M4と低電力タスク用のArm® Cortex® M0+ を搭載しており、セキュリティが組み込まれているため、IoTシステムが保護されます。
b. レッスン1-2: PSoC Creator IDE - このビデオでは、PSoC Creator統合設計環境 (IDE) について説明します。新しいプロジェクトの開始方法、ターゲットデバイスの選択方法、コンポーネントを使用した回路図の描画方法、コードの記述方法、プロジェクトのビルドとプログラミング方法について説明します。
c. レッスン1-3: Hello World - このビデオでは、PSoC Creatorを使用してHello Worldの点滅LEDプロジェクトを設計する方法を説明します。PSoC 6の周辺機器を使用して、デュアルコアの工夫でLEDを点滅させる方法を学習します。
d. レッスン1-4: FreeRTOS - このトレーニング ビデオでは、PSoC 6でRTOSであるFreeRTOSを実装する方法をユーザーに示します。このビデオでは、FreeRTOS環境を使用してHello Worldの点滅LEDを実装する方法を説明します。