Raspberry Piと組み込みの基本

発行者

Raspberry Pi 3 は、2006年初頭から登場し、今では有名になったシングル ボード コンピュータの最新版です。Pi 3 (正式名称は「Raspberry Pi 3 Model B」) は、1.2Ghz 64/32ビット クアッドコア プロセッサ、1 GBのRAM、内蔵WiFi、Broadcom VideoCore IVグラフィック プロセッサを搭載した小型コンピュータで、これらすべてがクレジットカードほどの大きさに収められています。

これが初めてのPiである場合、起動して動作させるにはいくつかのアクセサリが必要になります。また、次の組み込み設計をさらに簡単に作成できるように構築された、同様の他の製品にも興味があるかもしれません。それでは、これ以上お待たせせずに、PiとEmbedded Essentialsのリストをご覧ください。

8 GBサンディスク フラッシュカード — Raspberry Piを使用するには、オペレーティング システムが必要です。PiはオンボードのMicroSDスロットから起動するので、これらのカードを2、3枚入手しておくのは間違いなく良い考えです。NOOBS (LinuxベースのRasPi OS) や、Piと互換性のある他の多くのオペレーティング システムを使用してロードできます。SanDiskの8GBバージョンは信頼性が高く、価格も手頃なので気に入っています。

関連商品を見る

SDSDQAB-008G

SanDisk フラッシュカード ビュー

モレックス2m HDMIケーブル — 市場には他にも安価なケーブルがありますが、ケーブルに関しては、支払った金額に見合った品質のものを手に入れることが多いです。コネクタ大手のMolexのこのHDMIケーブルは、高品質で丈夫です。私たちはPiをホーム メディア センター、PC、Minecraftエンジンとして使用して移動することが多いため、HDMIケーブルを抜き差しするとケーブルが摩耗する可能性があります。そのため、高品質のケーブルが不可欠です。そして、このケーブルは2メートルでちょうどいいサイズです。

SchmartBoardブレッドボード — ジャンパー ケーブルといえば、Piを使用してセンサーや外部コンポーネントとインターフェイスする場合、プロトタイプを配線するにはブレッドボードがまさに必要です。Schmartboardのこのブレッドボードはかなり標準的ですが、ほぼすべての組み込みプロトタイピング プロジェクトに最適です。

Adafruit Pi Tコブラー — Raspberry PiのGPIOにアクセスするのは、たくさんのジャンパー ワイヤを使用するのと同じくらい簡単です。しかし、AdafruitのこのPi T Cobblerを使えば、作業がずっと簡単になります。このT字型のボードとリボン ケーブルはすべてのGPIOピンを分割し、開発を大幅に簡素化します。 

モレックスUSBケーブル — Molexのもう一つの高品質ケーブル。Androidベースの携帯電話をお持ちであれば、おそらくこのようなものが数個(数十個)あるはずです。しかし、Appleユーザーであれば、これらのUSB Micro Bケーブルのいずれかを入手することをお勧めします。

インテルエジソン — RasPiが気に入っていて、組み込みデバイスの世界にもう一歩踏み出したい場合は、このIntel Edisonをチェックしてください。Intel Atom SoCデュアルコアCPUをベースに構築されたこの小型ボードは、小さなパッケージに多くの機能を詰め込んでいます。WiFiとBluetooth無線を搭載し、非常に省電力で、Yocto Linux、Arduino、Python、Node.js、Wolframをサポートしています。 

Intel Edison用Arduinoシールド  — このIntel Edison用Arduinoシールドは、Intel Edisonの優れたパワーと、Arduinoプラットフォームの使いやすさをすべて兼ね備えています。これをIntel Edisonボードに取り付けると、WiFi、Bluetooth、そして大量の処理能力を備えたArduinoプラットフォームが完成します。 

DragonBoard 410C  — 強力なシングルボードコンピュータといえば、ArrowとQualcommのDragonBoard 410Cは、トランプほどの大きさのパッケージに大量のパワーを詰め込んでいます。このボードは、QualcommのSnapDragon 410Cプロセッサをベースに構築されており、ほぼあらゆるプロジェクトに対応できる十分なI/Oと計算能力を備えています。 

BeagleBone Black Industrial  — BeagleBone Black Industrialは、お馴染みの開発プラットフォームをさらに改良したものです。人気のBeagleBoneのこの産業バージョンは、最も過酷な用途にも耐えられるように設計されており、過酷な環境 (最大185度F) にも耐えて動作し続けます。

これで完了です。この製品群を使用すれば、Pi 3を起動して実行したり、組み込みエレクトロニクスの次のステップに進むことができます。楽しむ! 

 

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here