Para que no se la pierda, tenemos una oferta masiva de Raspberry Pi: solo por tres días (desde las 12:01 a. m., hora del Pacífico, del 24/08/2016 hasta las 11:59 p. m., hora del Pacífico, del 26/08/2016), si compra $100 en Arrow.com, ¡puede llevarse una Raspberry Pi 3 GRATUITA! Si está buscando ideas para llenar su carro hasta los $100, aquí están algunas de nuestras Raspberry Pi favoritas y aparatos electrónicos integrados esenciales que deberían ser de ayuda.
La Raspberry Pi 3 es la última iteración de la actualmente famosa computadora de placa única, que ha estado en escena desde principios del 2006. La Pi 3 (en realidad, su nombre completo es "Raspberry Pi 3 Modelo B") es una computadora pequeña que cuenta con un procesador de cuatro núcleos de 64/32 bits y 1,2 GHz, 1 GB de RAM , WiFi incorporado y un procesador gráfico VideoCore IV de Broadcom: todo empaquetado en un espacio aproximadamente del tamaño de una tarjeta de crédito.
Si esta es su primera Pi, va a necesitar algunos accesorios para armarla y hacerla funcionar. También puede estar interesado en otros productos de una línea similar que se construyen para que la creación de su próximo diseño integrado sea aún más fácil. Así que sin más preámbulos, revise nuestra lista de Pi y elementos esenciales integrados:
Ver Productos relacionados
Tarjeta Flash SanDisk de 4GB: Para utilizar su Raspberry Pi, necesitará un sistema de operación. La Pi arranca desde la ranura de MicroSD integrada, por lo que llevar un par de estas tarjetas es definitivamente una buena idea. Las puede cargar con NOOBS (el OS [operating system, sistema de operación] de RasPi basado en Linux), o una serie de otros sistemas de operación que son compatibles con Pi. Nos gustan estas versiones de 4GB y 8GB de SanDisk porque son muy confiables y económicas.
Cable HDMI de 2m Molex: Hay otros cables más baratos en el mercado, pero cuando se trata de cables, a menudo obtiene por lo que paga, y este cable HDMI de Molex, el gigante conector, es robusto y de alta calidad. Nos gusta andar con la Pi: usarla como un centro de medios para el hogar, una PC, un motor de Minecraft; por lo que enchufar y desenchufar el cable HDMI puede causar que se desgaste. Por esa razón, es esencial tener un cable de alta calidad. Y de 2 m, este cable es justo del tamaño adecuado.
Placa de pruebas SchmartBoard: Hablando de cables de puente, si usted está utilizando su Pi para conectarse mediante una interfaz con algún sensor o componente externo, lo que necesita para instalar su prototipo es una placa de pruebas. Esta placa de pruebas de SchmartBoard es bastante estándar, pero funciona muy bien para casi todos los proyectos de prototipos integrados.
Pi T Cobbler Adafruit: El acceso al puerto GPIO de Raspberry Pi puede ser tan simple como usar un montón de cables de puente. Pero esto Pi T Cobbler de Adafruit hará que sea mucho más fácil. Esta placa en forma de T y el cable plano romper todos los pines del puerto GPIO, por lo que el desarrollo es mucho más simple.
Cable USB Molex: Otro cable de calidad de Molex. Si tiene un teléfono basado en Android, probablemente tiene unos pocos (docenas) de ellos por ahí. Pero si es un usuario de Apple, querrá tomar uno de estos cables Micro B USB.
Ver Productos relacionados
Intel Edison: Si le gusta la RasPi y desea dar un paso más en el mundo de los dispositivos integrados, eche un vistazo a esta Intel Edison. Construido alrededor de la CPU (Central Processing Unit, Unidad central de procesamiento) de doble núcleo de SoC de Intel Atom, esta pequeña placa contiene mucho en un paquete pequeño. Tiene radios incorporadas de WiFi y Bluetooth, realmente ahorra mucha potencia y es compatible con Yocto Linux, Arduino, Python, Node.js y Wolfram.
Blindaje Arduino Shield para la Intel Edison: Este escudo Arduino para el Intel Edison toma la impresionante potencia de Intel Edison y la combina con toda la facilidad de uso de la plataforma Arduino. Encájelo en su placa Intel Edison y obtiene una plataforma Arduino con WiFi, Bluetooth y un montón de potencia de procesamiento.
DragonBoard 410C: hablando de computadoras poderosas de una placa, la DragonBoard 410C de Arrow y Qualcomm contiene una tonelada de potencia en un paquete del tamaño de un naipe. Esta placa está construida para el procesador 410C Snapdragon de Qualcomm y cuenta con suficientes E/S y potencia informática para manejar casi cualquier proyecto que emprenda.
BeagleBone Black Industrial: El BeagleBone Black Industrial toma la plataforma de desarrollo que conoce y le encanta y la hace aún mejor. Esta versión industrial de la popular BeagleBone está construida para manejar las aplicaciones más intensas, y puede sufrir un gran golpe de calor (hasta 185 °F) y seguir funcionando.
¡Ahí tiene! Con esta selección de productos, puede obtener su Pi 3 y correr o dar el siguiente paso en su viaje de la electrónica integrada. ¡Disfrute!