RJ45または8P8C コネクタ?コンピュータ ネットワークに少しでも関わっている人であれば、イーサネット ケーブルの端にあるコネクタを指すときに、両方の用語が同じ意味で使用されているのを間違いなく聞いたことがあるでしょう。しかし、これらの用語は実際に互換性があるのでしょうか。互換性がないとしたら、この信じられないほど一般的な慣行はどのようにして生まれたのでしょうか。今日はそれについて探ってみましょう。
RJ45の起源
まず、RJ45から始めましょう。これは、おそらく現在イーサネット ケーブルを指すのに最も広く使用されている用語です。RJは「登録ジャック」の略で、真の RJ45コネクタ は、もともと電話ネットワークを接続するための標準化された通信ネットワーク インターフェイスの一部として開発されました。RJプラットフォームのコネクタは、有線コードやかさばるプラグを使用する従来の電話設置方法に代わる、はるかに小型で安価な代替品として開発されました。
コンピュータ ネットワークの出現により、データ転送を実行するための新しい、非常によく似たコネクタである8P8Cが開発されました。
8P8C混乱
8P8Cはピンの配列を表し、8つの位置、8つの接点を意味します。8P8Cコネクタでは、各プラグに約1 mm間隔で配置された8つの位置があります。次に、個々のワイヤをこれらの位置に挿入します。さまざまな8P8Cコネクタが存在しますが、最新のRJ45イーサネット コネクタが最も普及しています。
非常に類似しているため、「RJ45」は、コンピュータ ネットワーク (イーサネット) で使用される8ピン ジャック (8P8Cモジュラー コネクタ) を表す非公式の誤称として指定されるようになりました。
8P8CコネクタとRJ45コネクタの違いを次の図に示します。

RJ45で使用されるキーのため、コネクタは互いに完全に互換性があるわけではありません。8P8CコネクタはRJ45レセプタクルに差し込むことができますが、その逆はできません。しかし、コネクタの外観が非常によく似ているため、電話ネットワークからコンピュータ ネットワークに移行したグループや個人が、キーのない8P8Cコネクタを誤って「RJ45」と呼ぶようになり、その用語がすぐに定着しました。
したがって、業界のほとんどがRJ45コネクタと呼んでいるものは、実際には8P8Cモジュラー コネクタです。
現在、8P8Cコネクタを使用するほぼすべての電子機器には、RJ45コネクタのドキュメントが記載されていますが、これは技術的には正しくありません。この用語の誤った使用は業界全体に広まっており、すぐに変わる可能性は低いものの、心配する必要はほとんどありません。ほぼすべての人が同じ間違いを犯しており、詳しい人は混乱や議論を避けるためにRJ45を使用することが多いからです。
この例は、「RJ45」イーサネット コネクタに明確に示されています。RJ45ピン配置には2つ (T568AとT568B) あり、技術的には8P8Cコネクタですが、厳密にはRJ45コネクタと呼ばれることが多く、それらに関するすべてのドキュメントで同じ用語が使用されています。そのため、わかりやすくするために、これらを最新のRJ45コネクタと呼ぶことにします。
さて、上記のT568AおよびT568Bのピン配置は、コネクタ内の8本の個別のワイヤの配置を定義します。これらの配線レイアウトにはそれぞれ独自の色の規則があり、電気的な互換性を確保するには規則に従うことが重要です。時間が経つにつれて、T568Bの人気が高まりました。色の規則の違いは以下の表に示されています。

RJ45と8P8Cの重要な違いを認識している人はほとんどいませんが、これら2つのコネクタの歴史と、これらがイーサネット接続のバックボーンをどのように形成したかを理解することは、次に広く普及する接続のトレンドがどのようなものになるかを認識する上で不可欠です。
現在のコネクタのトレンドについて詳しく知りたいですか?これらの記事が役に立つかもしれません。