¿Conector RJ45 o 8P8C? Si está involucrado en la red de computación, sin duda ha escuchado ambos términos usados indistintamente cuando se refieren a los conectores en el extremo de los cables Ethernet. ¿Pero los términos son realmente intercambiables, y si no lo son, cómo sería esta práctica increíblemente común? Eso es lo que exploraremos hoy.
Orígenes de RJ45
Comencemos con el RJ45, tal vez, el término más ampliamente usado para hacer referencia a los cables Ethernet en la actualidad. RJ representa "toma registrada" y el verdadero conector RJ45 se desarrolló originalmente como parte de la interfaz de red de telecomunicación estandarizada para el conectar las redes de teléfono. Los conectores de la plataforma RJ se desarrollaron como repuestos más económicos y mucho más pequeños que los métodos de instalación de teléfono antiguos de cables conectados o enchufes voluminosos.
Con la llegada de la red de computación, se desarrolló un conector nuevo pero muy similar para realizar la transferencia de datos: 8P8C.
Confusión de 8P8C
8P8C hace referencia al arreglo de clavijas, por lo tanto el nombre es ocho posiciones, ocho contactos. En los conectores 8P8C, cada enchufe tiene ocho posiciones con una distancia de aproximadamente 1 mm. Los cables individuales luego se insertas en estas posiciones. Hay una variedad de conectores 8P8C, el conector Ethernet RJ45 moderno es el más frecuente.
Como resultado de estas similitudes, "RJ45" se convirtió en el término equivocado informal designado para cualquier toma con ocho clavijas (conector modular 8P8C) usado en la red de computación (Ethernet).
Las diferencias entre los conectores 8P8C y los conectores RJ45 se muestran en el siguiente diagrama:
Los conectores no son completamente compatibles uno con otro debido al tecleado usado en RJ45, los conectores 8P8C se puede conectar en receptáculos RJ45, pero no se puede a la inversa. Sin embargo, como los conectores se parecen tanto, los grupos y personas que cambian de la red de teléfono a la red de computación comenzaron a llamar erróneamente a los conectores 8P8C sin tecleado "RJ45s" y la terminología se acuñó rápidamente.
Por lo tanto, lo que la mayoría de la industria llama conectores RJ24 son de hecho conectores modulares 8P8C.
Hoy, casi todos los equipos electrónicos que usan conectores 8P8C mostrarán documentación para los conectores RJ45, que técnicamente es incorrecta. Este uso erróneo de terminología se dispersó por toda la industria y aunque no es probable que cambie pronto, no hay motivo para preocuparse, casi todos cometen el mismo error, y aquellos que lo saben a menudo simplemente no usan RJ45 para evitar confusiones o discusiones.
Un ejemplo de esto se ve claramente en los conectores Ethernet "RJ45". Hay dos clavijas RJ45 (T568A y T568B) y aunque son técnicamente conectores 8P8C, es muy probable que escuche que se los llama conectores RJ45, y toda la documentación que los rodea usará la misma terminología. Para mayor claridad, nos referimos a ellos como conectores RJ45 modernos.
Ahora, las clavijasT568A y T568B mencionadas arriba definen la disposición de ocho cables individuales en el conector. Estos diagramas de cableado tiene su propia convención de colores y seguir esa convención es importante para garantizar la compatibilidad eléctrica. Con el tiempo, T568B se hizo muy popular. Las diferencias en las convenciones de color se muestran en el siguiente cuadro.

Pocas personas conocen las distinciones importantes entre RJ45 y 8P8C, pero entender la historia de estos dos conector y cómo formaron el eje de la conectividad Ethernet será fundamental para reconocer cómo se verá la próxima tendencia en conectividad.
¿Desea obtener más información sobre las tendencias de conectores actuales? Estos artículos pueden ayudar.
Selección de productos de abril - Conectores